Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Dar sentido a los sensores

Tal es el ritmo evolutivo de los cambios en la fabricación moderna que no seguir el ritmo del cambio de la industria hacia la digitalización -y sus ventajas asociadas en cuanto a eficiencia y productividad- puede resultar extremadamente costoso. Pero, ¿por dónde empezar? La mayoría de los profesionales de este ámbito señalan la recopilación de datos como el primer paso, ya que el posterior análisis de datos puede respaldar la adopción de estrategias de mantenimiento predictivo, una mejor toma de decisiones y mejoras continuas de los procesos. Sin embargo, sólo es posible cumplir esta ambición adoptando el sensor óptimo para la aplicación.

  Por Danilo Giordana, Gestor de proyectos de eficiencia energética, SMC Italia


DICIEMBRE 2021

Tal es el ritmo evolutivo de los cambios en la fabricación moderna que no seguir el ritmo del cambio de la industria hacia la digitalización -y sus ventajas asociadas en cuanto a eficiencia y productividad- puede resultar extremadamente costoso. Pero, ¿por dónde empezar? La mayoría de los profesionales de este ámbito señalan la recopilación de datos como el primer paso, ya que el posterior análisis de datos puede respaldar la adopción de estrategias de mantenimiento predictivo, una mejor toma de decisiones y mejoras continuas de los procesos. Sin embargo, sólo es posible cumplir esta ambición adoptando el sensor óptimo para la aplicación.

Los sistemas neumáticos están muy extendidos en una amplia gama de máquinas, sistemas y equipos industriales, y representan un punto de partida común para muchos proyectos de digitalización, ya que ofrecen un corto retorno de la inversión. Aquí predominan tres tipos de sensores electrónicos: caudal, presión y posición.

Además de controlar el consumo de aire comprimido, los sensores de caudal también pueden comprobar el rendimiento de soplado en aplicaciones como limpieza, refrigeración, verificación de la aspiración, prueba de fugas, determinación del estado de refrigeración/problemas con el agua de refrigeración (sensor de temperatura integrado).

Flujostato digital modular con pantalla de 3 colores - Serie PF3A8#H -
Conectable a unidades combinadas de aire FRL, con sensor de temperatura y presión integrado, todo en una solución. Compatible con IO-Link.

 

Presostato digital de alta precisión, Serie ZSE/ISE20. Este presostato, mide aire, gas no corrosivo o fluidos en general. Cuenta con una pantalla que muestra de un vistazo no sólo el valor medido (valor actual) sino otros relevantes (valor de consigna, valor de histéresis, valor de fondo o valor de pico). Compatible con IO-Link.

 

Los sensores de posición también son importantes para el proyecto de mantenimiento predictivo, ya que detectarán fallos en el principal dispositivo crítico: los actuadores. Por ejemplo, los sensores de posición pueden proporcionar información sobre una reducción de la velocidad del actuador. Si se combinan estos datos de velocidad con los datos de caudal, es posible evaluar rápidamente si es necesario sustituir un actuador determinado.

Mediante el análisis de los datos proporcionados por los sensores, los usuarios de las máquinas pueden definir el "punto cero" de la máquina, es decir, la referencia de rendimiento estándar. A partir de aquí, resulta sencillo obtener dos resultados importantes: entender si algo se está desviando de la curva típica (y predecir así los próximos fallos como parte de una estrategia de mantenimiento específica); e identificar posibles mejoras del proceso.

Con los sensores adecuados, las plantas de fabricación y procesos pueden aprovechar los datos históricos y en tiempo real, siendo estos últimos esenciales para evitar "lo impredecible" antes de que se les vaya de las manos. Al fin y al cabo, un fallo menor suele provocar uno mayor y más caro.

SMC ofrece una amplia gama de sensores que cubren todas las necesidades de los clientes, desde simples soluciones de señalización on/off hasta las compatibles con IO-Link. Todos los sensores de la empresa son fáciles de instalar y utilizar, lo que permite a los clientes establecer sus propios parámetros de acuerdo con las métricas clave de la máquina o aplicación. En caso de duda, el equipo de expertos de SMC está siempre dispuesto a ofrecer asesoramiento y asistencia.

 

Encuentra en SMC las mejores soluciones para “esperar lo esperado”

Por Danilo Giordana | Director de Proyectos de Eficiencia Energética, SMC Italia

Danilo tiene una amplia experiencia en el campo de la neumática, donde ha estado involucrado desde 1986. En el año 2000 se unió a la familia de SMC Italia, primero como ingeniero de asistencia técnica y después en la división de ventas, donde participó en varios proyectos de cuentas clave. Desde 2020 es responsable del área de eficiencia energética en Italia.

En su tiempo libre le encanta hacer senderismo con su mujer y su perro. Danilo disfruta leyendo libros, así como escribiendo novelas (por el momento, a la espera del gran éxito, ...Lamentablemente, sólo disponibles en italiano...)

Descargas

 

Nuestras redes sociales

 

 

También le puede interesar

 

Mantenimiento: SMC explica por qué la "P" de mantenimiento predictivo debe representar progreso, no dolor
Por Oliver Prang, Experto en Desarrollo de Negocio Digital, SMC Alemania
Seguir leyendo 

IO-Link para pasar fácilmente a los sensores inteligentes
Por Mile Milovanovic, Ingeniero superior, Centro Técnico Alemán de SMC
Seguir leyendo 

SMC Expertise: Comprendemos sus retos diarios

Siga leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos