A pesar de las numerosas ventajas de un sistema IO-Link -como cableado estandarizado y reducido, mayor disponibilidad de datos, configuración y supervisión remotas, sustitución sencilla de dispositivos y diagnósticos avanzados-, sabemos que algunos de ustedes son reacios a adoptar esta tecnología debido a la creencia de que la configuración y la programación son complejas. Pues bien, hoy en día SMC cuenta con las soluciones de producto y la experiencia interna necesarias para que su transición a este rentable protocolo de comunicación sea mucho más sencilla y rápida de lo que pueda imaginar.
Por Bruno Salami, Jefe de Producto de Ejes Eléctricos y Buses de Campo, SMC Francia
SEPTIEMBRE 2022
IO-Link (IEC61131-9) es un protocolo de comunicación serie independiente del fabricante que permite el intercambio bidireccional de datos procedentes de sensores, interruptores, válvulas y actuadores (compatibles con IO-Link). Estos dispositivos remotos se conectan a una unidad IO-Link que puede transmitir estos datos a través de varias redes, buses de campo o buses backplane, haciendo que los datos sean accesibles para una acción inmediata o un análisis a largo plazo a través de un PLC o HMI, por ejemplo.
Una estrategia diferente
Nuestra unidad IO-Link adopta un enfoque diferente al de muchos proveedores. Integrada en un colector SMC como módulos adicionales, las ventajas de nuestra unidad IO-Link incluyen un diseño y cableado más sencillos, una mayor proximidad a los actuadores y una dirección IP única.
Puede integrar tanto E/S como señales analógicas, tanto si los dispositivos remotos son nuestros como de otros proveedores. La modularidad de la unidad permite añadir hasta nueve tarjetas de comunicación, mientras que el ahorro de costes es probable, ya que se necesita mucha menos configuración de comunicación.
Unidad IO-Link de SMC ̶ Serie EX600-LAB1/LBB1 - Aumente las capacidades de sus comunicaciones
Aplicación sencilla
Nuestro servidor web le permite configurar dispositivos remotos IO-Link simplemente integrando los parámetros de comunicación. El proceso es muy sencillo: conecte un PC a la unidad de comunicación con un cable ethernet e introduzca la dirección IP única. Una vez que aparezcan los puertos de la unidad IO-Link, seleccione el puerto en el que desea conectar el dispositivo IO-Link. Tras la conexión, una interfaz gráfica muestra todos los dispositivos integrados en la unidad IO-Link, lo que facilita su visibilidad.
Esta sencilla solución permite la comunicación de datos a toda la red y le ofrece funciones útiles como la copia de seguridad y la restauración, que permiten sustituir instantáneamente los dispositivos IO-Link conservando todos los parámetros.
IO-Link es muy adecuado para la comunicación cíclica: un dispositivo IO-Link en modo cíclico funciona igual que un dispositivo estándar. Por supuesto, debería programar funciones más avanzadas utilizando un PLC, lo que aporta ventajas como la posibilidad de adoptar estrategias de mantenimiento predictivo y acelerar el retorno de la inversión. Sin embargo, el proceso es menos instantáneo. Hablamos de comunicación acíclica, ya que enviaremos una solicitud para leer y registrar datos. Sin embargo, aunque se requiera este nivel de asistencia, podemos hacerlo de forma rápida y sencilla gracias a la disponibilidad de software de configuración de dispositivos IO-Link de eficacia probada y de bibliotecas API de PLC, por ejemplo.
Controlador de motor paso a paso de SMC con IO-Link y función STO - Serie JXCLF Control más amplio ahora con IO-Link
El vínculo más fuerte
En última instancia, sea cual sea la aplicación o las ambiciones del proyecto, en SMC disponemos de las tecnologías, los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para garantizar que la adopción de IO-Link sea rápida y sencilla. Es probable que las ventajas sean notables, especialmente si su producción requiere cambios frecuentes o si desea reducir los costes de no producción relacionados con los tiempos de mantenimiento. Por último, la implantación de IO-Link no tiene por qué ser un planteamiento de "todo o nada", sino que puede hacerse de forma flexible y gradual, según lo permitan el tiempo y el presupuesto.