SMC'nin Müşteri Vakaları
Çünkü bizim için mesele sadece silindirler, valfler ve hatta akış sensörleri değildir. Bizim için asıl önemli olan, ürünlerimizle neler yapabileceğinizdir.
Müşterilerimizin ürünlerimizi hayata entegre ettiği zamandan biraz ilham alabilirsiniz...
Girbau, SMC ile işbirliği içinde otomatik ütüleme hattının enerji verimliliğini optimize ediyor
Sürdürülebilirlik ve enerji tüketiminin azaltılması, Girbau için uzun yıllardır kilit değerler olmuştur. Şirket kısa süre önce tam otomatik bir hattın parçası olan yeni bir ütüleme ünitesini piyasaya sürdü.
Girbau ve SMC arasındaki yakın işbirliği, ütüleme kalitesini iyileştirmeyi ve %30 enerji tasarrufu, basınçlı hava tüketiminde %25 azalma ve tekstil kaplamalarının kullanım ömründe %25 artış elde etmeyi mümkün kıldı.
Daha fazlasını okuyun
İsviçreli EmbaPlan GmbH şirketi, paketleme makinelerine yönelik geniş pazarda, yenilikçi ve bölgesel yüksek kaliteli gıda üreticilerinin ihtiyaçlarına uyarlanmış, küçük miktarlı üretim çalışmaları için esnek dolum makinelerinin geliştirilmesi ve üretiminde uzmanlaşmıştır.
Şirket yakın zamanda dolum makinesi modellerinden birine büyük bir yükseltme yaparak ekstra esneklik ve performans için SMC'den bir valf manifoldu ekledi.
Devamını okuyun
Cereyan var mı? Cevabınız “evet” ise, pencere çerçevesi veya kapı çerçevesi tam oturmamıştır. Evinizin sıcak kalmasını ve kapı ve pencerelerin çekici görünmesini sağlamak için bu ürünlerin tüm parçalarının büyük bir hassasiyetle üretilmesi ve mükemmel bir şekilde zımparalanması gerekir.
Geleneksel çepeçevre zımpara makineleri yalnızca pencere veya kapı bileşenleri için kullanılabilir. MB Maschinenbau, küçük bir tasarım değişikliği ile ahşap pencere profilleri için ROBA Fentech profil zımpara makinesini kapı çerçeveleri için de uygun hale getirdi. Optik sensörle birleştirildiğinde, SMC'nin D-MP konum sensörü, makinenin tüm iş parçalarını en iyi şekilde tanımasını sağladı.
Worthmann, bileşenlerdeki en küçük sızıntıları bile tespit etmek için yüksek vakum ve kütle spektrometreleri kullanan bir helyum sızdırmazlık test sistemi geliştirdi ve bu işlem bir dakika sürmektedir. SMC'nin XLA serisinden yüksek vakumlu açılı valfler, görev için gerekli olan uzun hizmet ömrü ve sağlamlığı sağlar.
Büyük şirketler tamamen dijitalleşmeye odaklanırken, birçok küçük ve orta ölçekli işletme kişiden kişiye desteğe bağımlı. Dijital platformlar geliştirmek için enerji harcamak yerine, bu segmentteki yenilikçilik öncelikle dış uzmanlığı geliştirme sürecine entegre etmekten kaynaklanmaktadır. Ve bu, sanal olarak değil, tamamen uygulamalı, yüz yüze bir şekilde gerçekleşir. Bu yöntemin büyük başarısı, bir anda modasının geçmeyeceğini gösteriyor.
Pnömatik otomasyonda dünya lideri olan SMC ve yenilikçi bir kablosuz kontrol iletim sistemi de dahil olmak üzere SMC bileşenleriyle donatılmış bir robotik ada yaratan Turin'deki DMC Automation, en son çözümleri aramaya yönelik sağlam ve teşvik edici bir teknolojik ortaklıktır.
Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın
Aşağıdaki konulara daha ayrıntılı bir bakış: Enerji Verimliliği Hava Hazırlayıcılar Endüstri 4.0 Robot Teknolojisi
SMC Uzmanlığı: Zorluklarınızı karşılama
Uzmanlarımızın konular, endüstriler, pazar eğilimleri vb. hakkındaki görüşleri hakkında bilgi edinin.