Pnömatik otomasyonda dünya lideri olan SMC ve yenilikçi bir kablosuz kontrol iletim sistemi de dahil olmak üzere SMC bileşenleriyle donatılmış bir robotik ada yaratan Turin'deki DMC Automation, en son çözümleri aramaya yönelik sağlam ve teşvik edici bir teknolojik ortaklıktır.
Simona Recanatini
Torino eyaletindeki Grugliasco'da, birkaç on yıl önce Piyemonte şehrini dünya çapında ünlü yapan otomotiv bölgesinin şekillendiği aynı yerlerde, güçlü bir şekilde inovasyona odaklanmış bir şirket bulunuyor. Günümüz endüstriyel otomasyonu gibi son derece rekabetçi ve karmaşık bir dünyada öne çıkmak ve öne çıkmak için yeni yollar denemeyi ve yeni teknolojik çözümler bulmayı seven zorlu bir şirket. Yine de sağlam köklere ve yeniliğe karşı doğal bir açıklığa sahip olan küçük ve orta ölçekli bir şirket olan DMC Automation, yakın zamanda yeni ve modern bir konuma taşındı ve bu aynı zamanda yeni bir yolun başlangıcını da işaret ediyor. Bir adım geriye gidelim: Şirketin tarihi, 1972 yılında Domenico De Caroli tarafından kurulan DNC ile başladı. 1992 yılında, aslında araba koltuklarının 'iskeleti' olan metal yapının montajı için makineler üretmeye başladı: bu, bugün hala şirketin ana faaliyet alanlarından biri olan temel bir sektöre girişi işaret ettiği için bir dönüm noktasıydı. Aslında en büyük araba koltuğu üreticilerinin tümü, koltuğun iç yapısını yapmak için Torino merkezli şirket tarafından sağlanan makineleri kullanıyor. Carlo, "Bu 'iskeletin' montajı için, ana güvenlik kriterlerini karşılamaya izin verdiği için önemli bir parça olan koltuğun destek yapısını gerçekleştirmek için bir araya getirilen ve bir araya getirilen öğelerden başlayarak makinelerin gerçekleştirilmesinde uzmanız" diye açıklıyor Carlo. Amicilia, DMC Automation'ın satış müdürü. 2018'de DNC'nin sahibi emekli olmaya karar verir ve yerini iki genç girişimci Mauro Esposito ve Daniele Signoretta alır ve şirketi devralıp daha yapılandırılmış ve modern bir organizasyona dayalı olarak yeniden başlatır. Mülkiyet değişikliğiyle birlikte, DMC için yeni bir çağın başlangıcının sembolik rolünü üstlendiği bir an olan Grugliasco'daki yeni genel merkeze geçiş de geliyor. Yeni, daha organize yaklaşımın bir sonucu olarak, ISO sertifikası da geldi: Kesin standartları takip eden prosedürlere güvenebilmek, DMC'nin müşterilerine göstermesi gereken önemli bir kartvizittir.

Üretimi kolaylaştırın
Akıllı teknolojileri kullanarak farklı sektörlerin üretim sürecini hızlandırmak ve basitleştirmek, DMC Otomasyonun pazara yaklaşımının felsefesidir. "Robotik ve otomasyon alanında çalışmak istiyoruz ve ürettiğimiz makine ve hatlar için kendi bünyemizde bir tasarım ve imalat ofisimiz var.
Tasarladığımız her şey her zaman şirket içinde önceden monte edilir ve test edilir ve ardından son müşteriye teslim edilir," diye açıklıyor Amicilia. "Üretim programımız oldukça eklemlidir: araba koltuklarının metal yapılarının gerçekleştirilmesi için makineler ve montaj hatları ve aynı zamanda robotlu montaj ve kaynak hatları. Daha sonra montaj için makineler ve hatlar (SMC bileşenleri sayesinde koordine edilen, parçaları bir araya getirmeye ve bitmiş bir ürün oluşturmaya izin veren süreçler ve teknolojilerle birlikte), görüş sistemleri, malzeme taşıma, test ekipmanları ve hepsinden önemlisi üretilen makineler ve hatlar vardır. müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarını ölçmek için" diye açıklıyor yönetici.
Önemli bir ortaklık
DMC, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılamak için lider iş ortaklarının desteğine güvenmektedir. Yeni başlayan bu değişim yolunda, pnömatik otomasyon sektöründe dünya lideri olan SMC ile tarihi işbirliği daha da önemlidir. Uzmanlığı ve sürekli teknolojik yeniliği sayesinde, Torino merkezli şirket müşterilerin isteklerine cevap verebiliyor, aynı zamanda faaliyet alanını genişletebiliyor ve yeni pazar nişlerine yaklaşabiliyor. Amicilia, "SMC bizim için bir zorunluluk, temel bir ortak ve biz onların bileşenlerini gerçek bir standart olarak görüyoruz, bu da bizi tasarımda kolaylaştırıyor ve hizmet, yedek parça, ürün güncellemeleri ve çok daha fazlasının sürekliliğine sahip olmamızı sağlıyor" diye altını çiziyor Amicilia. "Bir yandan, bileşenlerinin kalitesi konusunda kesinlik var, ancak aynı zamanda hem öncesi hem de sonrası zaman içinde gerçek bir teknolojik ortaklık geliştiren teknisyen ve satış elemanlarından oluşan ekipleriyle yakın işbirliğinden de çok memnunuz. teknolojik yenilik anlamında bizi yeni ve son teknoloji ürünleri kullanmaya yöneltti. Bu da müşterilerimiz için önemli bir artı..." diye ekliyor.
Yenilikçi bir robotik ada
Grugliasco'daki DMC fabrikasında üretilen makineler arasında, sektör için kesinlikle avangart bir yenilik olan wi-fi aracılığıyla gerçekleştirilen bir kontrol aktarım sistemi ile karakterize edilen SMC bileşenleriyle donatılmış robotize edilmiş bir ada öne çıkıyor. Bir Türk müşteriye yönelik, yenilik açısından bir mücevher. "Bir otomobilin arka koltuk arkalığı kilitleme sisteminin montajı ve test edilmesi için otomatik bir makinedir. Tüm montaj istasyonları otomatikken, kameralar aracılığıyla varlık kontrollü manuel yükleme istasyonlarına sahiptir. Ayrıca bir ilkten 'aktarma' için bir robot vardır. Tablodan test tablosuna. Parçalar işaretlenir ve izlenebilirlik için bir bilgisayarda değerler depolanır. Bu makinede, I/O'ları klasik hava kullanmadan tablo üzerinde bulundurmamıza izin veren kablosuz solenoid valf sistemini kullanmaya karar verdik. -aşınma ve yıpranmaya tabi olan elektrik bağlantısının bakımı kolay değildir ve ek maliyetler içeren özel bir elektrik kabini gerektirir," diye açıklıyor Teknik Ofis Müdürü Carmelo Todaro. Makinenin kalbi, wi-fi aracılığıyla merkezi dedektörle temas halinde olan ve bunları temassız olarak yönetebilen bir dizi elektrik bağlantısından oluşur. Fazdan faza tablo döner ve sonuç olarak merkezi pim sabit kalırken tüm gruplar döner: bu nedenle her bir öğe, SMC'nin yenilikçi EX600W aracılığıyla wi-fi ile yönetilir.

Etkili çözümler
"Bu robotik ada da dahil olmak üzere makinelerimizin çoğu, grupları, alt grupları veya bileşenleri bir iş istasyonundan diğerine aktaran farklı konumlara sahip döner tablalarla yapılmıştır. Sorunlardan biri, hareket sırasında kontrolü sürdürme ihtiyacıdır: hareket ederken, tabla elektrik kablolarını ve kontrolleri taşımalıdır. SMC'nin bize önerdiği wi-fi'ye geçiş gerçekten aydınlatıcı ve çığır açıcıydı ve bu sorunu etkili bir şekilde çözmemize olanak sağladı," diye belirtiyor Carmelo Todaro. SMC ile teknolojik işbirliği, yeni ve yenilikçi çözümlerle doludur. "Makine çalışması sırasında hava tüketimini izleyen SMC akış anahtarı, tesisteki hava tüketimini gidermek ve izlemek ve böylece enerji tasarrufunu değerlendirmek için kullanışlıdır. Başka bir uygulamada, kelepçelememizi sağlayan SMC CKZT serisi hava kapaklarını kullandık. Burada DMC'de kullandığımız bir diğer önemli ürün SMC elektrik eksenleri, özellikle Ley serisi, hem konumlandırmada hem de makineyi kurmada bize esneklik sağlayan işaretleme sırasında. aşamasına ve müşteriye sürecin çeşitli aşamalarında ve parça modifikasyonunda" Todaro sözlerini bitiriyor.
Entegrasyon 4.0
Son bir not: Tüm DMC makineleri halihazırda Endüstri 4.0'ın gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır; bu, hali hazırda gelişmiş sistemlerle üretim yönetimine yönelmiş şirketler için önemli bir artıdır. "Yeni üretim, organizasyon ve yönetim süreçlerini yeniden düşünmek ve geliştirmek bizim için esastır.
Bu nedenle makinelerimiz, müşterilerimizin merkezi yönetim sistemlerine entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun üzerine acı bir düşünce: 4.0 felsefesi açısından dış pazarda daha fazla uygulama bulmamız ne tuhaf: makinelerimizde tüm arayüz modülleri var ama örneğin ethernet'i kullananlar uluslararası müşteriler. makineleri uzaktan bağlamak ve yönetmek için kablo, İtalyanlar kesinlikle daha az. Şu anda Fas, Romanya ve Türkiye'de üç hattımız var ve bunların üçünde de bu pazarların teknolojik açıdan ne kadar büyüdüğünü göstermek için yazılım ve BT diyalog modülleri var..." DMC satış müdürü vurguluyor.
Simona Recanatini tarafından yazılan Technè (Açık Fabrika) Ekim 2019, İtalya'da yayınlandı