Büyük şirketler tamamen dijitalleşmeye odaklanırken, birçok küçük ve orta ölçekli işletme kişiden kişiye desteğe bağımlı. Dijital platformlar geliştirmek için enerji harcamak yerine, bu segmentteki yenilikçilik öncelikle dış uzmanlığı geliştirme sürecine entegre etmekten kaynaklanmaktadır. Ve bu, sanal olarak değil, tamamen uygulamalı, yüz yüze bir şekilde gerçekleşir. Bu yöntemin büyük başarısı, bir anda modasının geçmeyeceğini gösteriyor.
Alexander Schur, Satış Mühendisi SMC Almanya
Frickenhausen, Swabia'da bulunan Beck Packautomaten GmbH & Co KG, yaklaşık 60 yıldır 40'tan fazla sektör için film ve şrink ambalaj sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket, posta siparişiyle perakende satış için özel olarak uyarlanmış nakliye poşetleri üreten paketleme makineleri geliştirdi. Kargo poşetlerinin formatı, paketlenen ürünlere otomatik olarak uyum sağlar. Torbalar, paketleme işlemi sırasında etiketlenir, hızlı açılıp geri gönderilebilmesi için delikli hale getirilir ve taşıma sapı verilir. Bu, özellikle müşteriler çevrimiçi olarak sipariş ettikleri koliyi bir mağazadan alıp eve götürdükleri zaman pratiktir; ayrıca paket hizmetinin teslimatı bir kapıya asmasına da olanak tanır. Sapın her zaman farklı boyutlardaki nakliye çantalarında ortalanması gerektiğinden, bir sızdırmazlık elemanı kolu delmek için her bir paketleme birimi için tam konumuna hareket eder. Bu görev, yüksek hız, hassasiyet ve güvenilirlikle gerçekleştirilmelidir.
Tutamak için ayarlamalar yapmak için Beck Packautomaten, kademeli motorlu bir elektrikli silindir kullandı. Ancak bu ikilinin makine konseptinde zayıf bir nokta olduğu ortaya çıktı; çok zayıftı, çok savunmasızdı ve aynı zamanda iletişim ve konfigürasyon açısından biraz hantaldı. Beck Packautomaten, yerini alacak birini bulmak için dünyanın önde gelen bireysel otomasyon çözümleri tedarikçilerinden biri olan SMC'ye başvurdu. Yeni ürün kombinasyonu için gereksinimler, makine mühendisliğindeki mevcut duruma neredeyse tipik: az yer nedeniyle kompakt bir tasarım, PROFINET® aracılığıyla mevcut Siemens kontrol sistemine basit bağlantı ve - neredeyse söylemeye gerek yok – mümkün olan en düşük maliyetlerle birleştirilmiş yüksek güvenilirlik. Fiziksel özellikler, minimum 150 mm'lik bir ayar izi ve bir saniyelik maksimum ayar süresi gerektiriyordu.
Tak ve çalıştır yoluyla entegrasyon
Beck Packautomaten'de Elektrik Konstrüksiyonu Başkanı Mark Hübsch-Dolde, "Sistemi tasarlarken bile en iyi tavsiyeleri aldık," diyerek ilk izlenimlerini özetliyor. SMC, bu uygulama için step motor kontrolörü JXCP1 ve LEY25A sürücüsünü seçti. Kontrolör, gerçek zamanlı olarak yüksek hızda PROFINET® ağlarında doğrudan ve açık bir şekilde iletişim kurar. Çift bağlantı noktalı GİRİŞ/ÇIKIŞ bağlantısı sayesinde denetleyici, büyük esneklik sunar ve hem Cihaz Seviyesi Halkası (DLR) topolojisini hem de hat topolojilerini destekler. Parametreleme çok kolaydır ve kullanıcı dostu Windows yazılımı aracılığıyla gerçekleştirilebilir; Alternatif olarak bir el terminali üzerinden çalıştırma da mümkündür. Sürücüler doğrudan kontrol edilir; ek ağ geçitleri gerekli değildir. Adım motor kontrolörü JXCP1, SMC'nin LEY serisindeki hemen hemen tüm kademeli motorlarla uyumludur, yani tak ve çalıştır yoluyla entegre etmek mümkündür.
Akıllı çevre birimleri
Tek kutuplu kademeli motorlar, LEY serisinin elektrikli tahrikini sağlar. Standart olarak bir enkoder takılıdır, bu da işlemin bir servo sürücüye benzer şekilde kontrol edildiği anlamına gelir. Sürücüler tanımlanmış bir kuvvetle çalışabilir ve bu değere ulaşıldığında mevcut gerçek konumu geri bildirebilir. Tüm LEY serisi sürücüler bir piston kolu ile donatılmıştır ve 30 ila 150 mm arası stroklar uygulayabilir. Modele bağlı olarak ± 0,02 mm'ye kadar tekrar doğruluğu elde edilir. İtme enerjisi 141 N'a kadar çıkabilir; itme işleminde 350 mm/s'ye kadar hızlar mümkündür.
Silindirin kabuğu ve contaları, elektrik motorunu ve içindeki piston kolunu kirden dayanıklı ve güvenli bir şekilde korur. Bu, LEY serisi sürücülerin pratikte son derece dayanıklı olmasını sağlar. Aynı zamanda, yüksek düzeyde neme veya toza maruz kalsalar bile uygulamanın yakın çevresine kolayca monte edilebilirler.
İkna edici gösteriBeck Packautomaten'in proje yöneticileri, kontrolör/kademeli motor düzeneğini paketleme makinesine bağlamanın ne kadar kolay olduğunu kendi gözleriyle görebilirler. Mark Hübsch-Dolde, "Basit yapılandırma ve devreye alma işleminden herkes memnun kaldı" diye hatırlıyor. İlk devreye alma sırasında sağlanan ücretsiz destek sayesinde, yeni ürünlerin entegrasyonu makine üreticisi için sorunsuz geçti.
Üretici, büyük avantajlardan yararlanır
Genel olarak, bu işbirliği makine üreticisine birçok yönden fayda sağlar: kontrolörün basit konfigürasyonu, devreye alma sürelerini yarıya indirir ve entegre PROFINET® arayüzü, ek donanım olmadan mevcut makine konseptine bağlantı sağlar. Aynı zamanda JXCP kontrolörler tek bir cihaz ile farklı birimleri kontrol etme imkanı da sunmaktadır. Bu, diğer sürücüleri kontrolörle çalıştırma olasılığını açar. Beck Packautomaten, olumlu deneyimine ve tamamen profesyonel desteğine dayanarak şimdi diğer pnömatik bileşenleri test etmek istiyor. Bu nedenle, yakında daha fazla gelişme görmemiz mümkündür. Ve bunların hepsi çok geleneksel bir şekilde, sıklıkla başvurulan dijital sürüm yerine yüz yüze bir beceri ağı aracılığıyla.