Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Air treatment
For engineers, compressed air is such an important resource that it is often cited as the fourth utility in industry – after electricity, water and gas. Studies estimate that ten per cent of all industrial energy is used just to compress air. By following along, you can be confident in designing and building an air purification system that exactly matches the needs of the task at hand with no frills. If you are willing to design the most suitable air treatment system for your process, then our air treatment guide is the best tool for you.
“Whether you use compressed air for standard applications, or as a process medium, it must always be adapted to the purpose. Thus, it is possible to achieve, or exceed, the declared service life of pneumatic components, which can save considerably on maintenance costs, directly and indirectly reduce the company's carbon footprint. ”
Combined solutions
Particle and water filtration
Humidity removal
Oil vapour removal
Mark Brinsley, Grupul de inginerie de vânzări; Echipamente pentru aer și fluide, SMC Marea Britanie
OCTOMBRIE 2021
Deși aproape toate fabricile au sisteme de preparare a aerului comprimat pentru a proteja echipamentele lor pneumatice, subiectul nu este încă atât de bine cunoscut și unele aspecte interesante legate de optimizare nu sunt neapărat cunoscute tuturor producătorilor. Una dintre întrebările cheie este cât de pregătit trebuie să fie aerul meu comprimat? Nu există un răspuns simplu la această întrebare, deoarece calitatea aerului comprimat depinde de o mulțime de variabile, cum ar fi calitatea aerului care intră (de la compresor), cerințele de calitate a aerului în aplicațiile de la capătul liniei, cerințele procesului sau ale industriei sau chiar poziția unităților de filtrare. Cu toate aceste incertitudini, SMC, expert în prepararea aerului comprimat, vă poate susține.
Citiți mai mult
Sean Mackenzie, Inginer, Secțiunea de Echipamente Pneumatice, Centrul Tehnic European SMC
OCTOMBRIE 2021 Compania SMC a fost înființată în 1959 pentru a produce și comercializa elemente de filtrare din metal sinterizat. Unitatea FRL a fost lansată pentru prima dată de SMC în 1961. 60 de ani de evoluție a designului bazat pe solicitările clienților noștri.
Axel Delsaux, Marketing de produs, SMC Franța
Punctul de rouă în termeni simpli, este temperatura la care apa devine vizibilă. Picăturile de apă pe care le poți vedea în băutura ta rece provin de la punctul de rouă.
Andy Still, Manager Proiecte Industrie, Energie, Europa
APRILIE 2021 Subiectul este mai mult decât serios. Echipamentele pneumatice reprezintă aproximativ 20% din totalul consumului de energie din fabrică și există o modalitate dovedită pentru a îmbunătăți eficiența energetică: reducerea presiunii de funcționare. SMC explică modul în care companiile pot atinge acest obiectiv și, astfel, se aliniază cu cea mai importantă tendință actuală a producției.