Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
SMC è nella classifica dei "Migliori datori di lavoro al mondo 2024" di Forbes, una delle principali riviste di economia americana.
In un'iniziativa volta a plasmare il futuro dell'Industria 4.0, SMC lancia la Smart Assets Project, un progetto innovativo che risponde alle esigenze di gestione degli asset, rendendole adeguate all'era digitale per i costruttori di macchine e gli utenti finali. Grazie alla collaborazione con importanti partner accademici e industriali, Smart Assets Project porterà alla generazione automatica di gemelli digitali standardizzati e dinamici, ricchi di dati, per oltre 700.000 prodotti SMC, aiutando le aziende a migliorare efficienza, interoperabilità e sostenibilità. Il progetto proseguirà fino al 2026.
We hereby would like to announce a remembrance event for our esteemed Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada, who passed away on Saturday, April 20, 2024 (JST), at the age of 97.
A luglio 2024, l'azienda specializzata in prodotti per l'automazione industriale SMC ha aderito all'Industrial Digital Twin Association (IDTA - Associazione per il gemello digitale industriale). L'adesione a una comunità così potente porterà grandi vantaggi per il futuro digitale continuo della società e dei suoi clienti. In particolare, l'appartenenza all'IDTA garantisce a SMC di rimanere sempre al passo degli ultimi progressi del gemello digitale, consentendo nel contempo alla società di contribuire a modellare l'evoluzione del gemello digitale a supporto del successo dell'Industria 4.0.
It is with profound sadness that we announce the passing of our esteemed Honorary Chairman, Yoshiyuki Takada. Mr. Takada passed away peacefully on Saturday, April 20, 2024, at the hour of 4:00am, while under medical care.
SMC Corporation è lieta di annunciare di aver sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite, un patto non vincolante e volontario per lo sviluppo, l'implementazione e la divulgazione di pratiche aziendali responsabili.
Desideriamo porgere le nostre più sentite condoglianze a coloro che hanno perso la vita a causa del terremoto che ha colpito la costa orientale di Taiwan il 3 aprile 2024 e a tutti coloro che sono stati colpiti dal disastro.
SMC ha ricevuto il premio "Supplier Excellence Award 2024" da Applied Materials, Inc. (AMAT), una delle più grandi aziende di semiconduttori e apparecchiature per display.
SMC is introducing the new EXW1 Series Compact Wireless System with an increased range of up to 100 m. Similar in technology to the current EX600-W, the EXW1 is smaller, lighter and fieldbus compatible, and with improved features that augment the current portfolio.
The new SMC CRP series compact compressor allows design engineers to take advantage of an innovative product that allows the use of pneumatic components in areas without air source, making it perfect for use in mobile applications. Moreover, designers have the option of using the versatile CRP series as a compressor (positive pressure) or vacuum pump (negative pressure), simply by connecting the pipes in the corresponding way.
Il 1° gennaio 2024 alle ore 16:10 (JST), un forte terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la regione di Noto, nella parte settentrionale della Prefettura di Ishikawa, in Giappone.
SMC is introducing its innovative JSXF-P series of pulse valves for the effective and efficient dislodging of foreign matter during cleaning procedures. The new JSXF-P SMARTVENT type pulse valve offers a number of notable benefits, including a built-in control board, high peak pressure, low air consumption and long service life.
SMC is once again demonstrating its innovation prowess with the company’s new JSY1000-E valve manifold with fully integrated ejector system. This optimal combination provides a complete solution for positive and negative (vacuum) pressure that allows users to control valves and ejectors in a single, simple manifold. Reducing both physical dimensions and weight, the JSY1000-E also has an energy function available that decreases energy consumption substantially and improves process efficiency.
SMC is unveiling an innovative air flow controller that combines a flow sensor and electro-pneumatic regulator in a single product. The result for equipment designers and engineers is a space saving of up to 50%, significantly less piping and cables, and reduced installation time. In addition, the new IN502-44/45 allows the precise and reliable control of air flow rate as it is not dependant on piping conditions, pressure differential or temperature. The product benefits any application involving flow control, such as painting, packaging and welding systems across any industry, in particular automotive and food.
The new JSY3000-S is a bottom-ported manifold with stainless steel plate and FDA-compliant fittings that delivers extended operating life in food and beverage manufacturing environments. Part of SMC’s extensive directional control valve family, the new plug-in JSY3000-S is cabinet-mounted with a robust bottom seal and the piping connections facing outwards. This design configuration helps to protect the valve against both corrosion and splashes from water, ensuring its suitability for location near any type of equipment that requires wash-down procedures.
We would like to extend our deepest condolences to those who lost their lives in the terrible Earthquakes occurred in the Kingdom of Morocco on September 8, 2023, and our heartfelt sympathy to all those affected by the disaster.
The new EQ series of slide-type and rod-type electric actuators from SMC feature a fully integrated controller, providing a simpler to set-up, easier-to-use, space-saving solution that simultaneously helps users to save energy and reduce CO2 emissions. As a further advantage, EQ series electric actuators offer straightforward control with simple and exclusive software which helps users to start the actuators working via a single screen in just three steps. First, users choose ‘set operation mode’, before specifying the stopping positions and finally defining the speed, acceleration and deceleration values. It is no more complex than controlling a two- or three-position solenoid valve.
The new JSB series angle seat valve from SMC offers a number of key advantages to OEMs and end users alike, combining long service life, low pressure loss and compact dimensions with a high flow rate. Suitable for use with steam, water and air, optimisation of the JSB’s body flow profile ensures this space-saving valve can deliver the same flow rate as larger counterparts and, in turn, support system energy savings.
SMC ha ricevuto il "Bosch Global Supplier Award" nella categoria "Acquisti indiretti e Servizi" per le sue eccellenti prestazioni come fornitore.
Tutti i settori dell'automazione possono trarre vantaggio dall'amplificatore d'aria ZHV di SMC, un nuovo prodotto che offre alte prestazioni e che può soddisfare le diverse specifiche dei clienti, anche le portate più elevate. Efficiente dal punto di vista energetico, ZHV è compatto, leggero e funziona sia come unità di soffiaggio, sia come unità di vuoto.
Siamo lieti di comunicare che SMC trasferirà ed amplierà l'attuale Centro Tecnico di Tsukuba (JTC), e aprirà il "Kashiwanoha Campus New Technical Center (nome provvisorio) nella "Kashiwanoha Smart City" nell'autunno del 2025.
In qualità di produttore di componenti per l'automazione industriale, SMC intende adempiere alle proprie responsabilità di fornitura dei prodotti e mantenere la fiducia dei clienti contribuendo a una crescita sostenibile e all'espansione di innovazioni tecnologiche affidabili. Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, SMC dispone di un solido Business Continuity Plan (BCP) che l'azienda sta ulteriormente rafforzando per fornire un'offerta ancora più solida ai clienti di tutto il mondo.
Desideriamo estendere le nostre più sentite condiglianze a tutte le persone colpite dal terribile terremoto verificatosi nel sud-est della Turchia il 6 febbraio 2023. Ci auguriamo sinceramente che i soccorsi progrediscano rapidamente.
SMC, azienda leader nel settore dell'automazione industriale e dell'IIoT, risponde all'esigenza di ridurre le emissioni di Co2 ed i consumi energetici con il lancio della sua ultima innovazione, il sistema di gestione dell'aria compressa della serie AMS20/30/40/60. Grazie a questa nuova e rivoluzionaria unità, tutte le aziende che utilizzano processi pneumatici possono ottenere una riduzione del consumo di aria compressa fino al 62%, a vantaggio dell'ambiente e della redditività.
SMC Corporation, a global leader in manufacturing comprehensive automation control equipment has been recognized by Forbes magazine as a World’s Best Employers 2022.
SMC Corporation, leader mondiale nella produzione di componenti per l'automazione industriale, è stata riconosciuta dalla rivista Forbes come uno dei migliori datori di lavoro al mondo per il 2022.
SMC presenta il nuovo sistema wireless compatto della serie EXW1 con un campo di comunicazione aumentato fino a 100 m. Simile per tecnologia all'attuale EX600-W, il modello EXW1 è più piccolo, più leggero, compatibile con i bus di campo e con caratteristiche migliorate che aumentano l'attuale gamma di prodotti.
SMC, azienda giapponese specializzata in soluzioni pneumatiche e componentistica per l'automazione industriale, è entrata a far parte della Nikkei 225 (o Nikkei Stock Average), l'indice più importante e più spesso quotato delle azioni giapponesi. Il Nikkei 225 è composto da 225 titoli selezionati tra le società giapponesi con migliori performance e maggiore liquidità. SMC inizierà la sua quotazione il 3 ottobre 2022.
SMC, a leading Japan-headquartered global specialist in pneumatic and other automated control solutions, is set to join the Nikkei 225 (or Nikkei Stock Average), the premier and most-often quoted index of Japanese stocks. The Nikkei 225 comprises of 225 stocks selected from Japan’s top-performing and most liquid blue-chip companies. SMC will commence its listing on 3 October 2022.
SMC Italia invita a un'esplorazione virtuale dello Showroom e dell'Application Center per scoprire le più innovative soluzioni nel mondo dei componenti pneumatici per l'automazione industriale "in azione".
I continui e devastanti attacchi che continuano a verificarsi in Ucraina creano una forte crisi per il popolo ucraino, le loro famiglie e il loro futuro. SMC si oppone fermamente all'autoritarismo e alla violenza, ed è solidale con il popolo ucraino. Continuiamo a fornire ai nostri coraggiosi colleghi ucraini tutto il sostegno di cui hanno bisogno, e stiamo lavorando incessantemente al fine di aiutare i nostri associati che si trovano ancora in Ucraina o che vivono sotto il dominio autoritario russo.
SMC’s ISE7# pressure switch has been updated adding higher pressure ranges apart from offering improved flexibility and higher control of applications, leading to better decision making.
Il pressostato ISE7# di SMC è stato aggiornato con l'aggiunta di campi di pressione più elevati, oltre ad offrire una maggiore flessibilità e un controllo più elevato delle applicazioni, con conseguente miglioramento del processo decisionale.
Any machine builder looking to simplify and reduce the cost of adding higher levels of safety, while simultaneously seeking faster and broader communication capabilities should consider the new JXCLF step motor controller from SMC. The JXCLF features an IO-Link communication interface and a Safe Torque Off (STO) function, thus presenting machine builders with the opportunity to deliver better control of the manufacturing process and increase their system’s safety integrity level (SIL 3) and performance level (PL e) in a cost-effective way.
The new JSY & ZK2-A valve and ejector combination manifold from SMC not only simplifies pneumatic systems in applications requiring both positive and negative pressure (vacuum), it also reduces wiring requirements, provides complete compatibility with multiple fieldbus communication protocols and eliminates pressure fluctuations.
Leading industrial control and automation solutions specialist, SMC, is adding a new range of pinch valves to its expansive offer for medical device and food system OEMs. With the new LPV series valve, fluid does not come into contact with any moving parts, avoiding the potential for contamination. Moreover, by simply discarding the tube after use, there is no longer any need for a washing process, ensuring good hygiene. SMC’s energy-saving LPV pinch valve is suitable for controlling a wide range of analytical, medical and food industry fluids.
Progettisti, produttori e manutentori di apparecchiature industriali possono ora utilizzare il nuovo manifold di eiettori SMC ZKJ con protocollo di comunicazione PROFINET per il controllo e il monitoraggio remoto dei processi di produzione. Il modello ZKJ offre anche una straordinaria portata di aspirazione tenendo conto del suo basso consumo d'aria e basso assorbimento, mentre tra le altre caratteristiche figura la funzione di protezione della valvola, il grado di protezione IP65 e la possibilità di controllare fino a 16 eiettori con un unico manifold.
Il manifold di valvole JSY5000-H di SMC è progettato per l'utilizzo in impianti del settore alimentare. Grazie al clean design può far fronte a lavaggi regolari, la valvola con grado di protezione IP69K si differenzia sul mercato per l'elevata portata, il basso consumo energetico e la capacità di comunicazione punto-punto IO-Link, apportando un nuovo livello di controllo alla produzione.
General industrial equipment designers, manufacturers and maintainers can now benefit from the new SMC ZKJ vacuum manifold with PROFINET-enabled communication for remotely controlling and monitoring manufacturing processes. The ZKJ also offers impressive suction flow rate taking its low air consumption and low power consumption specifications into account. Other features include valve protection functionality, IP65 rating and the ability to control up to 16 ejectors with a single manifold.
Trasformare le esigenze di mercato in nuove opportunità di business è la strada scelta da SMC per affrontare questo particolare momento. Di strategie di crescita incentrate su customizzazione, affidabilità e sostenibilità abbiamo parlato con Walter Severgnini, Business Development Manager della filiale italiana, e alcuni colleghi delle sedi di Brugherio e Carsoli.
The new JSY5000-H valve manifold from SMC is purpose-designed for use in food and beverage manufacturing plants, as well as breweries. Featuring a clean design to cope with regular wash-downs, the IP69K-compliant valve differentiates itself in the marketplace with its high flow rate, low power consumption and IO-Link point-to-point communication capability, bringing a new level of control to production.
One of the latest digital flow switches to join the SMC family, PF3A#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. It is IO-Link compatible, and it offers the possibility of being connected to air combination units in a simple way. And now, an even more complete solution can be obtained, thanks to the integrated pressure and temperature sensors.
Anni di esperienza hanno permesso a El-Mec di sviluppare un nuovo concetto d'assemblaggio: la Linea Modulare che evolve insieme al business dei propri clienti e che permette di affrontare un investimento proporzionale alla reale esigenza produttiva del momento, con la possibilità di crescere e adattarsi a seconda delle necessità. Come nascono le macchine dell'azienda e il rapporto con SMC, un fornitore di fiducia.
A new polypropylene type pump from SMC has been designed to withstand the harshest manufacturing processes, delivering production reliability that lead to cost and energy savings.
L'offerta completa di componenti per l'automazione pneumatica di SMC e la sua presenza globale aiutano Fosber - uno dei protagonisti del mercato globale delle linee per la produzione di cartone ondulato - a proporre soluzioni complete estremamente affidabili.
La toscana Stecam e SMC lavorano insieme per realizzare linee di assemblaggio a banchi innovative ed efficienti.
L'azienda torinese DMC Automation ha realizzato un'isola robotizzata equipaggiata con componentistica SMC, tra cui spicca un innovativo sistema di trasmissione di controlli wireless. Quella tra SMC e DMC Automation è una partnership tecnologica solida e stimolante, orientata alla ricerca di soluzioni all'avanguardia.
Mi chiamo Yoshiki Takada. Dal 1° aprile 2021 sono il nuovo Presidente di SMC. Dalla sua fondazione nel 1959, SMC è cresciuta ed è diventata una delle principali aziende produttrici di apparecchiature per l'automazione industriale, compreso la componentistica pneumatica, con l'obiettivo di "soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti".
Conoscere il mercato e comprendere le esigenze dei clienti: SMC Italia offre le risposte alle realtà che utilizzano le tecnologie pneumatiche.
SMC ha presentato una nuova pistola di soffiaggio a impatto IBG, dispositivo che soffia con un impulso di aria più breve e forte rispetto alle classiche soluzioni di soffiaggio.
The new HRR rack-mounted thermo-chiller from SMC has been designed for installers where space is an issue. It also delivers efficiencies in terms of installation and maintenance, as it can be adjusted and maintained while installed in a rack.
SMC presenta un nuovo thermo-chiller applicabile su rack, compatto nelle dimensioni, ma dalla caratteristiche performanti.
SMC has designed a new lightweight, handysized ionizing gun that can neutralise static, rapidly and effectively, from a variety of products at different phases of production.
SMC has designed a direct operated 2-port solenoid valve that can withstand the harshest of environments whilst saving energy.
SMC has unveiled the IZT ionizer series that offers customers a compact solution, with a separate controller to optimise space. The new design also offers enhanced monitoring capabilities, the bars and nozzles are simple to adjust, even when located in hard to reach spaces.
The new Impact Blow Gun (IBG) from SMC is the most energy efficient on the market, using up to 87% less air than any other standard blowing gun.
PF3A7#H è una delle ultime novità della famiglia di flussostati di SMC.
The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. And now, further benefits come together with IO-Link.
L'emergenza legata al Covid-19 sta avendo impatti significativi sull'industria manifatturiera italiana e i più importanti player stanno già rivedendo le proprie strategie per trasformare la crisi in opportunità. Come per esempio Belotti S.p.A., che progetta e produce centri di lavoro CNC a 3 e 5 assi, e in questa fase ha consolidato la storica collaborazione tecnologica con SMC, leader mondiale nel settore dell'automazione pneumatica.
SMC continua a creare componenti che guidano l'efficienza produttiva attraverso l'innovazione e il design. La nuova serie ZK2-A rinnova il sistema eiettore/gestione linea vuoto con un'unità particolarmente leggera, compatta e a bassa rumorosità.
SMC ha rinnovato la gamma dei propri eiettori multistadio in risposta alla domanda di riduzione del peso derivante dal crescente utilizzo della robotica, rendendoli compatti e leggeri nel design, ma grandi in termini di potenza di aspirazione.
For installations that require precise and efficient control in challenging operating conditions, SMC launches its new IN-777 air servo cylinder for multipoint positioning and control
SMC has given its popular all-in-one vacuum unit ejector and pump system a refresh with the launch of the ZK2-A series. The latest incarnation offers customers superb efficiencies in terms of space, energy, maintenance and noise.
Dal 16 al 18 giugno 2020, SMC presenterà le proprie soluzioni per la robotica al più grande Expo Virtuale al mondo dedicato ai robot collaborativi.
SMC has renewed its multistage ejector range with the, ZL1/ZL3/ZL6 series, in response to weight reduction demand that comes from the growing use of robotics. This addition to SMC’s vacuum range meets the suction flow requirements for workpieces with high levels of leakage, while also delivering energy efficiencies.
La nuova pinza magnetica MHM di SMC assicura il giusto supporto nella movimentazione di pezzi con superfici irregolari, e consente una manipolazione affidabile e sicura e tempi ciclo ridotti, aumentando così la produttività.
PF3W è il nuovo manifold per flussostato digitale di SMC che centralizza il controllo del flusso e della temperatura delle diverse linee situate all'interno di un impianto.
The monitoring of multiple lines within a plant has become easier thanks to SMC’s new PSE200A 3-screen display, multi-channel digital sensor monitor.
SMC has added to its gripper range with the launch of the MHM, which uses a magnet to handle workpieces. Ideal for workpieces with uneven surfaces or featuring holes, the MHM provides machine operators with reliable and safe handling and reduced cycle times that increases productivity.
La nuova pinza pneumatica parallela compatta JMHZ2 è stata progettata da SMC al fine di migliorare le caratteristiche di punto di presa e produttività.
SMC ha presentato JSY, la più piccola elettrovalvola a 5 vie attualmente disponibile sul mercato.
SMC is meeting the challenge of speed and precision presented by the increasing use of robotic arms on production lines with its new JMHZ2 compact type parallel style air gripper.
A new digital flow switch manifold from SMC simplifies the flow and temperature control of production lines and facilities by housing switches in a single manifold.
SMC extends its cylinder range with the launch of its new ISO locking cylinder, CP96N-C96N that has a stronger holding force and is ideal for intermediate stops and drop prevention.
In response to working closely with its customers and identifying a need for space optimised and cost efficient solutions, SMC launches its JSY 5-port Solenoid Valve with the shortest valve width in the world at 6.4mm.
SMC at Compamed 2019
SMC ha ampliato la gamma con la valvola ad impulsi ad alta pressione JSXFA che risponde in tempi brevi e presenta un ridotto consumo d'aria, per garantire un risparmio energetico
Due spazi per illustrare in concreto a scuole e docenti le tecnologie integrate per processi produttivi connessi ed efficienti.
SMC has responded to market demand for smaller components with the JAS compact speed controller. Its launch means SMC now offers a complete range of ‘compact’ solutions that also includes cylinders and small integrated auto switches.
SMC’s latest digital gap checker, ISA3-L, features IO-Link compatability, offering manufacturers greater control of applications and more information at a glance with its 3-screen data display.
SMC has added to its extensive valve range with the JSXFA, a high peak pressure pulse valve, that is also fast to respond and uses low air consumption, to guarantee energy savings.
Our local press contact will be happy to help you