Il nuovo prodotto presenta diversi vantaggi. Consente di alloggiare i flussostati all'interno di un unico manifold e non su ogni linea, permette un risparmio di tempo per le ispezioni e assicura un'installazione facile e veloce grazie al numero ridotto di tubi.
Il manifold PF3W è disponibile in tre varienti:
Ciò permette una grande flessibilità e lo rende adatto per l'industria dei semiconduttori, la lavorazione dei metalli, l'industria automobilistica e per l'automazione in generale.
Il flussostato è dotato di un display a 3 visualizzazioni che appare rosso o verde se si trova all'interno del campo accettabile, e segnala contemporaneamente la portata attuale e diversi valori selezionabili, come l'impostazione, l'isteresi o il minimo e il massimo.
Inoltre, i flussostati sono compatibili con IO-Link e ciò consente di ridurre i costi complessivi e di aumentare l'efficienza. Un sensore di temperatura integrato, infatti, migliora la disponibilità della macchina prevedendo la manutenzione dell'acqua di raffreddamento.
In SMC cerchiamo sempre di sviluppare soluzioni che siano in grado di supportare i nostri clienti per operare nel modo più efficiente possibile. Con il nuovo manifold PF3W siamo riusciti non solo a far risparmiare tempo e aumentare la produttività, ma a renderlo anche più leggero, fino al 65% in meno rispetto ai modelli simili, e più compatto con una riduzione dell'85% in termini di spazio. Ha affermato Betis Zeneli, Product Manager di SMC Italia.
17 mar 2020