L'approccio BCP si basa su continui investimenti da parte di SMC Corporation in progetti importanti come la protezione e l'espansione delle catene di fornitura, nonché la realizzazione di nuove strutture produttive e commerciali.
Sebbene SMC detenga già il 39% della quota di mercato globale per la componentistica pneumatica, l'azienda è consapevole delle sfide che deve affrontare per via di eventi a livello globale sui cui non ha il controllo.
Considerando la responsabilità di SMC come fornitore a livello mondiale, l'azienda ha rafforzato il suo piano di BCP, ad esempio con il doppio monitoraggio delle fonti di produzione.
L'investimento sostiene l'ambizione
Il BCP di SMC è rafforzato in tutti i settori, tra cui lo sviluppo dei prodotti, l'IT e la capacità produttiva, una strategia che aiuterà l'azienda a raddoppiare le vendite entro il 2026 (dai livelli del 2020).
Ad esempio, SMC ha attualmente 5 centri tecnici di sviluppo in cinque diverse località a livello globale. A livello IT, l'azienda sta sviluppando 11 centri dati in tutto il mondo per garantire l'archiviazione dei dati, un fattore importante che favorisce stabilità in caso di interruzzione della catena di fornitura.
Il piano di investimenti dell'azienda prevede anche la realizzazione di nuovi stabilimenti SMC nella prefettura di Iwate (a Tono e a Kamaishi) per poter soddisfare la crescente domanda a medio e lungo termine. Inoltre, SMC ha avviato la costruzione del "Tono Supplier Park" per i fornitori. Sebbene l'inizio delle attività su larga scala non sia previsto fino alla primavera 2025, sei fornitori chiave di SMC, per un totale di circa 100 dipendenti, inizieranno le attività preliminari utilizzando il nuovo stabilimento di Tono già dalla primavera 2023.
"Vogliamo produrre lo stesso prodotto in più sedi e non interrompere la fornitura globale, qualunque cosa accada", afferma il presidente di SMC Yoshiki Takada. "Stiamo costruendo una rete di fornitura in tutto il mondo; un sistema che ci permetta di muoverci in modo indipendente, anche a monte di parti e materiali."
Futuro sostenibile
L'azienda sta inoltre costruendo la nuova sede centrale per un costo di decine di miliardi di yen. Progettata con una forte consapevolezza del piano di BCP, il luogo scelto per la nuova sede di SMC (che sarà di 11 piani per 11.467 m2) è a basso rischio da disastri naturali. In particolare, oltre a un ampio showrrom per i clienti, la struttura sarà dotata di un ulteriore showroom aperto al pubblico, per far avvicinare le nuove generazioni all'automazione.
In linea con l'impegno di SMC in ambito CSR (Responsabilità Sociale d'Impresa), la nuova sede sarà certificata "ZEB ready" (Net Zero Energy Building), e porterà a un risparmio del 50% o più rispetto allo standard grazie all'utilizzo di migliore isolamento termico, miglior ombreggiatura solare, ventilazione naturale e luce diurna, apparecchiature ad alta efficienza e altro ancora.
Basato su affidabilità e fiducia, il piano BCP di SMC può aiutare a soddisfare la continua domanda di componenti per l'automazione industriale, proteggendo al contempo le forniture globali. Ciò contribuirà a una sociaetà futura sicura, sostenibile ed economica.