Selon la série, chez SMC, nous évaluons la durée de vie de nos actionneurs électriques à 5 000 km ou 30 millions de cycles sans service ni maintenance. De nombreuses raisons expliquent ce niveau de performance, notamment une ingénierie et des tests robustes, ainsi qu'une lubrification interne suffisante pour toute la durée de vie de l'actionneur. Toutefois, la mise en œuvre d'un programme d'entretien simple mais réfléchi permet de protéger encore davantage votre investissement.
Par Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Autriche
AVRIL 2023
Il n'y a aucune raison de douter de la longévité de votre actionneur électrique. Des tests effectués à notre siège au Japon ont montré que les actionneurs électriques SMC peuvent atteindre plus de deux fois la durée de vie officielle susmentionnée sans entretien. Mais pourquoi s'arrêter là ? Certes, l'entretien a un coût, mais celui-ci est minime par rapport à l'investissement dans un remplacement.
Intervalles de maintenance
Quelle est donc la fréquence d'entretien de votre actionneur électrique ? En réalité, la détermination des intervalles de maintenance dépend fortement des conditions de fonctionnement spécifiques à l'application, telles que la charge de travail, la vitesse, le porte-à-faux et la contamination. Pour une durée de vie optimale des actionneurs électriques SMC, nous recommandons des activités de maintenance tous les 6 mois, 1000 km ou 5 millions de cycles, selon ce qui se produit en premier.
Actionneur électrique SMC, type curseur à haute rigidité et haute précision - Série LEKFS
L'entretien ne doit pas être onéreux ; des contrôles simples suffisent souvent, tels que l'inspection visuelle des vis et des connexions de câbles desserrées, ainsi que la vérification de toute augmentation des vibrations ou du bruit. D'autres conseils d'entretien consistent à vérifier l'état du lubrifiant sur les pièces mobiles, à évaluer le jeu mécanique des composants fixes et à rechercher toute trace d'usure ou de coupure sur la courroie.
La courroie étant un élément clé, il est également conseillé de vérifier sa tension. Une courroie qui se détend peut sauter une dent sur la poulie, entraînant des écarts de position ou permettant au coulisseau de l'actionneur de s'écraser en fin de course.
Si vous ne vous sentez pas en confiance pour entretenir votre actionneur électrique, SMC serait ravi de vous fournir ce service.
L'importance de la sélection
Un autre élément important de l'équation de la durée de vie est la bonne sélection de l'actionneur. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la sélection des actionneurs électriques, pourquoi ne pas utiliser notre outil en ligne de sélection d'actionneurs électriques ? Il vous suffit d'entrer des informations telles que la charge de travail et la vitesse pour recevoir une recommandation. Vous pouvez également vous adresser directement à nos experts. Nous sommes toujours ravis de vous aider à choisir le bon produit, ce qui vous permet d'économiser de l'argent et d'éviter les inconvénients liés à l'installation d'un produit défectueux en raison d'une sélection incorrecte.
Une fois le produit spécifié, nous sommes également à votre disposition pour vous aider à configurer votre actionneur électrique, à trouver les bons paramètres et à éviter les effets indésirables tels que les vibrations. Ce processus dit de "réglage" a également une influence sur la durée de vie. Par exemple, l'exposition du moteur électrique aux vibrations peut endommager les composants internes tels que les roulements.
En fin de compte, les actionneurs électriques sont des produits robustes capables d'offrir une longue durée de vie. Néanmoins, il existe des options pour prolonger cette durée de vie, alors pourquoi ne pas assurer une meilleure protection de votre investissement ?