Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Donner du sens aux capteurs

Le rythme d'évolution de l'industrie manufacturière moderne est tel qu'il peut s'avérer extrêmement coûteux de ne pas suivre le rythme du passage à la numérisation du secteur et des avantages qui en découlent en termes d'efficacité et de productivité. Mais par où commencer ? La plupart des professionnels de ce secteur considèrent la collecte de données comme la première étape, car l'analyse ultérieure des données peut favoriser l'adoption de stratégies de maintenance prédictive, une meilleure prise de décision et des améliorations continues des processus. Cependant, il n'est possible de réaliser cette ambition qu'en adoptant le capteur optimal pour l'application.

  Par Danilo Giordana, Chef de projet Efficacité Energétique, SMC Italie


DECEMBRE 2021
Les systèmes pneumatiques sont très répandus dans un large éventail de machines, de systèmes et d'équipements industriels, et représentent un point de départ commun pour de nombreux projets de numérisation, offrant un court retour sur investissement. Ici, trois types de capteurs électroniques sont prédominants : débit, pression et position.

Outre la surveillance de la consommation d'air comprimé, les débitmètres peuvent également vérifier les performances de soufflage dans des applications telles que le nettoyage, le refroidissement, la vérification de la préhension par le vide, le test de fuite, la détermination de l'état de refroidissement/les problèmes de refroidissement de liquide caloporteur (capteur de température intégré).

Débitmètre numérique modulaire, 4 zones d’affichage avec capteur de pression/température de SMC - Série PF3A8#H -
Connectable aux unités de combinaison d'air FRL et avec capteur de température et de pression intégré, solution tout-en-un. Compatible IO-Link.

 

Pressostat numérique de haute précision de SMC, séries ZSE/ISE20. Ce capteur mesure la pression de l'air comprimé, les gaz non corrosifs ou les fluides généraux. Il dispose d'un écran qui affiche d'un seul coup d'œil non seulement la valeur mesurée (valeur actuelle) mais aussi d'autres valeurs pertinentes (valeur de consigne, valeur d'hystérésis, valeur minimum ou de crête).

 

Les capteurs de position sont également importants pour les projets de maintenance prédictive, car ils permettent de détecter les défaillances du principal dispositif critique : les actionneurs. Par exemple, les détecteurs de position peuvent fournir des informations sur une réduction de la vitesse de l'actionneur. En associant ces données de vitesse aux données de débit, il est possible d'évaluer rapidement si un actionneur donné doit être remplacé.

Grâce à l'analyse des données fournies par les capteurs, les utilisateurs de machines sont en mesure de définir le "point zéro" de la machine, c'est-à-dire le repère de performance standard. À partir de là, il devient simple d'obtenir deux résultats importants : comprendre si quelque chose s'écarte de la courbe typique (et donc prévoir les pannes à venir dans le cadre d'une stratégie de maintenance ciblée) ; et identifier les améliorations potentielles du processus.

Avec les bons capteurs, les usines de fabrication et de traitement peuvent tirer parti des données historiques et de temps réel, ces dernières étant essentielles pour prévenir "l'imprévisible" avant qu'il ne devienne incontrôlable. Après tout, un défaut mineur conduit souvent à un défaut plus important et plus coûteux.

SMC propose une large gamme de capteurs, couvrant tous les besoins des clients, des simples solutions de signal on/off à celles qui prennent en charge IO-Link. Tous les capteurs de notre société sont simples à installer et à utiliser, ce qui permet aux clients de définir leurs propres paramètres en fonction des mesures clés de la machine ou de l'application. En cas de doute, l'équipe d'experts de SMC est toujours prête à fournir des conseils et une assistance.

 

Découvrez nos solutions pour la maintenance industrielle, vous pouvez compter sur nous !

Par Danilo Giordana | Chef de projet Efficacité Energétique, SMC Italie

Danilo possède une grande expertise dans le domaine de la pneumatique, où il est impliqué depuis 1986. En 2000, il a rejoint la famille SMC Italie, d'abord comme ingénieur de support technique, puis dans la division des ventes où il s'est engagé dans plusieurs projets grands comptes. Depuis 2020, il est responsable du secteur de l'efficacité énergétique en Italie.

Pendant son temps libre, il aime faire des randonnées avec sa femme et leur chien. Danilo aime lire des livres ainsi qu'écrire des romans (en ce moment, il attend le grand succès, ....malheureusement, ils ne sont disponibles qu'en italien...).

Vous souhaitez rester à jour sur SMC, nos produits et nos services ?

Inscrivez-vous pour recevoir nos emails concernant nos dernières nouveautés, nos différents services et autres !

 

Suivez-nous

 

 

Vous pourriez également trouver intéressant

 

Maintenance : SMC explique pourquoi le « P » dans maintenance prédictive devrait représenter le progrès, et non la peine
Par Oliver Prang, Expert Digital Business Développement, SMC Allemagne
Lire l'article 

IO-Link pour passer facilement aux capteurs intelligents
Par Mile Milovanovic, Ingénieur Senior, SMC Centre Technique Allemagne
Lire l'article 

Expertise dans : la compréhension de vos besoins quotidiens. 
Découvrez comment nos clients donnent vie à nos produits.