Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

SMC Expertise Hub

SMC Expertise: Tus objetivos, nuestros retos

Porque no se trata sólo de cilindros, válvulas o incluso sensores de caudal. Lo que realmente nos importa es lo que tú puedes hacer con estos componentes.

Inspírate descubriendo cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos.

 

Redon desarrolla el primer dispositivo dental CNC configurable por el usuario

Los procesos de diseño de BestMill, el galardonado CNC dental, se han racionalizado, lo que se ha traducido en una mejora de la calidad. BestMill destaca por ser el primer dispositivo modular autónomo capaz de alimentar simultáneamente dos CNC. SMC ha agilizado nuestros procesos proporcionando soluciones compactas, duraderas y sostenibles, fomentando la colaboración y reduciendo el tiempo de diseño a la vez que se mejora la calidad y la eficiencia general

Leer más 

Filtración de agua respetuosa con el medio ambiente en la villa de los atletas

Los componentes SMC se encuentran en el sistema NEREUS que equipa el edificio Cycle, un edificio de demostración Cero Residuos. Recicla y reutiliza in situ todos los efluentes de la villa de los atletas.

Seguir Leyendo 

SMC mantiene en marcha la producción de Brodit

Con la experiencia de fabricar miles de productos en 50 máquinas de producción especiales, los cimientos de la cooperación a largo plazo entre Brodit y SMC se basan en la confianza, la experiencia en automatización y una amplia gama de productos fiables.

Leer más 

Biodetección en tiempo real de microcontaminantes para la depuración del agua

ToxMate, un avance tecnológico de ViewPoint, marca un punto de inflexión en la detección instantánea de microcontaminantes en aguas tratadas procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales y de plantas de tratamiento de agua potable. Uno de los aspectos más destacados del sistema de medición es su control de temperatura extraordinariamente preciso, fruto de una estrecha colaboración con SMC.

Seguir leyendo 

"Los robots son nuestra vida"

La robótica ha experimentado un auge en los últimos años a medida que se automatizan procesos para hacerlos más productivos y contrarrestar la escasez de mano de obra cualificada. Además, el uso de robots es muy flexible y sus precios han bajado en los últimos años. Robotec Solutions AG, de Seon, en el cantón de Argovia, está a la cabeza. El éxito de la empresa se debe a su pasión, años de experiencia y conocimientos, así como a la tecnología ideal de socios sólidos

Seguir leyendo 

Del muestreo al diagnóstico sin errores

El revolucionario sistema de automatización de procesos de Inpeco para laboratorios de patología anatómica reduce el riesgo de error y aumenta la productividad de los patólogos mediante el seguimiento de muestras de extremo a extremo y la preparación automatizada de bloques de parafina utilizando los precisos actuadores eléctricos y el innovador Thermo-chiller de SMC.

Seguir leyendo 

IPTE y SMC colaboran en el desarrollo de una innovadora solución de ensayo para el control de la temperatura en la fabricación de vehículos eléctricos.

En busca de una solución innovadora, IPTE, multinacional belga con sede en Reus, compartió con su socio tecnológico, SMC, el reto de poder refrigerar piezas durante las pruebas en un revolucionario sistema destinado a uno de sus prestigiosos clientes de vehículos eléctricos Tier 1. El resultado: una solución robusta, fiable, altamente eficiente y adaptable a diversos sectores y países. La clave del éxito ha sido la colaboración continua, la personalización y el servicio posventa.

Seguir leyendo 

Las comunicaciones inalámbricas de alta fiabilidad permiten a la máquina inteligente procesar más de 10.000 bulbos de tulipán por hora

ISO, Horti Innovators, revoluciona la automatización de la agricultura y la horticultura utilizando robótica, tecnología de visión, IA y aprendizaje automático. Los cultivadores de bulbos de tulipán son uno de sus principales objetivos. ISO ha desarrollado una solución de comunicación inalámbrica, suministrada por SMC, que permite a los cultivadores clasificar y empaquetar de forma eficiente un número sin precedentes de bulbos de tulipán, al tiempo que aborda complejos retos de diseño.

Seguir leyendo 

SMC impulsa la eficiencia del aire comprimido en el proveedor mundial de automoción Valeo

 

Como parte de su compromiso de reducir en un 45% la huella de carbono en toda su cadena de valor para 2030 (y avanzar hacia la neutralidad de carbono para 2050), el proveedor mundial de automoción Valeo está aprovechando las innovadoras iniciativas y tecnologías de ahorro de aire del especialista en automatización industrial SMC. El proyecto, que se inició en Valeo (Francia) pero se está extendiendo a todas las sedes internacionales del grupo, ha permitido reducir el consumo de aire en torno al 50 % en las aplicaciones de soplado y vacío. Además, la reducción de la presión del taller (cuando es posible) a 4 bares en lugar de los 7 bares convencionales ha proporcionado un 28% de ahorro en aire comprimido sin comprometer la eficiencia.

Seguir leyendo 

Ojos de águila con tacto suave: Total versatilidad de automatización para RoboInspect de Roboworker

Soluciones neumáticas y eléctricas perfectamente adaptadas para máquinas que inspeccionan piezas sinterizadas y otras piezas de trabajo. Implantes médicos, insertos indexables, brocas, fresas, engranajes: la variedad de componentes metálicos y cerámicos utilizados en diferentes industrias es prácticamente infinita. Si se necesitan grandes cantidades, muchos de estos componentes pueden fabricarse mediante sinterizado. A menudo, primero se prensan a partir de polvo en un proceso de sinterización y después se calientan. Algunas de las piezas acabadas deben inspeccionarse, etiquetarse y embalarse. La mejor forma de hacerlo es de forma automática y continua. Para garantizar una garantía de calidad eficaz, Roboworker ha desarrollado RoboInspect, una máquina para la inspección completa con precisión micrométrica de piezas con elevados requisitos. Tanto en ella como en otros sistemas de la gama de productos Roboworker, se utiliza una amplia gama de componentes de automatización eléctricos y neumáticos de SMC.

Seguir leyendo

Dosificación perfecta para neumáticos perfectos

Los productos SMC utilizados en las plantas automáticas de Colorservice son componentes clave para garantizar la fiabilidad en la automatización continua de las plantas y la dosificación perfecta de las materias primas utilizadas en la fabricación de neumáticos de todos los principales fabricantes del mundo. Para garantizar el máximo nivel de seguridad y rendimiento de los neumáticos, las numerosas materias primas que los componen deben dosificarse a la perfección. Los neumáticos modernos pueden requerir decenas de materias primas y aditivos para su fabricación, que deben mezclarse y dosificarse cuidadosamente según la receta específica requerida.

Seguir leyendo 

Comida en bolsa: una comodidad apetecible

Las revolucionarias máquinas de formado y llenado de bolsas para alimentos de IMA Fillshape aprovechan las soluciones SMC para aumentar la productividad y la fiabilidad.
Las bolsas de plástico flexible son cada vez más populares entre los consumidores de todo el mundo debido a su excelente facilidad de uso. Cómodas y ligeras, primero se hicieron populares para el envasado de alimentos infantiles, pero ahora se utilizan ampliamente para una gran variedad de otros productos, como zumos, bebidas deportivas y alimentos para el bienestar.

Seguir leyendo 

SMC, asesoramiento técnico especializado para los fabricantes de máquinas de la industria del chocolate

El excelente servicio y la extensa gama de productos de SMC han contribuido a que uno de los principales fabricantes de maquinaria mantenga y amplíe su posición destacada en un mercado global altamente competitivo. HACOS diseña, produce e instala máquinas de alta calidad para la fabricación de chocolate que favorecen el desarrollo y el crecimiento de las empresas chocolateras. Desde los artesanos hasta los grandes productores industriales, HACOS construye desde máquinas pequeñas hasta muy grandes que incorporan todos los procesos de fabricación del chocolate, lo que les exige colaborar con un socio tecnológico fiable y experimentado en el control y la automatización industrial.

Leer más  

De persona a persona

Aunque las grandes empresas se están centrando en la digitalización, existe todavía un importante número de pequeñas y medianas empresas que siguen dependiendo del soporte persona a persona. En lugar de invertir en el desarrollo de plataformas digitales, basan su capacidad de innovación, principalmente, en la colaboración con expertos, socios colaboradores externos durante el proceso de desarrollo de sus aplicaciones. Y esta colaboración se realiza de forma natural, práctica, cara a cara, en lugar de virtualmente. 

Leer más  

Girbau optimiza la eficiencia energética de su línea automatizada de planchado en colaboración con SMC

La sostenibilidad y la reducción del consumo de energía vienen siendo valores clave para Girbau desde hace muchos años. Esta compañía ha lanzado recientemente una nueva unidad de planchado que forma parte de una línea completa automatizada. La estrecha colaboración entre Girbau y SMC ha permitido mejorar la eficiencia de la aplicación de planchado, así como conseguir un ahorro energético del 30%, una reducción del consumo de aire comprimido del 25% y un aumento de la vida útil de los recubrimientos textiles del 25%.

Leer más  

A la vanguardia de la innovación

La empresa DMC Automation, con sede en Turín, crea una isla robótica equipada con componentes SMC, que incluye el innovador sistema de comunicación industrial wireless. Ambas empresas, representan una alianza tecnológica, sólida y entusiasta, orientada a la búsqueda de soluciones de vanguardia.

Leer más  

¿Interesado en contenido técnico especializado?

Inscríbete a nuestra newsletter mensual y obtén este tipo de contenido, y mucho más, directamente en tu bandeja de entrada.

 

¡Síguenos!

Síguenos en Linkedin para descubrir contenido técnico especializado y estar al día de nuestros eventos.

Síguenos en Youtube para descubrir las aplicaciones de nuestros productos.

 

Descubre el enfoque técnico de nuestros expertos


Una visión en profundidad de los siguientes temas a través de nuestros whitepapers:

Eficiencia energética 

Calidad del aire 

Industria 4.0 

Robótica 

Sistema innovador de comunicación industrial wireless 

¿Interesado en el mantenimiento industrial? Descubre nuestra guía de mantenimiento de sistemas neumáticos:

Mantenimiento Industrial 

También te puede interesar

SMC Expertise: Tus objetivos, nuestros retos.

Sigue leyendo para descubrir las opiniones de nuestros expertos sobre las tendencias del mercado de diversos sectores.