¿Alguna vez ha anhelado un sistema de comunicación inalámbrica para su robótica? ¿Está harto de cables y de las roturas y desconexiones que conllevan? ¿Desea reducir los costes de instalación y mantenimiento? Pues la robótica inalámbrica ya es una realidad. De hecho, lleva ya algún tiempo aquí, proporcionando una comunicación totalmente fiable y resistente al ruido a un número cada vez mayor de fabricantes que han adoptado la unidad inalámbrica de SMC, completamente única. Para ayudar a todo aquel que aún tenga dudas sobre la tecnología de comunicación inalámbrica, Juanjo Jubete, Especialista de Producto de la Unidad Inalámbrica de SMC España, aborda una serie de preocupaciones comunes en este breve apartado de preguntas y respuestas.
Por Juanjo Jubete, Especialista de producto de la unidad inalámbrica, SMC España
MARZO 2021
P1. ¿Cómo pueden los usuarios potenciales superar su miedo a lo desconocido en términos de fiabilidad inalámbrica?
R1. Es un error común pensar que los sistemas inalámbricos no son tan fiables como los cableados, pero ¿cuántos sistemas inalámbricos tenemos funcionando en nuestras casas? Auriculares, teléfonos fijos, llaves del coche y teclados de ordenador, por citar sólo algunos. La tecnología de comunicación inalámbrica se ha vuelto tan sólida que la mayoría de nosotros la damos por sentada, así que ¿por qué no dejar que nuestros sistemas industriales también la aprovechen? En los siete años transcurridos desde el lanzamiento de nuestra unidad inalámbrica, no hemos tenido ningún problema destacable. Incluso se ha estandarizado como equipo de comunicación fiable en los principales fabricantes de la industria del automóvil.
P2. ¿Y si mi departamento de IT es reacio a aceptar la incorporación de nuevas redes inalámbricas externas, pensando que pueden entrar en conflicto con los paquetes de la red interna?
R2. Es importante tener en cuenta que nuestros equipos inalámbricos sólo envían información cuando es necesario, no constantemente, en paquetes de red muy pequeños. Además, el sistema incorpora la tecnología FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), que lleva muchos años demostrando que funciona sin problemas en zonas donde varios dispositivos transmiten información en el mismo ancho de banda simultáneamente. Todos estos factores contribuyen a garantizar una comunicación robusta y fiable.
P3. ¿Los equipos de comunicación inalámbrica funcionarán de forma estable y fiable en entornos con un alto nivel de ruido electromagnético, como la soldadura por puntos?
R3. El origen del desarrollo del producto está en el sector de la automoción, cuyo hábitat natural es un mar de ruido electromagnético derivado de motores, inversores, calentadores, equipos de soldadura por puntos, RFID, etc. No hay peligro de que los equipos sean susceptibles de avería debido al ruido electromagnético. De hecho, sabemos que es mucho más inmune al ruido que la comunicación por cobre, comportándose casi como la fibra óptica, pero sin los elevados costes asociados y los delicados requisitos de cuidado.
P4. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales óptimas de la tecnología de comunicaciones inalámbricas?
R4. Aunque es adecuado para todos los sectores industriales, la mayoría de las aplicaciones hasta la fecha han sido para robots y periféricos de robots. Las fuentes de alimentación de sistemas como robots y plataformas giratorias someten a los cables de comunicación que transportan a giros y torsiones extremos, lo que acaba provocando su fatiga y rotura. El resultado son paradas aleatorias del sistema que suelen llevar mucho tiempo identificar y reparar, y que acaban reapareciendo por ser endémicas. Con la tecnología inalámbrica, básicamente podemos eliminar cualquier cable que transporte señales eléctricas de control.
Posicionamiento y orientación de las piezas - Pick & Place - Unidad inalámbrica EX600
P5. ¿Puede exponer las ventajas inalámbricas más importantes?
R5. Adoptar una solución inalámbrica evita paradas improductivas derivadas de cables de comunicación sueltos o rotos o de contactos en mal estado. También evita fallos causados por ruido electromagnético gracias a la mayor inmunidad de la comunicación inalámbrica. Además, se ahorran costes porque ya no hacen falta cables ultraflexibles, juntas giratorias especiales, conectores muy protegidos, etc.
Unidad inalámbrica – Serie EX600-W