Todos sabemos que las aplicaciones de automoción de gran volumen, como la soldadura, tienen numerosas exigencias, entre ellas una alta productividad y fiabilidad. Cualquier fallo o incoherencia en las soluciones robóticas utilizadas en estos procesos puede dar lugar a costosas paradas de producción y elevados costes de mantenimiento o reparación. Por este motivo, un número cada vez mayor de fabricantes de robots optan por trabajar con nuestro equipo de ingenieros expertos de SMC, que puede ofrecer una solución modular muy eficaz y cómoda para manipular medios específicos de soldadura, como aire, gases y agua.
Por Zdenek Velfl, Consultor empresarial, SMC República Checa
MARZO 2021
La soldadura por arco, por láser y por puntos son habituales en el sector de la automoción, en el que los medios necesarios para el robot pueden incluir aire comprimido, agua y gases de soldadura como N2 o CO2. Podemos adaptar cada una de nuestras soluciones modulares basadas en paneles a distintas configuraciones, controlando la presión y el caudal de los medios en función de las demandas específicas de la aplicación. Por ejemplo, muchas tareas de soldadura requieren una presión de entre 2 y 6 bares, y un caudal de entre 200 y 500 l/min.
Réplica del panel de control de medios personalizado de SMC
Ayudamos a los ingenieros de robótica a introducirse en el "lenguaje" de la neumática, ayudándoles a traducir o interpretar los requisitos del control de movimiento accionado por aire y las ventajas que puede aportar. A modo de ejemplo, ¿qué tipo de electroválvula se necesita para satisfacer las exigencias de tareas específicas de soldadura robótica? Tal vez el brazo del robot deba moverse a diferentes velocidades durante el proceso de soldadura, así que ¿cuál es la mejor manera de reducir o aumentar el caudal de medios en consecuencia? La neumática es nuestro lenguaje y podemos ayudarle a encontrar las respuestas a estas importantes preguntas y a muchas más.
A modo de ejemplo, recientemente hemos desarrollado un panel neumático para un importante fabricante de robots que resulta ideal para células de soldadura láser. El panel cuenta con circuitos independientes de aire comprimido y gas para ofrecer un control preciso de la soldadura. Podemos garantizar que la filtración y el ajuste del aire comprimido y la presión del gas de soldadura proporcionan una calidad repetible del producto acabado, lo que es de vital importancia en la industria automovilística, que es muy exigente. El panel alberga una válvula de arranque de seguridad para el suministro de aire a baja velocidad que eleva gradualmente la presión inicial en el sistema de aire. Esta válvula también facilita el escape rápido cortando el suministro de aire.
Nuestras soluciones modulares de manipulación de medios también son ideales para las operaciones de pintura en la industria del automóvil, donde la calidad vuelve a ser esencial. Los medios típicos pueden incluir productos sin silicona, que son populares en aplicaciones de automoción, ya que la silicona tiene un efecto perjudicial sobre la adherencia de la pintura.
Además de un control preciso, la adopción de una solución modular de manipulación de medios proporciona eficiencia energética, ya que el suministro de medios sólo tiene lugar cuando es necesario a través de un regulador proporcional. La seguridad es otra ventaja, ya que las válvulas integradas garantizan que todo el sistema deje de funcionar si alguien se mete dentro de la barrera protectora.
Regulador electroneumático - Serie ITV
Válvula de alivio de presión residual ISO 13849-1 - Serie VP544-X536
Para facilitar la vida a los fabricantes de robots, nos aseguramos de que cada panel incluya todos los componentes necesarios para ofrecer una solución completa, incluidas unidades FRL con válvula de liberación de presión residual y función de arranque suave, así como tuberías de agua de refrigeración (si es necesario), racores, mangueras y accesorios. El robusto diseño de los paneles garantiza su idoneidad para el uso en todas las aplicaciones de soldadura y pintura, en las que prevalecen condiciones ambientales de funcionamiento extremadamente exigentes.