SMC se fundó en 1959 para fabricar y vender elementos filtrantes de metal sinterizado. La unidad FRL fue lanzada por primera vez por SMC en 1961. 60 años de evolución del diseño basado en los requisitos de nuestros clientes.
Por Sean Mackenzie, Ingeniero, Equipos de Aire, Centro Técnico Europeo de SMC
OCTUBRE 2021
En neumática, la unidad FRL es uno de los elementos clave ya que aseguran el correcto funcionamiento del resto de equipos neumáticos aumentando su vida operativa. Para nosotros, en SMC, la unidad FRL no sólo es clave, sino que es la primera solución neumática que desarrollamos. Tiene sentido que los líderes mundiales en neumática la desarrollaran como primer producto. 1604, fue el nombre elegible para este primer modelo con el cuerpo en zinc fundido a presión y el material de la cubeta en resina AS. La mirilla se introdujo en 1968, permitiendo una mayor visibilidad de la caída de aceite dentro del lubricador. Ya en los años sesenta, nuestros ingenieros empezaron a abordar la reducción de la pérdida de presión introduciendo un acelerador variable automático dentro del lubricador.

Hito de los años 70
Hace ya más de 40 años, lanzamos el material para cuencos interiores que se sigue utilizando hoy en día. El policarbonato, que aportaba una mayor resistencia a los impactos, los productos químicos y la temperatura. Por aquel entonces, y hasta 2012, se utilizaba para la cubeta interior y luego se protegía con un protector de cubeta metálico. En 2012, lanzamos al mercado el diseño de doble capa. El uso de un protector de cuba de policarbonato transparente proporciona una visibilidad de 360°, una reducción de peso y una mayor resistencia al óxido o la corrosión. Desde entonces, todos nuestros modelos se benefician de ello.
El desarrollo lanzado en 1981 alegró el día a todos los departamentos de mantenimiento. Nuestros clientes estaban molestos por el tiempo que se necesitaba para desmontar la cubeta, ya que requería herramientas específicas; la solución que aportaron nuestros ingenieros fue la instalación de un solo toque en la cubeta del filtro.
En 1983 lanzamos las primeras unidades modulares que eliminaban la necesidad de conexiones roscadas entre unidades. Esto redujo la longitud total de los productos y permitió la integración de módulos de tuberías como los separadores en T y en cruz.
Las capacidades de modularidad desarrolladas a lo largo de los años han hecho posible que, hoy en día, las unidades FRL estándar puedan integrar fácilmente sensores digitales de presión y caudal para controlar de cerca el rendimiento de la máquina, y válvulas de alivio de presión para añadir medidas de seguridad. Con esto, las capacidades generales de una unidad FRL van mucho más allá del tratamiento de aire puro.
Nuestra última solución, la serie AC-D de FRL modulares, salió al mercado en 2021. Aporta un aspecto moderno a la línea de equipos de preparación de aire de SMC, al tiempo que mantiene el alto rendimiento de nuestros modelos anteriores. El rendimiento de nuestros filtros se ha medido según la norma ISO 12500 y la clase de pureza del aire se ha expresado según la norma ISO 8573-1:2010, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.

Más de 60 años diseñando, desarrollando y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Más de 60 años de nuestra experiencia a su disposición, junto con una amplia gama y el apoyo técnico de los ingenieros de ventas locales. Deje que el líder mundial le asesore en sus necesidades de filtración.