El punto de rocío puede ser un término abrumador, pero en pocas palabras, es la temperatura a la que el agua se hace visible. Las gotas de agua que puedes ver en tu bebida fría derivan del punto de rocío.
Por Axel Delsaux, Marketing de productos, SMC Francia
OCTUBRE 2021
Hablar de punto de rocío es, en esencia, hablar de vapor de agua y humedad. Aunque no lo veamos, el aire contiene agua en forma de vapor (gas), y su cantidad es directamente proporcional a su temperatura.
A medida que el aire se enfría, el vapor de agua que contiene se condensa y pasa de vapor a líquido, alcanzando la temperatura en la que el aire se satura; es lo que se denomina punto de rocío. Si la temperatura desciende, se forma humedad adicional en forma de pequeñas gotas o condensación. Los ejemplos naturales de punto de rocío atmosférico (ADP°C) pueden observarse cuando el aire caliente entra en contacto con superficies frías, como en nuestro ejemplo anterior
El término punto de rocío atmosférico es más relevante para las condiciones meteorológicas. En instalaciones de aire comprimido y sistemas neumáticos, el punto de rocío a presión es más apropiado.
El punto de rocío a presión (PDP °C) es la temperatura a la que se produce la condensación a una presión elevada; normalmente, se utilizan 7 bares, ya que es la presión más habitual de los sistemas de aire comprimido (CAS).
En resumen, como la temperatura puede descender a lo largo de su CA, lo que provoca condensación de agua, debe vigilar el punto de rocío.
Eliminar el agua condensada no es lo mismo que eliminar la humedad
Eliminar el punto de rocío es eliminar la humedad. La humedad aparece cuando se produce un descenso de la temperatura a lo largo de la línea de producción. Como queremos evitar la posibilidad de que gotas de agua recorran nuestro CAS, tratamos el punto de rocío.
¿Por qué es importante gestionarla?
La humedad, en general, puede provocar corrosión, obstrucciones en las tuberías, averías en la maquinaria, hinchazón de las juntas que causa fricción adicional, contaminación y congelación. Además, la humedad puede ser especialmente perjudicial para los procesos sensibles al agua, como la pintura por pulverización o los que podrían contaminarse con agua, como es el caso de la industria farmacéutica.
La pregunta: ¿hasta qué punto son sensibles sus equipos y procesos a las gotas de agua? - es lo que debe responder.
Hay dos pasos principales para hacer frente a la humedad en su línea aérea.
¿Cómo abordar la humedad en primera instancia?
Muy sencillo. Instalando un secador de aire refrigerado en un punto controlado del CAS, normalmente después del compresor o del depósito de aire. Esta solución seca el aire enfriándolo. El aire comprimido pasa por el intercambiador de calor y su temperatura se reduce a 3 ºC, lo que obliga al vapor contenido en el aire a condensarse. El agua que se forma en forma líquida es fácil de eliminar a través del desagüe del secador, lo que garantiza que el aire que entra en su proceso de producción esté más seco.

Los secadores frigoríficos de aire SMC de la serie IDFA incorporan de serie un intercambiador de calor de acero inoxidable que garantiza una larga vida útil, una salida de aire comprimido frío y un tratamiento anticorrosivo para el tubo de cobre, entre otras opciones.
Gestión optimizada del punto de rocío - El secador de aire de membrana
Cuando hay una aplicación que requiere un punto de rocío a presión atmosférica mucho más bajo (de -20 ºC a -60 ºC) como el que se requiere por ejemplo en la fabricación de semiconductores o en el secado de partículas finas, nuestra recomendación es instalar secadores de membrana para eliminar la humedad sólo cuando sea necesario. El secador de aire de membrana utiliza fibras huecas compuestas de una membrana macromolecular a través de la cual pasa fácilmente la humedad pero difícilmente el aire (oxígeno y nitrógeno). Un secador de aire de membrana es una solución rentable para aplicaciones en puntos de uso ideales, por ejemplo, en entornos de fabricación farmacéutica, envasado y laboratorio.

Secador de aire de membrana SMC, serie IDG-A. Solución compacta sin consumo eléctrico.
La importancia del punto de rocío depende del uso previsto del aire comprimido, y definir la sequedad adecuada del aire y la solución correcta depende ampliamente de sus necesidades específicas. Póngase en contacto con su experto local de SMC para que le oriente sobre la solución de secado de aire más adecuada y eficaz para su aplicación.