Denn es geht nicht nur um Zylinder, Ventile oder Durchflusssensoren. Entscheidend für uns ist, was Sie damit erreichen können. Lassen Sie sich inspirieren, wenn SMC-Kunden unsere Produkte in ihren Produktionen lebendig werden lassen. Von uns für Sie: Einblicke in spannende Anwendungsfälle mit SMC-Produkten in der Hauptrolle bei unseren Kunden in ganz Europa.
Master Production, ein innovatives Maschinenbauunternehmen aus Slowenien, setzt auf die Lösungen und die Expertise von SMC, um die Energieeffizienz für Kunden in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie auf das nächste Level zu heben. Mit dem Know-how von SMC wurde eine Kartoniermaschine für einen Nutrikosmetik-Hersteller optimiert, wodurch der Betrieb bei einem niedrigeren Druck möglich wird und die jährlichen Betriebskosten um beeindruckende 27 % gesenkt werden. Doch das ist nicht alles: Als Teil einer umfassenden Lösung für die Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackung vertraute Master Production ebenso auf SMC, um eine neue Stickstoff-Blaslösung zu entwickeln. Hier sorgt eine ausgeklügelte Durchflussregelung dafür, dass die Kosten minimiert und die Effizienz maximiert werden.
In der hart umkämpften Kosmetik- und Körperpflegeindustrie sind betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit nicht nur Vorteile, sondern eine Notwendigkeit. FG Robosys hat sich unter der Führung von Gründer und CEO Benedictus Tang an der Spitze im Bereich der robotergestützten Abfülllösungen positioniert. Das Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden und Niederlassungen in Indonesien und den Vereinigten Staaten ist eine strategische Partnerschaft mit SMC eingegangen, um Abfüllmaschinen, insbesondere den ROBO smartFLEX E80, zu verbessern. Diese Zusammenarbeit war ausschlaggebend für die Reduzierung der Betriebskosten und der Umweltbelastung bei gleichzeitiger Verbesserung der Flexibilität und Leistung.
Eine Plug-and-Run-Lösung aus leistungsstarken Druckluft-Komponenten von SMC realisiert modularisierte und industrialisierte Helium-Dichtheitsprüfanlagen von Bosch Manufacturing Solutions.
Die Konstruktionsprozesse für Best Mill, die preisgekrönte Dental-CNC, wurden optimiert und somit qualitativ auf ein neues Level gehoben. Best Mill zeichnet sich als erstes autonomes, modulares Gerät aus, das zwei CNCs gleichzeitig versorgen kann. SMC hat die Prozesse durch die Bereitstellung kompakter, langlebiger und nachhaltiger Lösungen beschleunigt, die Zusammenarbeit gefördert, die Konstruktionszeit verkürzt und gleichzeitig die Gesamtqualität und Effizienz verbessert.
Dank der langjährigen Erfahrung bei der Herstellung von Tausenden von Produkten auf 50 spezialisierten Produktionsmaschinen konnte zwischen Brodit und SMC eine solide Grundlage für die langfristige Zusammenarbeit geschaffen werden. Diese basiert auf Vertrauen, umfassender Automatisierungskompetenz und einer breiten Palette zuverlässiger Produkte. Weiterlesen
ToxMate, eine bahnbrechende Technologie von ViewPoint, stellt einen Meilenstein in der Echtzeit-Erkennung von Mikroschadstoffen in aufbereitetem Wasser aus städtischen und industriellen Kläranlagen sowie Trinkwasseraufbereitungsanlagen dar. Dabei steht das Highlight des Messsystems, nämlich die äußerst präzise Temperaturregelung, die durch die enge Zusammenarbeit mit SMC erreicht wurde, im Mittelpunkt. Weiterlesen
SMC-Komponenten sind Bestandteil des NEREUS-Systems, mit dem das Cycle-Gebäude, ein Null-Abfall-Demonstrationsgebäude, ausgestattet ist. Es recycelt und verwendet vor Ort alle Abwässer des Athletendorfs in Paris. Weiterlesen
Die Robotik hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt, da Arbeitsabläufe automatisiert werden, um die Produktivität zu steigern und dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften entgegenzuwirken. Roboter sind zudem sehr flexibel einsetzbar und ihr Preis ist in den vergangenen Jahren gesunken. Vorreiter ist die Robotec Solutions AG aus Seon im Kanton Aargau. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf der Leidenschaft, der langjährigen Erfahrung und dem Know-how sowie der optimalen Technologie von verlässlichen Partnern. Weiterlesen
Mit dem Ziel, bis 2030 eine 45-prozentige Reduktion des CO2-Fußabdrucks in allen Bereichen der Wertschöpfungskette zu erreichen (und CO2-Neutralität bis 2050), setzt der Automobilzulieferer Valeo auf die innovativen Initiativen und Technologien des Automatisierungsexperten SMC zur Einsparung von Druckluft. Das zugehörige Projekt startete bei Valeo in Frankreich, wird aber inzwischen auch an den internationalen Standorten des Unternehmens implementiert. Dabei ist es gelungen, den Druckluftverbrauch bei Blas- und Unterdruckanwendungen um ca. 50 % zu senken. Außerdem konnte durch die Verminderung des Drucks in den Produktionsbereichen auf 4 anstatt der üblichen 7 bar (wo dies möglich war) eine Drucklufteinsparung von 28 % erzielt werden – und das, ohne Abstriche bei der Effizienz. Weiterlesen
Die flexiblen Plastikbeutel gewinnen aufgrund ihrer einfachen Handhabung bei Kunden auf der ganzen Welt zunehmend an Popularität.
Die praktischen und leichten Verpackungen wurden zunächst in der Verpackung von Babynahrung eingesetzt, werden mittlerweile aber auch für eine Vielzahl anderer Produkte wie Säfte, Sportdrinks und Wellness-Foods verwendet. Weiterlesen
Perfekt aufeinander abgestimmte pneumatische und elektrische Lösungen für die Überprüfung von Sinterteilen und anderen Werkstücken. Ob medizinische Implantate, Wendeschneidplatten, Bohrer, Schaltfräser oder Zahnräder – die Vielfalt der in den unterschiedlichen Industrien eingesetzten metallischen und keramischen Bauteile ist praktisch endlos. Wenn große Stückzahlen benötigt werden, lassen sich viele dieser Bauteile im Sinterverfahren herstellen. In diesem Prozess werden sie erst aus Pulver gepresst und anschließend erhitzt. Einige der fertigen Werkstücke müssen überprüft, gekennzeichnet und verpackt werden, was am besten automatisch im Dauerbetrieb erfolgt. Um eine wirksame Qualitätskontrolle sicherzustellen, hat Roboworker den RoboInspect entwickelt, eine Maschine für den mikrometergenauen Rundumcheck anspruchsvoller Werkstücke. Sowohl in dieser als auch in anderen Anlagen von Roboworker werden zahlreiche elektrische und pneumatische Automatisierungsbauteile von SMC eingesetzt. Weiterlesen
Einzigartiger Datenschatz nach Weltumsegelung gehoben: Einmal um die Welt in 80 Tagen, das gelang Solo-Segler Boris Herrmann Anfang 2021 bei der härtesten Hochsee-Regatta Vendée Globe. Allen Widerständen trotzend ins Ziel zu kommen, fordert Mensch und Material – bis in die kleinsten Zellen und Komponenten. Präzise und robuste Technologie des Meerestechnikanbieters SubCtech und des Pneumatikspezialisten SMC sorgte dabei für einen einzigartigen ökologischen Nutzen: Bei der Weltumsegelung von Herrmanns „Seaexplorer – Yacht Club de Monaco“ sammelte ein automatisiertes Labor unter anderem wertvolle CO2-Daten auf bislang wenig befahrenen Meeresrouten. Eine weitere Erkenntnis: Der Erfolg steckt auch im Bauteil. Weiterlesen
Ob am Frühstückstisch oder bei einem Glas Wein: Käse ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern echter Genuss. Damit das so bleibt, sind bei der Produktion hohe Hygienestandards einzuhalten. Unter anderem erfolgt die Reinigung der zur Herstellung verwendeten Maschinen mittels aggressiver Chemikalien, was bisher den Rückgriff auf robuste, aber teure Edelstahlzylinder erforderte. Dank einer gemeinsamen Neuentwicklung von SMC und Technoflon Coating Systems kann auf deutlich leichtere und kostengünstigere Zylinder aus Aluminium zurückgegriffen werden – eine echte Innovation für die Lebensmittelindustrie. Weiterlesen
Nachhaltigkeit und Reduzierung des Energieverbrauchs sind für Girbau, Hersteller von Wäschereimaschinen, seit vielen Jahren wichtige Werte. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Bügelstation auf den Markt gebracht, die Teil einer komplett automatisierten Linie ist. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Girbau und SMC konnte die Bügelqualität verbessert und eine Energieeinsparung von 30 %, eine Reduzierung des Druckluftverbrauchs um 25 % und eine Erhöhung der Nutzungsdauer der Textilbeschichtungen um 25 % erreicht werden. Weiterlesen
Im großen Markt des Verpackungsmaschinenbaus konzentriert sich die Schweizer EmbaPlan GmbH auf flexible Abfüllanlagen für kleine Stückzahlen. Damit richtet sich EmbaPlan an innovative und regionale Erzeuger von hochwertigen Lebensmitteln. Das Unternehmen hat kürzlich eine Maschinenbaureihe grundlegend überarbeitet und mit einer Ventilinsel von SMC zusätzliche Flexibilität und Leistung in die Anlagen eingebracht. Weiterlesen
Zieht es? Dann passt der Fensterrahmen oder die Türzarge nicht perfekt. Damit es im Haus warm bleibt und das Produkt gut aussieht, müssen die Bauteile für Fenster und Türen hochakkurat produziert und perfekt geschliffen sein. In herkömmlichen 360-Grad-Schleifautomaten können allerdings entweder nur Fenster- oder Türkomponenten verarbeitet werden. MB Maschinenbau hat jetzt ihre ROBA Fentech Profilschleifmaschine für Fensterrahmenhölzer mit minimalem Konstruktionsaufwand auch für Türzargen fit gemacht. Kombiniert mit einem optischen Sensor sorgt der Positionssensor D-MP von SMC dafür, dass die Maschine Werkstücke rundum optimal erkennt. Weiterlesen
Worthmann hat eine Helium-Dichtheitsprüfanlage entwickelt, die mithilfe von Hochvakuum und Massenspektrometer auch feinste Leckagen im Bauteil identifiziert – und das in nur einer Minute. Hochvakuum-Eckventile der neuen Serie XLA von SMC liefern die dafür nötige hohe Lebensdauer und Robustheit. Weiterlesen
Während große Unternehmen die Digitalisierung voll im Fokus haben, sind viele kleine und mittelständische Betriebe auf die Unterstützung von Mensch zu Mensch angewiesen. Statt ihre Energie in den Aufbau digitaler Plattformen zu investieren, entfaltet sich in diesem Segment die Innovationskraft vor allem durch die Einbindung externer Expertise in der Entwicklung. Und das, ganz handfest face-to-face statt virtuell. Der große Erfolg dieser Methode zeigt: so schnell wird sie nicht aus der Mode kommen. Weiterlesen
Das Turiner Unternehmen DMC Automation baut eine Roboterinsel, die mit SMC-Komponenten ausgestattet ist, darunter das innovative drahtlose Feldbussystem EX600W. In ihrer langjährigen technologischen Partnerschaft sind beide Unternehmen auf innovative Lösungen fokussiert. Weiterlesen
Bei seinen Herausforderungen im Bereich pneumatische Automatisierungstechnik setzt Fosber, ein Hauptakteur im weltweiten Markt der Wellpappenanlagen, auf SMC. Das umfangreiche Portfolio und die globale Präsenz waren ausschlaggebend für die mittlerweile über 30-jährige Partnerschaft. Weiterlesen