Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Antriebswartung lohnt sich

Je nach Serie geben wir bei SMC die Lebensdauer unserer elektrischen Antriebe (Aktuatoren) ohne Service oder Wartung mit 5000 km bzw. 30 Millionen Zyklen an. Es gibt vielfältige Gründe für diese Leistungsfähigkeit. Neben der Lebensdauerschmierung, die für die volle Laufzeit des Antriebs ausreicht, spielt auch die robuste Entwicklung und Erprobung eine entscheidende Rolle. Die Implementierung eines einfachen aber gut durchdachten Wartungsplans bietet Ihrer Investition allerdings noch mehr Schutz.

  Von Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Austria

APRIL 2023

Je nach Serie geben wir bei SMC die Lebensdauer unserer elektrischen Antriebe (Aktuatoren) ohne Service oder Wartung mit 5000 km bzw. 30 Millionen Zyklen an. Es gibt vielfältige Gründe für diese Leistungsfähigkeit. Neben der Lebensdauerschmierung, die für die volle Laufzeit des Antriebs ausreicht, spielt auch die robuste Entwicklung und Erprobung eine entscheidende Rolle. Die Implementierung eines einfachen aber gut durchdachten Wartungsplans bietet Ihrer Investition allerdings noch mehr Schutz.

Es gibt keinen Grund, an der Langlebigkeit Ihres elektrischen Antriebs zu zweifeln. Schließlich bestätigten Tests in unserer Zentrale in Japan, dass elektrische Antriebe von SMC ganz ohne Wartung gut das Zweifache der vorhin erwähnten Lebenszeit erreichen können. Aber warum dort aufhören? Freilich, Wartung hat seinen Preis, aber dieser ist gering verglichen mit den Kosten einer Ersatzinvestition.

Wartungsintervalle
Wie oft sollten Sie also Ihren elektrischen Antrieb warten? Tatsächlich hängt die Bestimmung der Wartungsintervalle stark von den anwendungsspezifischen Betriebsbedingungen ab, wie beispielsweise Auslastung, Taktzeit, Überhang und Verschmutzungsgrad. Für die optimale Lebenszeit elektrischer Antriebe von SMC empfehlen wir die Durchführung von Wartungsarbeiten alle 6 Monate, alle 1000 km oder alle 5 Millionen Zyklen, je nachdem was zuerst eintritt.

Elektrischer Antrieb von SMC, Schlittenausführung mit hoher Steifigkeit und hoher Präzision – Serie LEKFS

Wartung muss nicht mühsam sein; oft genügen einfache Inspektionen. Mit Sichtkontrollen können Schrauben auf festen Sitz und Kabelanschlüsse auf lose Verbindungen geprüft werden. Achten Sie auf eine Zunahme von Vibrationen oder Geräuschen. Weitere Wartungstipps: Überprüfen Sie die Konsistenz des Schmiermittels auf beweglichen Teilen und das mechanische Spiel bei festsitzenden Komponenten, inspizieren Sie den Riemen auf Verschleißerscheinungen oder Risse.

Als Schlüsselkomponente ist es ratsam die Spannung des Riemens zu überprüfen. Ein gelockerter Riemen könnte einen Zahn auf der Riemenscheibe überspringen, was zu positionellen Abweichungen führt. Dadurch kann es im schlimmsten Fall zu Kollisionen an den Endpositionen kommen.
Wenn Sie sich bei der Wartung Ihres elektrischen Antriebs unsicher fühlen, bietet Ihnen SMC dieses Service gerne.

Auf die richtige Auswahl kommt es an

Ein weiterer entscheidender Faktor bei der Lebensdauer ist der passende Antrieb. Falls Sie mit dem Auswählen eines elektrischen Antriebs nicht vertraut sind, können Sie auch gerne als Auswahlhilfe unser Online-Tool verwenden. Um eine Empfehlung zu erhalten, geben Sie lediglich spezifische Details ein wie Last und Geschwindigkeit an. Alternativ können Sie sich auch direkt an unsere Experten wenden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl eines passenden Produkts und helfen Ihnen so die Kosten gering zu halten. Außerdem vermeiden Sie dadurch die Unannehmlichkeit eines durch falsche Auswahl resultierenden Produktausfalls.

Mit der Festlegung der Anforderungen können wir Sie zusätzlich bei der Einrichtung Ihres elektrischen Antriebs, bei der Ermittlung der richtigen Parameter und bei der Vermeidung unerwünschter Auswirkungen wie z. B. Vibrationen unterstützen. Dieses sogenannte Tuning beeinflusst ebenfalls die Nutzungsdauer. Beispielsweise kann ein Elektromotor, der Vibrationen ausgesetzt ist, internen Schaden erleiden, z. B. am Kugellager.

Im Grunde sind elektrische Antriebe robust entwickelte Produkte, die eine lange Lebensdauer erreichen können. Dessen ungeachtet gibt es Möglichkeiten, diese Lebensdauer noch zusätzlich zu verlängern. Warum also nicht für noch besseren Schutz Ihrer Investition sorgen?

Entdecken Sie, wie Sie mit den industriellen Instandhaltungslösungen von SMC "alles am Laufen" bleibt.

Seine ersten Erfahrungen bei SMC Österreich sammelte Gerald bereits 2011 in der lokalen Produktion, bei der er einen guten Einblick in die Produkte von SMC erhielt. Im Jahr 2012 begann er sein Studium der angewandten Wissenschaften und fing auch im technischen Ingenieurbüro an. Der selbsterklärte Technikbegeisterte kümmert sich derzeit im Team Elektrotechnik um das Produktmarketing und Know-how von elektrischen Stellantrieben und Feldbussen.

Gerald verbringt seine Freizeit gerne mit seinen zwei Kindern, widmet sich der Musik oder trifft sich mit Freunden.

Von Gerald Rammel | Product Manager Electrical Technology, SMC Austria

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und verpassen Sie keine Infos rund um Ihren Wettbewerbsvorteil in der industriellen Automatisierung.

 

Folgen Sie uns

 

 

Nützliche Zusatzinfos

Minimaler Wartungsaufwand durch verlängerte Lebensdauer von Automatisierungskomponenten
Von Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spain
Weiterlesen 

Counting the real cost of incorrect or poor maintenance
By Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC France
Read more 

IO-Link ermöglicht den einfachen Wechsel zu intelligenten Sensoren
Von Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Weiterlesen 

Sensoren verstehen
Von Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien
Weiterlesen 

Erfahren Sie mehr darüber, wo unsere Kunden unsere Produkte zum Leben erwecken