Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Elektro-pnömatik regülatör zamanı yakaladı ve testi geçti

Teyp kaydediciler, disketler veya faks makineleri gibi bazı ürünler veya araçlar teknolojinin gelişmesi nedeniyle ortadan kaybolurken, diğerleri değişim ihtiyacını benimsiyor ve buna göre uyum sağlıyor. Bunun bir örneği elektro-pnömatik regülatördür. Elbette işlevi temelde aynı kalıyor: iş elemanları, tutucular ve diğer sistem cihazları için hassas basınç kontrolünün sağlanması. Bununla birlikte, çevresiyle etkileşim şekline ilişkin belirgin bir evrim görülmektedir. Sadece insanlarla değil, akıllı sistemlerle de etkileşimi var.

  Mohamed Boudouhi | SMC Almanya Ürün Müdürü

OCAK 2024

1980'lerde belirli dinamik ve/veya son derece hassas uygulamalar, basınç regülasyonunu gerçekleştirmenin daha otomatik bir yöntemine yönelik talebi artırmaya başladı. IT serisi elektro-pnömatik regülatörün 1985 yılında piyasaya sürülmesi, ilk kez insan etkileşiminden elektronik kontrol şeklindeki otomasyonun ilk ipucuna geçişi temsil eden bir dönüm noktasıydı. IT serimiz, sabit bir aralıkta orantısal basınç kontrolü sunan ve bir PLC ile etkileşime giren analog girişe (4-20 mA, 0-5 V) sahipti.

SMC'nin ilk elektro-pnömatik regülatörü – IT200 ve 209 Serisi

 

1995 yılında, ilk ITV serisi elektro-pnömatik regülatör anlamına gelen, bir ekranı dahil etmek ve ayarlanabilir bir basınç aralığı sağlamak için bir yükseltme projesi üstlendik. Ekran, basınç aralığı da dahil olmak üzere çeşitli ayarların doğrudan ekran üzerinden yapılmasını destekliyordu.
 

SMC'nin elektro-pnömatik regülatörü 90'larda piyasaya sürüldü – IT1000, 2000 ve 4000 Serisi

 

İlerleme sinyalleri

ITV serimizin belki de en önemli gelişimi, 2008'de başlayan bir süreç olan seri arayüz iletişim protokollerinin tanıtılmasıydı. PROFIBUS DP ve CC-Link gibi protokoller için arayüzlerin eklenmesiyle kullanıcılar, doğrudan veri yolu iletişiminin avantajlarından yararlanabilirler. Potansiyel sorunların hızlı ve doğru bir şekilde tanımlanması için teşhis sinyalleri de dahil olmak üzere giriş/çıkış sinyalleri.

Genel faydalar arasında daha fazla esneklik, gelişmiş verimlilik ve daha yüksek seviyede ITV izleme ve bakımı yer alıyordu.

Endüstri 4.0 ile bağlantı kurun

İnsan etkileşiminin tamamen sona erdiğinin sinyalini veren ITV elektro-pnömatik regülatörümüzün modern versiyonu, akıllı üretim sistemleriyle tam entegrasyona uygundur ve bu da onu özelleştirilmiş ve esnek üretim için bir müttefik olarak hareket eden önemli bir varlık haline getirir.

En yeni ITV serisi, kullanıcıların gerektiğinde kolay ve dinamik değişiklik için ayar verilerini PLC'de saklayabileceği anlamına gelir. Daha da önemlisi, IO-Link proses veri alışverişi, teşhis ve basınç verilerini okuyarak daha geniş bir çıkış aralığı sağlar. Bu yetenek, Endüstri 4.0 projelerinde önemli bir rol oynamasını sağlayarak akıllı ağ oluşturma için hızlı ve güvenli veri erişimine olanak sağlar. Sistem entegrasyonu basittir. Hatta ITV serisini, kullanıcıların hem basınçlı havayı hem de enerji tüketimini azaltmasına olanak tanıyan, proses verimliliğini artıran ve basınçlı hava üretiminin ürettiği CO2 emisyonlarını azaltan güçlü bir araç olan AMS (Hava Yönetim Sistemi) ile bile entegre ediyoruz.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Hava Yönetim Sistemimizin entegre bir parçası olarak SMC'nin elektro-pnömatik regülatörü

 

Solda, SMC'nin IO-Link – ITV Serisini destekleyen elektro-pnömatik regülatörü
Sağda, ITV PET şişe kalıplama makinesinde performans sergiliyor

 

Bir sonraki akıllı projenizde basıncı sıkı toleranslara göre düzenlemenin ve merkezi kontrol ve izleme elde etmenin bir yolunu arıyorsanız, elektro-pnömatik regülatör teknolojisinin geçmişte kaldığını varsaymayın: modern SMC çözümleri birçok çözümden çok daha yeteneklidir. 

Ürün animasyonumuzda SMC'nin ITV'si hakkında daha fazlasını keşfedin ​

Mohamed Boudouhi| SMC Almanya Ürün Müdürü

Yüksek Lisansından sonra. Elektrik mühendisliği ve bilgi teknolojisi diplomasına sahip olan Mohamed, eğitimini tamamladıktan kısa süre sonra Alman Teknik Merkezi'ne katıldı.

Birkaç yıl sonra SMC Almanya'ya taşınmaya karar verdi ve şu anda elektrikli aiş elemanları, sensörler ve E/P regülatörlerinden sorumlu Ürün yönetiminde görev yapıyor.

Mohamed boş zamanlarında arkadaşlarıyla futbol oynamaktan, spor salonuna gitmekten ve araçla gezmekten hoşlanıyor.

Güncel haberleri takip etmek ister misiniz?

Aylık bültenimize kaydolun ve bu tür içerikleri ve daha fazlasını doğrudan posta kutunuza ulaşsın

 

Bizi takip edin 

       

 

Grafiksel olarak görtüleyebilirsiniz

 

İlginç bulabilirsiniz

 

Statik elektriğin OEE'niz üzerindeki gerçek etkileri 
Yazan Maria Eugenia Gonzalez, Ürün Uzmanı, SMC İspanya
Daha fazlasını okuyun 

The  SMC’s four-pillar approach to anti-static surface cleaning
By Ellen Parik, Training Manager Nordic & Baltic countries, SMC Estonia
Read more 

SMC Expert Article – 2-Port Valves 2-port valve selection: an open and shut case
By Eduardo Santamaria, Group Leader Valve Section at SMC´s European Technical Centre
Read more 

SMC Uzmanlığı: Günlük zorluklarınızı anlama

Müşterilerimizin ürünlerimizi ne zaman hayata geçirdiğini okuyun