Hiç robotlarınızda bir kablosuz haberleşme sistemi için özlem duydunuz mu? Kablolardan, kablo kopmalarından ve bağlantı kopukluklarından bıktınız mı? Daha az sayıda kurulum ve daha düşük bakım maliyetleri mi istiyorsunuz? Kablosuz robotik artık bir gerçek. Aslında, bir süredir SMC'nin benzersiz Kablosuz Ünitesini tercih eden ve sayısı giderek artan üreticiler tamamen güvenilir ve gürültüye dayanıklı haberleşme sağlıyor. SMC İspanya'da Kablosuz Ünite Ürün Uzmanı olan Juanjo Jubete, kablosuz iletişim teknolojisi konusunda hâlâ kararsız olanlara yardımcı olmak için bu kısa Soru-Cevap bölümünde benzer endişe örneklerini ele alıyor.
Juanjo Jubete, Kablosuz Ünite Ürün Uzmanı, SMC İspanya
MART 2022
S1. Potansiyel kullanıcılar, kablosuz kullanımı ile ilgili güvenilirlik açısından bilinmeyene dair korkularının üstesinden nasıl gelebilir?
A1. Kablosuzun kablolu kadar güvenilir olmadığı yaygın bir yanılgıdır, ancak evlerimizde çalışan kaç tane kablosuz sistemimiz var? Kulaklıklar, sabit hatlı telefon ahizeleri, araba anahtarları ve bilgisayar klavyeleri bunlardan birkaçıdır. Kablosuz iletişim teknolojisi o kadar güçlü hale geldi ki çoğumuz bunu hafife alıyoruz, öyleyse neden endüstriyel sistemlerimizin de avantaj sağlamasına izin vermiyoruz? Kablosuz Birimimizin lansmanından bu yana geçen yedi yılda kayda değer bir sorun bildirilmedi. Hatta otomotiv endüstrisindeki önde gelen üreticilerde güvenilir iletişim ekipmanı olarak standardize edilmiştir.
S2. Ya BT departmanım dahili ağ paketleriyle çakışabileceklerini düşünerek yeni harici kablosuz ağların eklenmesini kabul etmekte isteksiz olursa?A2. Kablosuz ekipmanımızın bilgileri sürekli olarak çok küçük ağ paketlerinde değil, yalnızca gerektiğinde gönderdiğine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca sistem, birkaç cihazın aynı bant genişliğinde aynı anda bilgi ilettiği alanlarda sorunsuz çalıştığı uzun yıllardır yaygın olarak kanıtlanmış FHSS (Frekans Atlamalı Yayılı Spektrum) teknolojisine sahiptir. Tüm bu faktörler, sağlam ve güvenilir iletişimin sağlanmasına yardımcı olur.
S3. Nokta kaynağı gibi yüksek düzeyde elektromanyetik gürültünün olduğu ortamlarda kablosuz iletişim ekipmanı istikrarlı ve güvenilir bir şekilde çalışacak mı?
A3. Ürünün gelişiminin kökenleri, doğal yaşam alanı motorlardan, invertörlerden, ısıtıcılardan, nokta kaynak ekipmanlarından, RFID'lerden vb. kaynaklanan bir elektromanyetik gürültü denizi olan otomotiv sektörüne dayanmaktadır. Ekipmanın elektromanyetik gürültüden dolayı arızalanma tehlikesi yoktur. Aslında, bakır iletişimden çok daha fazla gürültüye karşı bağışık olduğunu, neredeyse fiber optik gibi davrandığını, ancak buna bağlı yüksek maliyetler ve hassas bakım gereksinimleri olmaksızın biliyoruz.
S4. Kablosuz iletişim teknolojisi için en uygun endüstriyel uygulamalar nelerdir?
A4. Tüm endüstriyel sektörler için uygun olmasına rağmen, bugüne kadarki uygulamaların çoğu robotlar ve robot çevre birimleri için olmuştur. Robot, pikap gibi sistemlerde bulunan güç üniteleri, taşıdıkları iletişim kablolarını aşırı bükülmelere ve dönüşlere maruz bırakarak yorulmalarına ve kırılmalarına neden olur. Sonuç, tespit edilmesi ve onarılması genellikle uzun zaman alan ve endemik oldukları için eninde sonunda yeniden ortaya çıkacak olan rastgele sistem kesintileridir. Kablosuz ile, elektrik kontrol sinyallerini taşıyan tüm kabloları temel olarak ortadan kaldırabiliriz.
Parça konumlandırma ve oryantasyon - Tut ve Bırak - SMC´nin EX600 Kablosuz Ünitesi
S5. En önemli kablosuz avantajları sıralayabilir misiniz?
A5. Bir kablosuz çözümün benimsenmesi, gevşek veya kopuk iletişim kablolarından veya kötü temas noktalarından kaynaklanan verimsiz kesintileri önler. Kablosuz iletişimin daha iyi bağışıklığı sayesinde elektromanyetik gürültünün neden olduğu arızaları da önler. Ayrıca, ultra esnek kablolara, özel döner bağlantılara, yüksek korumalı konektörlere vb. gerek kalmadığından maliyet tasarrufu sağlanır.
SMC'nin Kablosuz Ünitesi – EX600-W Serisi