Av Roberto Martínez de Lafuente |
Thermo Products specialist, SMC Spanien
NOVEMBER 2024
Alla traditionella köldmedier(gaser) som används i industriella kylare är förknippade med frågeställningar, oavsett om det gäller hög potential för global uppvärmning(GWP), brandfarlighet eller giftighet. Tillsynsorganen hårdbevakar denna fråga och försöker skydda miljön genom att förhindra fortsätt användning av traditionella köldmedier, vilket innebär utmaningar för dig. Men det finns goda nyheter: genom hårt arbete med denna utmaning under de senaste åren kan SMC inom kort presentera en lösning som förändrar branschen.
Köldmediet gör att kylkretsen inuti kylaggregaten fungerar och, korrekt hanterat, garanterar den dess prestanda. Köldmediets uppgift är att med hjälp av dess karakteristiska egenskaper och tillsammans med andra komponenter, kyla ned den cirkulerande kylvätskan och avleda värmen. Kylare av köldmedietyp är populära inom industrin för den beprövade tekniken, för sin snabba kylning och förmåga att ge mycket låga temperaturer. Om det finns en nackdel, så är det själva köldmediet.
Släpp gasen
Den relevanta regeltexten angående användningen av industriella köldmedier är F-gas-förordningen. Med denna förordning strävar EU efter att uppnå ytterligare en milstolpe i sitt European Green Deal, som driver kontinenten mot att nå sitt mål på 55 % utsläppsminskning för 2030 och sitt klimatneutralitetsmål för 2050.
F-gasförordningen kommer att förbjuda köldmedier med en GWP på mer än 150, i kylaggregat med 12 kW kylkapacitet eller mindre. Denna gräns är mycket strängare än jämförbara regler i USA, som reglerar GWP-värden på nivån 750. Ett mer allvarligt faktum är att F-gasförordningen träder i kraft den 1 januari 2027, vilket innebär att du redan nu måste börja fundera på en ny kylningsstrategi.
Lyckligtvis har SMC:s expertteam redan funderat mycket över denna fråga. För några år sedan var vårt första svar att börja introducera R454C som köldmedia. GWP för R454C är 148, vilket gör det till ett helt lagligt köldmedia för cirkulationskylare efter den 1 januari 2027. Vi kan redan erbjuda en cirkulationskylare som utnyttjar fördelarna med detta köldmedia, och följer snart upp med rackmonterad variant.
Men vad händer om vi vill förbättra detta ytterligare? R454C är trots allt brandfarligt, om än i en låg kategori. Vi måste också tänka på framtida regleringar och möjligheten att GWP-gränserna kommer att skärpas ytterligare. Och sist men inte minst, många företag strävar redan efter noll-påverkan, icke-förorenande verksamhet, och kräver därför lämpliga lösningar nu.
CO2 slår igenom
Tillsammans med våra lösningar med R454C, utmanade vi oss själva att komma med ett icke brandfarligt köldmedium som har GWP på mindre än, eller lika med, 1 – och vad blev resultatet?
- Kylaggregat som använder CO2 som köldmedium.
GWP för CO2 är 1. Också värt att notera: CO2 är inte brandfarligt och inte giftigt.
Användningen av CO2 som köldmedium innebär en helt ny konstruktion av kylaggregat med ett antal tekniska innovationer, SMC har redan ett sortiment av kylaggregat som drar fördel av CO2-gas och dess ultralåga GWP, med den befintliga HRZC-serien som introducerades i september 2024. Vi kommer att fortsätta att täcka hela sortimentet och säkerställa tillgången på framtidssäkra och hållbara val i god tid innan F-gasförordningen blir ett lagkrav.
SMC:s icke-F-Gas (CO2 köldmedia) cirkulationskylare – HRZC serien
Den väg som SMC Corporation har valt, gör att vi möter de strängaste begränsningarna i Europa när det gäller GWP och USA:s regelverk i ett enda steg. Vi kan göra detta utan att använda R513a-gas som en mellanlösning. Även om R513a uppfyller USA:s krav, kommer den inte att vara användbar i Europa från och med januari 2027 på grund av att dess köldmedium överstiger 150 GWP.
SMC stöttar dig och hjälper vår planet
F-gasförordningen är mycket verklig och extremt nära. Om du behöver råd om vad det betyder för dina kylaggregat, både befintliga och nya, kan vi ge det stöd som behövs. SMC bevakar den här frågan och har, under de senaste åren, investerat i forskning och utveckling av lösningar som kommer att hantera F-gasförordningen i januari 2027 – och efterföljande regulatoriska uppdateringar längre fram. Vi känner ett stort ansvar att ge våra kunder svar på branschens utmaningar och du kan vara säker - SMC kommer inte att svika dig, eller vår planet.