Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC riešenie pre vákuum

Nastal čas zamerať sa na efektivitu

Máte pocit, že od vášho vákuového systému nedostávate to, čo ste očakávali? Pravdepodobne si zaslúžite efektívnejšie riešenie.
Odbornosť od spoločnosti SMC pomôže vášmu systému dosiahnuť efektívnosť, ktorú očakávate. Experti spoločnosti SMC ponúkajú optimálne riešenia, ktoré presne vyhovie vašim požiadavkám. Roky skúseností s vákuovými aplikáciami spoločne so širokou ponukou prvkov SMC sú tou správnou kombináciou, aby prekonali očakávania od vašej vákuovej aplikácie.

SMC vás podporuje naprieč celým vákuovým systémom, od filtrácie a regulácie po koncové manupulačné prvky (EOAT), so snahou ponúknuť to najefektívnejšie a energeticky najúspornejšie riešenie pri zachovaní vysokého výkonu a spoľahlivosti. Ako dodávateľ kompletného portfólia prvkov pre priemyselnú automatizáciu, spoločnosť SMC ponúka unikátne riešenie na trhu: kombinovaný blok ventilov a ejektorov, bezdrôtový systém sériového prenosu dát, valec s prívodom vákua, vysokovýkonný ejektor a mnoho ďalších.

Pri návrhu vákuového systému je dôležité venovať pozornosť mnohým aspektom, primárne to budú pravdepodobne inteligentné vákuové riešenia vďaka možnostiam, ktoré ponúkajú. Spoločnosť SMC ponúka inteligentné bloky ejektorov, voliteľne kombinované s ventilovými blokmi, ktoré poskytujú presné riadenie a rýchlu komunikáciu, a ktoré umožňujú zaviesť monitorovanie prevádzkových podmienok a stratégiu prediktívnej údržby pre pripojenie vášho stroja do IIoT.

Zistite viac o technológiách pre vákuum cez uhol pohľadu našich expertov. Kontaktujte nás

Objavte SMC riešenie pre vákuum

Zistite, ktoré prvky vám pomôžu zvýšiť vašu produktivitu a dosiahnuť tak vynikajúcu efektivitu vďaka riešeniam na mieru pre konkrétnu vákuovú aplikáciu

Vyberte si riešenia pre vákuum, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám

Vyberte si produkty na doplnenie vákuového systému a na prvý pohľad skontrolujte dostupnosť

Mohlo by vás zaujímať

 

Presvedčte sa sami, že nastal "čas získať kontrolu nad efektivitou" vďaka riešeniam pre vákuum od spoločnosti SMC.

 

 

Objavte naše kľúčové riešenia pre vákuum 

 

  • Prísavky

  • Ejektory

  • Filtre

  • Senzory a snímače

  • Regulátory

  • Kolaboratívne roboty

Prísavky

Podrobná znalosť zdvíhaného predmetu by mala byť vždy východiskovým bodom každého projektu zahŕňajúceho manipuláciu pomocou vákua. Preto spoločnosť SMC ponúka široký výber vákuových prísaviek spĺňajúcich všetky požiadavky konkrétnej aplikácie.

Ejektory

Vyhnite sa problémom s káblami s priemyselným robotom

S pomocou integrovaného bezdrôtového systému pre riadenie ventilového bloku, prvému na svetě, môže každá robotická aplikácia mať prínos zo skrátenia doby montáže a nákladných prestojov vo výrobe. Ľahšie a cenovo výhodnejšie bez priemyselných komunikačných káblov.

Filtre

Objavte vákuové filtre od SMC, s ktorými sa vyhnete problémom vákuového systému spôsobeným nečistotami vo vzduchu. Vďaka týmto filtrom ľahko prekročíte dĺžku servisného intervalu predpísaného pre prvky vákuového systému a výrazne tak ušetríte na nákladoch na údržbu.

Senzory a snímače

Potrebujete vedieť, ako dobre funguje Váš vákuový systém?
Požiadavky v oblasti snímacej techniky sú rovnako rozsiahle ako je naša ponuka riešení pre tieto požiadavky.

Regulátory

Výmena nástrojov Vášho robota nebola nikdy ľahšia

Pokiaľ sa v rovnakej robotickej aplikácii musí použíť niekoľko nástrojov, neváhajte a pozrite sa na další produkt.

Kolaboratívne roboty

Získajte flexibilné & jednoduché riešenie spojením kolaboratívnych robotov s efektormi od SMC
Flexibilita, jednoduchá integrácia a rýchle uvedenie do prevádzky sú 3 hlavné požiadavky priemyselnej automatizácie, rovnaké 3 hlavné prínosy, ktoré získa od SMC každá robotická aplikácia.

Pozrite sa sami, ako SMC hovorí, že je „Nastal čas pre uchopenie"."

Ak chcete vidieť naše video, musíte súhlasiť s používaním súborov cookie. Kliknite na nastavenie súborov cookie a vychutnajte si naše video.

Presvedčte se, ako môžu riešenia od SMC konkrétne zlepšiť Vaše robotické aplikácie

  • Pokročilé riešenia

  • Efektivita energií

  • Inteligentná komunikácia

Pokročilé riešenia

Máte pre nás výzvu? Sme na ňu pripravení!
Špecializované riešenia od SMC umožňujú vyriešiť akékoľvek požiadavky a potreby.

Efektivita energií

Nájdite inšpiráciu v našich riešeniach na úsporu energie, ktoré vám pomôžu vo vašej spoločnosti nastaviť výhodnú energetickú stratégiu.

Inteligentná komunikácia

V spoločnosti SMC používame inteligentnú komunikáciu dvoma spôsobmi: podporou našich zákazníkov v ich špecifických aplikáciách a ponukou najmodernejších prvkov, akými sú bezdrôtový systém sériovej komunikácie a široký výber IO-Link riešení poskytujúcich vašej firme inteligentnú digitalizáciu a automatizáciu

Inšpirácia s SMC

 

Give your vacuum handling system a lift

 By Irina Hermann, Product Manager, SMC Germany

JUNE 2022
We all know that the centrepiece of any vacuum system is the application and system layout, typically involving the method of vacuum generation, and thus whether you use ejectors or pumps to generate the negative pressure and transfer the workpieces. However, there are many more important system components which, if overlooked, could mean that your vacuum handling unit fails to perform at its optimum level.

Read more 

Don’t get sucked into poor vacuum system configuration

 By Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

JUNE 2022
The performance of your vacuum handling system is typically only as good as its configuration for the specific application in hand. This of course makes direct reference to the workpiece you are looking to lift or transfer in terms of its weight and shape, for example, while further considerations include target cycle time and stroke travel. Upon establishing these factors it becomes possible to experiment with vacuum level, pad diameter and number of pads to deliver the optimal-performing vacuum handling system, one that is fast, reliable and energy-efficient.

Read more