Высокоэффективная вакуумная вытяжка-воздуходувка ZHV
Во всех отраслях производства и автоматизации можно в полной мере использовать преимущества вакуумной вытяжки-воздуходувки серии ZHV, новинки SMC, которая обеспечивает высокий расход, полностью регулируемый в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Это энергоэффективное, компактное и легкое решение можно использовать как для обдува, так и для создания вакуума.
Для многих применений требуется высокий расход на всасывание (вакуум) или обдув (продувка), и это достигается за счет высокого потребления сжатого воздуха. Чтобы решить эту проблему, в вытяжке ZHV используется эффект Коанда, обеспечивающий увеличение потребляемого расхода: на всасывание - в три раза (до 5270 л/мин), на обдув - в четыре раза (до 6820 л/мин), что позволяет сократить расходы благодаря энергоэффективности. Важно отметить, что значение расхода полностью регулируется в соответствии с индивидуальными потребностями заказчика.
Высокие показатели эффективности
Вытяжка-воздуходувка ZHV очень эффективна в вакуумных применениях благодаря соотношению потребляемого и вакуумного расходов 1:3. Высокий расход на всасывание обеспечивает возможность применения серии для таких задач, как сбор пыли (опция - мешок для пыли), перемещение сыпучих материалов, а также проницаемых или пористых заготовок.
Для обдува, одного из самых расточительных применений сжатого воздуха, серия ZHV более эффективна, чем обычное сопло, благодаря соотношению потребляемого и обдувочного расходов 1:4. Типичные области применения включают сдувание капель воды или стружки при механической обработке, охлаждение пластиковых отливок или ПЭТ-бутылок или снижение температуры сварочных аппаратов для пластмасс.
Готовность к применению
Серия ZHV является обновлением серии ZH-X185. Следует отметить, что вакуумная вытяжка-воздуходувка ZHV полностью взаимозаменяема с ZH-X185, что упрощает переход для пользователей.
Среди нескольких обновлений – возможность быстро и просто отрегулировать обдувочный или вакуумный расход в соответствии с конкретными требованиями. Поворачивая сопло против часовой стрелки, можно увеличить расход на всасывание, что впоследствии увеличит вакуумное давление и обдувочный расход. Аналогичным образом, поворачивая сопло по часовой стрелке, пользователь уменьшает расход на всасывание, что приводит к снижению вакуумного давления и обдувочного расхода.
Еще одним отличием от предыдущей модели является компактность и легкость конструкции. Многие производственные предприятия вынуждены уменьшать размер оборудования только потому, что производственные площади очень ценны. Оптимизированный профиль ZHV обеспечивает уменьшение внутреннего объема до 50%, в зависимости от выбранной модели. Вес снижен также на 50%, что помогает уменьшить моменты инерции в подвижных системах и тем самым повысить производительность. Присоединительная резьба порта подачи воздуха: Rc, G и NPT.
Привычные преимущества
Серия ZHV обладает также многими плюсами предыдущей модели ZH-X185, такие как большой проходной диаметр для всасывания таких материалов, как пыль, образующаяся при резке полимеров. Доступные значения проходного диаметра: 13, 21,6, 30 и 42 мм.
И последнее, но не менее важное: серия ZHV, простая в установке, работает с помощью сжатого воздуха (не требует электричества), т.е. не нуждается в техническом обслуживании. В отличие от, например, электровентилятора, двигатель которого необходимо обслуживать, что увеличивает время простоя и затраты на техническое обслуживание.
17 авг. 2023 г.