Выбранная продукция
×

Артикул

×

Вакуумный блок ZKJ с передачей данных по промышленной сети

Вакуумный блок ZKJ с передачей данных по промышленной сети

В ассортименте продукции SMC появился новый вакуумный блок ZKJ с поддержкой протокола PROFINET для удаленного управления и мониторинга в производственных процессах. Серия ZKJ обеспечивает значительный вакуумный расход, низкое потребление воздуха и низкое энергопотребление. Функция защиты пневмораспределителя, степень защиты IP65, возможность управления 16 эжекторами в одном блоке.

Передача данных по протоколу PROFINET позволяет дистанционно управлять вакуумом, включая мониторинг значений давления отдельных эжекторов, проверку заданного уровня разрежения и функции энергосбережения. Эта расширенная функциональность обеспечивает лучший контроль над оборудованием, упрощает настройку и обеспечивает доступ к более ценным данным и встроенной диагностике продукта. Функция быстрого запуска PROFINET также позволяет устройству ввода-вывода переходить от включения питания к циклическому обмену данными не более чем за 0,5 секунды. Общая эффективность оборудования (OEE) также повышается за счет минимизации отключений и времени на восстановления.

Потребление воздуха уменьшено на 90%

Вакуумный блок SMC с эжекторной системой серии ZKJ потребляет воздуха меньше до 90% благодаря энергосберегающей функции. При удержании детали встроенный обратный клапан поддерживает уровень вакуума, значительно уменьшая потребление сжатого воздуха. Встроенное реле давления останавливает подачу воздуха, когда разрежение достигает заданного значения. В случае утечки, когда уровень вакуума падает до установленного значения, распределитель питания включается для повышения уровня вакуума и поддержания состояния адсорбции. Для пористых заготовок или других случаев, где утечки значительны, распределитель, управляющий эжектором, защищен от сгорания/поломки специальной защитной функцией, отключающей энергосберегающее управление после заданного количества срабатываний.

Серия ZKJ - это комплексный продукт, который обладает всеми необходимыми функциями для выполнения требований практически любого применения, включая системы вакуумной транспортировки, автоматические сборочные машины, системы упаковки/распаковки, панельные конвейеры и оборудование для укладки на поддоны. Помимо обмена данными по сети и энергоэффективности, новейший вакуумный блок SMC отличается высокой универсальностью и экономит место благодаря возможности управлять до 16 эжекторами с одного устройства. Электроподключение и трубки интегрированы на одной стороне, разъемы M12 обеспечивают для ZKJ защиту от пыли и водяных брызг класса IP65, что делает его пригодным для применений в условиях воздействия окружающей среды.

Отличный уровень вакуума, низкий шум

Различные диаметры сопел и значения вакуумного расхода обеспечивают возможность применения в таких отраслях, как автомобилестроение, станкостроение, пищевая промышленность, производство напитков, медицина, фармацевтика и упаковка. Серия ZKJ - это отличный вакуум (-89 кПа) при низком уровне шума (до 52 дБ) благодаря высокопроизводительному глушителю. Важно отметить, что нормально открытый распределитель питания предотвращает падение детали в случае аварийной остановки или сбоя питания (при условии, что давление воздуха сохраняется), что исключает повреждение оборудования или сотрудников.

Еще одно преимущество - быстрое и простое техническое обслуживание. Вакуумный порт у серии ZKJ расположен над выпускным отверстием, что позволяет легко заменить фильтрующий элемент, снижая трудозатраты.

10 мар. 2022 г.