Выбранная продукция
×

Артикул

×

Пневмораспределитель для пищевых производств

Пневмораспределитель для пищевых производств

Новый пневмоостров JSY5000-H специально разработан для использования на пищевых предприятиях. Благодаря гигиеническому дизайну, позволяющему выдерживать регулярные промывки, пневмораспределитель, соответствующий стандарту IP69K, отличается высокой пропускной способностью, низким энергопотреблением и поддержкой IO-Link, что обеспечивает новый уровень управления на производстве.

Существует множество обязательных условий, когда речь идет о внедрении компонентов автоматизации, таких как пневмораспределители, в оборудование для пищевых производств. Степень защиты IP69K, материалы, соответствующие требованиям FDA, пищевая смазка NSF-H1 и гигиенический дизайн, предотвращающий скапливание растворителей и моющих средств - это лишь некоторые из них. Однако современное пищевое производство также должно соответствовать множеству требований к производительности, чтобы быть лучшим на конкурентном рынке. Например, распределитель с большой пропускной способностью увеличит количество циклов, а низкое энергопотребление снизит затраты на электроэнергию.

Широкий спектр применения

5-линейный распределитель SMC JSY5000-H предназначен для всех типов оборудования и систем, включая те, которые входят в состав производственных, фасовочных и упаковочных линий. Серия JSY5000-H обеспечивает не только низкое энергопотребление всего 0,1 Вт (благодаря схеме энергосбережения), но и высокую пропускную способность 1600 л/мин — и всё это в легком и компактном корпусе. Такая функциональность выгодно отличает его от многих существующих распределителей с высокой пропускной способностью, которые потребляют много энергии и занимают много места.

Другая проблема - передача данных. Многие пищевые предприятия по-прежнему полагаются на сложные электрические решения с чрезмерным количеством проводов, которые предоставляют недостаточно данных для улучшения контроля и уровня производительности. Новый распределитель SMC серии JSY5000-H обеспечивает передачу данных по стандарту IO-Link, что ведет к снижению затрат за счет сокращения времени установки и настройки, а также меньшего количества проводов, разъемов и вспомогательного оборудования. Однако наиболее примечательно то, что стандарт IO-Link обеспечивает доступ ко всем числовым параметрам распределителя, а также дистанционное управление промышленными сетями (пользователи могут настраивать и проверять параметры удаленно). В свою очередь, заводы получают лучшее управление, более ценные данные и диагностику оборудования.

Готов к применению

Этот экономичный пневмораспределитель, доступный как для самостоятельного, так и блочного монтажа, полностью безопасен для использования в производственном оборудовании на пищевых предприятиях, в том числе в зонах попадания брызг. Все металлические части распределителя изготовлены из нержавеющей стали 316, обеспечивая защиту от коррозии.

Любые производства с пневмораспределителями, установленными далеко от оборудования или даже внутри шкафов, скорее всего, будут страдать от более сложного обслуживания, плохого контроля оборудования и больших затрат на пневмолинии. Однако, пневмораспределитель SMC серии JSY5000-H поможет решить все эти проблемы. Этот усовершенствованный новый пневмоостров может работать в непосредственной близости от производства продуктов питания и напитков, помогая поднять управление и производительность на новый уровень.

12 апр. 2022 г.