СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(в редакции от 20 января 2016г.)
Целью настоящего Соглашения является защита Конфиденциальной информации, которую ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» и/или ООО «СМСи-Рус», далее «Компания», передают юридическим и физическим лицам, далее «Получающая сторона».
1. Определения
Конфиденциальная информация – любая информация Компании, включая, но не ограничиваясь, финансовую документацию, спецификации, технические задания, чертежи, изображения, информацию о средствах защиты, идентификации и авторизации, информацию, признаваемую коммерческой тайной, информацию ограниченного доступа, а также информацию, содержащую персональные данные. Переданная информация считается конфиденциальной независимо от наличия указания обладателя и факта конфиденциальности. На бумажных носителях вышеуказанной информации Компанией для упрощения идентификации может быть проставлена отметка «Конфиденциально».
Персональные данные - любая информация, относящаяся к физическим лицам (субъекту персональных данных).
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий Компании при существующих или возможных обстоятельствах получить коммерческую выгоду (сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам).
Получающая сторона - сторона Соглашения, которой Компания передала Конфиденциальную информацию;
Доступ к Конфиденциальной информации - ознакомление с Конфиденциальной информацией на законном основании;
Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация становится известной третьим лицам без согласия Компании.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получающая сторона обязана принять все возможные меры по сохранению конфиденциальности информации, соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность Конфиденциальной информации при ее передаче и обработке; принимать все необходимые о меры для защиты Конфиденциальной информации от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.
2.2. Получающая сторона обязуется использовать Конфиденциальную информацию только для заключения и/или исполнения договоров, предоставить доступ к Конфиденциальной информации только тем сотрудникам, которым такая информация требуется для выполнения целей, предусмотренных настоящим Соглашением, а также обеспечить контроль за соблюдением требований настоящего Соглашения сотрудниками. Получающая сторона не приобретает никаких прав в отношении Конфиденциальной информации, за исключением права использования.
2.3. Получающая сторона самостоятельно определяет способы защиты Конфиденциальной информации, соблюдая необходимую степень конфиденциальности во избежание разглашения или незаконного использования информации. Получающая сторона не имеют право уступки или передачи прав и/или обязательств по настоящему Соглашению.
2.4. Получающая сторона вправе допускать изготовление копий или иных документов (в том числе составленных с помощью механических или электронных средств), относящихся к Конфиденциальной информации, только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели предоставления Конфиденциальной информации, при условии обеспечения учета копий и мест их хранения.
2.5. По получении запроса Компании и/или по окончании использования документов, содержащих Конфиденциальную информацию, Получающая сторона обязана обеспечить уничтожение до степени невозможности восстановления всех сделанных копий, а также материальных носителей, содержащих Конфиденциальную информацию, либо передать такие копии/носители Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (по выбору последней).
2.6. Компания вправе запрашивать информацию о мерах по защите Конфиденциальной информации, принятых Получающей стороной. При отказе Получающей стороны представить информацию о мерах по защите Конфиденциальной информации или выявлении недостаточности предпринимаемых мер, Компания вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной информации.
2.7. Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Компании о допущенном, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
2.8. Информация не будет считаться конфиденциальной и Стороны не будут иметь никаких обязательств в отношении нее, если она является публично известной, разрешена к использованию письменным разрешением Компании или раскрыта государственному органу по его требованию, если государственный орган имел право требовать раскрытия информации, либо раскрытие информации требует законодательство Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Получающая сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Нарушение обязанностей по неразглашению Конфиденциальной информации считается совершенным, когда сведения, составляющие Конфиденциальную информацию, становятся известны по вине Получающей стороны любому третьему лицу.
3.3. Получающая сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями Соглашения охраны переданной Конфиденциальности информации, использовавшая Конфиденциальную информацию в нарушение условий настоящего Соглашения обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства Торгово-промышленной палаты или другими компетентными органами.
3.5. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств (за исключением случаев, когда форс-мажорные обстоятельства препятствуют отправлению такого уведомления) и принять все возможные меры по уменьшению влияния и последствий форс-мажорных обстоятельств на исполнение обязательств по неразглашению Конфиденциальной информации.
3.6. В случае возникновения споров, разногласий или требований в связи с настоящим Соглашением Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров или предъявления претензий.
В случае не достижения согласия, а также в случае неполучения в срок ответа на претензию, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4. Заключительные положения
4.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Настоящее Соглашение признается Сторонами бессрочным.
4.3. Компания вправе самостоятельно вносить изменения и дополнения в Договор до его акцепта, информируя о таких изменениях путем публикации новой версии Соглашения на официальном сайте https://www.smc.eu/ru-ru.
Скачать файл