Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Comunicație industrială

SMC, partenerul tău în comunicație industrială

După mulți ani în care ne-am axat pe Industria 4.0, Fabrica viitorului, Fabrica inteligentă și Digitalizare, am învățat că valoarea adăugată pe care am putea-o oferi partenerilor noștri contribuie la găsirea celor mai bune soluții ecosisteme de soluții, potrivite pentru utilajele din industria dumneavoastră 4.0.

Compania SMC se specializează în comunicație industrială în două moduri: sprijinind partenerii noștri cu soluții personalizate și oferind produse de ultimă generație, precum Sistemul nostru unic Wireless Fieldbus , respective gama noastră variată de Soluții IO-Link, oferind astfel fabricii dumneavoastră opțiuni inteligente de digitalizare si automatizare.

În era noastră, producția, utilajele și dispozitivele comunică între ele și pot fi controlate de la distanță, fiind conectate datorită senzorilor și tehnologiilor de comunicare. Acestea sunt, de exemplu, esențiale pentru binecunoscuta mentenanță industrial a oricărui proces de producție.

De aceea, SMC dezvoltă în permanență producția inteligentă. Ajutăm clienții noștri să îmbunătățească eficiența și productivitatea proceselor lor, combinând avantajele soluțiilor de comunicare industrială cu capacitatea de a le înțelege nevoile. Acest lucru ne permite să ne adaptăm soluțiile pentru partenerii noștri, asigurând în același timp disponibilitatea și furnizarea produselor la nivel mondial, menținând mereu un process de producție eficientă.

Descoperiți soluțiile noastre pentru a face un pas în viitor cu comunicația industrială.

Wireless

Wireless is priceless in any industry or application that makes regular use of motion applications with communication cables. Among these, one area where this is particularly valuable is in parts assembly, whether it be in automotive, electronics production or any industry where rotary tables and robotic systems are commonly used. SMC’s wireless unit allows you to achieve consistent, noise-free communication with fewer cables, reduced maintenance, as well as less breakage and disconnection on the factory floor.

<H3>Wireless</H3>

Discover more

End-effectors

With robots and cobots, SMC’s solutions are all based on two things. Firstly, optimising the size of a robot according to its payload and, secondly, speed and flexibility. We are always looking for ways to make robots lighter, smaller, more efficient and able to communicate smartly. We develop all our products based on feedback - our customer's actual requirements, based on the challenges they are facing to meet current and future requirements.

<H3>End-effectors</H3>

Discover more

Mechatronic

Electric actuators are, by definition, a flexible solution, at least in terms of speed, force or positioning. It is precisely such adaptability which is behind SMC’s range of electric solutions; where you decide, you choose, but you don’t adapt to them. They adapt to you. Our extensive variety of mechanics and controllers, and their great adaptability, allow us to say, without a doubt, that with them, you can perform any movement, anywhere, in any way you want.

<H3>Mechatronic</H3>

Discover more

Serial interface

The use of Fieldbus in manufacturing processes has substantially improved the way we handle communications, providing us with considerable savings in terms of wiring, connectors, installation and setup time, electronic diagrams or documentation. For the development of our Serial Interface range, we have gone a step further and increased the number of possibilities in industrial communication, bearing in mind the flexibility and versatility that our customers demand.

<H3>Serial interface</H3>

Discover more

Informații despre comunicația industrială

  • Wireless

  • Interfață serială

  • IO-Link

  • Mecatronică

  • Efectori finali

Wireless

Interfață serială

IO-Link

Mecatronică

Efectori finali

Explore The SMC Expertise Hub

 

Comunicații industriale - Vă înlăturăm orice dubiu în privința tehnologie wireless

  Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain

SEPTEMBRIE 2022
Tehnologia wireless este din ce în ce mai folosită în sectorul industrial, în special în spațiile de producție unde se impune un grad de mobilitate și libertate, cum ar fi aplicațiile cu roboți, vehicule ghidate automat (AGV) și dispozitive de identificare RFID. Cu toate acestea, există încă multe alte domenii în care această tehnologie ar putea face o diferență reală în ceea ce privește reducerea costurilor și creșterea fiabilității.

Citiți mai mult 

Integrarea tehnologiei IO-Link

  Bruno Salami, Manager de produs pentru axe electrice și Fieldbus, SMC Franța

SEPTEMBRIE 2022

Deși sunt multe avantaje ale unui sistem IO-Link, precum cablarea standardizată și redusă, disponibilitatea sporită a datelor, configurarea și monitorizarea de la distanță, înlocuirea rapidă a dispozitivelor și diagnosticare avansată - știm că mulți ezită să adopte această tehnologie din cauza convingerii cum că configurarea și programarea sunt complexe. Ei bine, în prezent SMC are soluțiile de produs și expertiza internă pentru a face trecerea la acest protocol de comunicare rentabil într-un mod mult mai simplu și rapid decât v-ați putea imagina vreodată.

Citiți mai mult 

Acces la asistența de la distanță pentru echipamentele dumneavoastră prin dial-up

  Massimo Gazzaniga, Inginer de Suport Tehnic Mecatronist și Manager de Rețea, SMC Italia

SEPTEMBRIE 2022

Deși există multe avantaje majore în adoptarea comunicațiilor industriale, unul dintre dintre cele mai importante beneficii este accesarea foarte rapidă și facilitarea asistenței remote. Prin implementarea unui sistem precum serverul web SMC, echipele noastre pot accesa de la distanță datele dumneavoastră istorice și pot analiza ușor posibilele cauze ale defecțiunilor sau disfuncționalităților. Serverul nostru web oferă un ROI rapid atât pentru utilizatori, cât și pentru constructorii de mașini, deoarece aceștia pot evita costurile ridicate de călătorie și pot oferi un serviciu extrem de reactiv.

Citiți mai mult