Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Przeszukaj wyniki dla

1 wynik odpowiadający Twojemu wyszukiwaniu!

To jest to, czego szukasz

C(D)NS, Siłownik z blokadą tłoczyska, dwustronnego działania, z jednostronnym tłoczyskiem

CNSF125-180-D

Siłowniki z blokadą serii CNS są odpowiednie do aplikacji wymagających zatrzymań pośrednich i awaryjnych oraz zapobieganiu opadnięciu. Kompaktowy zespół blokady nie zajmuje dużo miejsca, natomiast zamknięta konstrukcja i oddzielenie mechanizmu blokady od komory odblokowującej tłok minimalizuje negatywny wpływ powietrza o niskiej jakości.

Sierpień 2021: Aby zapewnić niezawodność procesów w zastosowaniach pneumatycznych w całym przemyśle, konieczne jest filtrowanie, regulowanie a czasem smarowanie sprężonego powietrza. Niewystarczające oczyszczenie sprężonego powietrza z zanieczyszczeń ma bowiem negatywny wpływ nie tylko na maszyny i urządzenia, lecz także na jakość produktów końcowych. W serii AC-D firma SMC opracowała uniwersalny zespół przygotowania powietrza o płaskiej konstrukcji modułowej. Zapewnia ona szczególnie wysoką...

Seria D-MP. Mądry ruch. Potrzebujesz informacji o pozycji swojego siłownika w czasie rzeczywistym? Czy interesuje Cię kompaktowe rozwiązanie pozwalajace to osiągnąć? Pierwszy liniowy czujnik położenia tłoka SMC to mądra odpowiedź, której potrzebujesz. Dzięki czujnikowi serii D-MP uzyskasz informację o dokładnej pozycji tłoka napędu, przy użyciu pojedynczego czujnika, bez dodatkowych nieporęcznych elementów. Układy napędowe właśnie zyskały zupełnie nowy poziom funkcjonalności. Rozwiązanie...

Listopad 2021: Czy to w przemyśle samochodowym, czy w ogólnej budowie maszyn - kontrola ciśnienia jest podstawowym zadaniem w zastosowaniach pneumatycznych. Ważne jest nie tylko niezawodne przeprowadzenie kontroli, ale również spełnienie innych wymagań. Należą do nich mała przestrzeń zabudowy oraz łatwość instalacji i konserwacji. Ponadto, niektóre aplikacje wymagają różnych ciśnień w tym samym czasie. Te i inne wymagania spełnia modułowy zawór redukcyjny serii AR#M firmy SMC. Dzięki swojej...

SMC has launched a new stainless steel main line filter with 1 µm nominal filtration rating. The AFF#D Series can remove water droplets without the need for an additional water separator, creating greater efficiencies and space savings. SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has delivered improvements to its AFF main line filter series by creating a new model. The new AFF#D features a perforated end cap that eliminates the accumulation of drain water, taking away the need for SMC’s...

Symbole pneumatyczne. Dopiero gdy projekt zawiedzie, zwraca uwagę na siebie; kiedy się powiedzie, jest niewidoczny. John D. Berry. Wszystkie symbole potrzebne do zaprojektowania obwodu pneumatycznego w formacie .dxf. Znajdź i łatwo pobierz ten, który potrzebujesz.

SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, has recorded another year of growth across its global network, reporting total operating income of €1,187.81 million and net sales of €4,140.72 million [€633.9 million for Europe], an uplift of 3%. This is the third continued year of growth for SMC, which has bases in 33 European countries, as the company continues to focus on investing in its people, product development and global production facilities. Over the last 12 months the Japanese...

Zapoznaj się z innymi ważnymi produktami, które mamy, aby zaspokoić Twoje szczególne potrzeby. MB-X3155, Siłownik pneumatyczny / Wersja kompaktowa Zobacz katalog produktu Teraz bardziej kompaktowy i lekki dzięki zastosowaniu ośmiokątnego tłoka - Waga: zredukowana o 35 % (750 g → 487 g) - Długość całkowita: zredukowana o 16 % (189 mm → 158 mm) - Wysokość/szerokość: zredukowana o 10 % (52 mm → 47 mm) Regulacja amortyzacji pneumatycznej nie jest wymagana ze względu na...

Fabryka Vyškov. Scentralizowana produkcja na Europejskie zapotrzebowania. SMC posiada fabryki na całym świecie, w których prowadzona jest produkcja seryjna i rozwiązań specjalnych. Jedną z największych inwestycji w Europie jest zakład produkcyjny w Czechach, w Wyszkowie pod Brnem. Zakład w Wyszkowie skupia się na produkcji komponentów standardowych, do napędzania i sterowania układami pneumatycznymi i elektrycznymi. Dzięki powierzchni 135 000 metrów kwadratowych w tym 31 000 m2 powierzchni...

Czujnik położenia SMC przekształca szlifierkę do okien w zakresie 360 stopni firmy MB Maschinenbau w prawdziwie wszechstronną maszynę. Autor: Nils Boy, inżynier sprzedaży w SMC Deutschland GmbH Czy jest przeciąg? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, oznacza to, że rama okienna lub ościeżnica nie pasują do siebie prawidłowo. Aby Twój dom był ciepły, a drzwi i okna wyglądały atrakcyjnie, wszystkie części do tych produktów muszą być wykonane z wielką precyzją i perfekcyjnie oszlifowane....

Grudzień 2021: Od zastosowań typu "Pick-and-Place", poprzez systemy przenośników do załadunku i rozładunku, aż po przemieszczanie się w pionie: Jeśli obrabiane elementy mają być przemieszczane, w całym przemyśle stosowane są do tego napędy elektryczne. Aby osiągnąć szczególnie krótkie czasy cyklu w takich procesach, napędy muszą charakteryzować się zarówno dużym przyspieszeniem, jak i wysoką prędkością maksymalną - bez uszczerbku dla niezawodności procesu. Dzięki serii LEFS#F firma SMC oferuje...