Kompleksowa oferta SMC w zakresie komponentów automatyki pneumatycznej oraz obecność na całym świecie przyczyniają się do maksymalnej niezawodności linii do produkcji tektury falistej firmy Fosber.
Firma Fosber, kluczowy gracz na światowym rynku linii do produkcji tektury falistej, polega na firmie SMC w swoich wyzwaniach związanych z automatyką pneumatyczną. Kompleksowe portfolio i obecność na całym świecie stoją za tym ponad 30-letnim sojuszem.
Firma Fosber, założona w 1978 roku w Lucca, sercu zagłębia papierniczego, jest wiodącym światowym dostawcą w zakresie projektowania, budowy i instalacji kompletnych linii, jak również pojedynczych jednostek maszynowych do produkcji opakowań z tektury falistej. Toskańska firma jest obecnie obecna na całym świecie, a jej zakłady produkcyjne i lokalizacje znajdują się w Europie, Ameryce i Azji.
Jak mówi Lorenzo Vannucchi, kierownik ds. badań i rozwoju w firmie Fosber: „Nasza firma produkuje najwyższej jakości maszyny i kompletne linie, które muszą gwarantować maksymalną niezawodność. Aby to osiągnąć, stale wprowadzamy innowacje we wszystkich aspektach technologii projektowania, współpracując z partnerskimi dostawcami, którzy nie tylko są w stanie zaoferować nam zaawansowane technicznie rozwiązania, ale również są w stanie zaoferować współpracę na wysokim poziomie już od pierwszych etapów nowego projektu. Ponadto jesteśmy znani na rynku z tego, że oferujemy naszym klientom najbardziej elastyczne i ukierunkowane wsparcie techniczne, gwarantując maksymalną dostępność do natychmiastowej interwencji w każdej części świata, tak aby linie mogły produkować w sposób ciągły, minimalizując czas przestoju. Dlatego korzystamy z usług strategicznych dostawców, którzy dysponują ogólnoświatową siecią serwisową i którzy wspierają nas w zaspokajaniu licznych i różnorodnych codziennych potrzeb naszych klientów.”
Produkcja tektury falistej to złożony proces przemysłowy, który wychodząc od prostych surowców, takich jak papier, para wodna i klej, musi stworzyć mocne, jednolite i doskonale uformowane arkusze, gotowe do wykorzystania w kolejnych procesach, które doprowadzą do produkcji pudełek, pojemników i wielu innych przedmiotów powszechnego użytku. Złożoność wynika z konieczności przetwarzania bardzo dużych ilości materiału, na przemian z partiami o różnej wielkości, zgodnie z potrzebami coraz bardziej kapryśnego rynku, który wymaga od producentów coraz większej elastyczności i dbałości o jakość produktu końcowego. Należy dodać, że ten coraz bardziej popularny produkt powinien być wytwarzany w bardzo konkurencyjnym procesie ze względu na dużą presję na koszty.
Linie Fosber są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną elastyczność w procesie produkcji, wysoką wydajność i jakość gotowego produktu. Ponieważ są one przeznaczone na rynek światowy, spełniają wszystkie lokalne przepisy i zwyczaje miejsca, w którym zostaną zainstalowane.
Rola automatyzacji pneumatyki
Linia produkcyjna tektury falistej składa się z wielu sekcji maszyn, z których każda stanowi krytyczny element procesu. Dlatego wszystkie sekcje maszyn muszą być w stanie pracować w sposób jednolity i szybko dostosowywać się do zmieniających się cech produktu. Automatyzacja poszczególnych maszyn i linii jako całości ma kluczowe znaczenie, a komponenty pneumatyczne odgrywają tu kluczową rolę.
Vannucchi podkreśla: „Automatyzacja pneumatyki jest wszechobecna w naszych zakładach, dlatego staraliśmy się wybrać strategicznego dostawcę, który mógłby dać nam to, co najlepsze, nie tylko z technologicznego punktu widzenia, ale także w zakresie oferty usług i konkurencyjności ekonomicznej na wszystkich rynkach, na których działamy. Znaleźliśmy go w SMC, firmie pełnej ludzi, którzy znają nasze technologie i nasz rynek, z którymi możemy rozmawiać tym samym językiem i którzy dają nam istotny wkład w określenie najbardziej odpowiedniej architektury automatyzacji pneumatyki za każdym razem, gdy zaczynamy rozwijać nową maszynę lub całą linię.”
Obecnie SMC dostarcza firmie Fosber szeroki zakres komponentów dla automatyzacji pneumatyki, od ręcznych do zaworów odcinających, od regulatorów filtrów do zaworów bezpieczeństwa, jak również kilka innych powszechnie stosowanych rodzin produktów pneumatycznych i elektropneumatycznych.
Ponadto włoski oddział SMC zapewnia również firmie Fosber cenne usługi w zakresie projektowania i aktualizacji schematów pneumatycznych, w duchu pełnej współpracy pomiędzy klientem i dostawcą, która jest podstawą tej udanej współpracy.
Kompaktowe linie o wysokiej wydajności
Ważnym przykładem systematycznego stosowania rozwiązań automatyki pneumatycznej firmy SMC przez firmę Fosber jest jej nowa linia C/Line, wysoce kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie opracowane w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb producentów wysokiej jakości tektury falistej o małych i średnich wydajnościach produkcyjnych.

Jak mówi Vannucchi: „Opracowując C/Line wprowadziliśmy technologię SMC do każdej maszyny, zarządzając również licznymi funkcjami bezpieczeństwa za pomocą innowacyjnej architektury, która pomogła nam osiągnąć nasze cele projektowe. Rezultat był doskonały i został doceniony już po pierwszej instalacji u naszego klienta V.G.K. w Vercelli, producenta opakowań, szczególnie aktywnego w sektorze wysokiej jakości żywności i napojów."
Obecnie wiele pudełek i opakowań, dzięki którym klienci V.G.K. mogą dostarczać światowej sławy włoskie produkty spożywcze, od najpopularniejszych gatunków ryżu do gotowania risotto po wino Barolo produkowane przez najsłynniejsze winnice, jest wykonanych z tektury falistej produkowanej przez C/Line firmy Fosber.
Vannucchi podsumowuje: „Jest to typowy przykład tego, jak ścisła współpraca między ludźmi z różnych organizacji rozsianych po całym terytorium, ale podzielających mentalność doskonałości i dyspozycyjności wobec swoich klientów, prowadzi do rezultatów wzajemnego zadowolenia na wszystkich poziomach, przyczyniając się pozytywnie do wyników ekonomicznych poszczególnych firm."