Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

SMC zapewnia ciągłość produkcji w firmie Brodit

Dzięki doświadczeniu w wytwarzaniu tysięcy produktów na 50 specjalnych maszynach produkcyjnych fundament długoterminowej współpracy między firmami Brodit i SMC opiera się na zaufaniu, wiedzy z zakresu automatyzacji i szerokiej gamie niezawodnych produktów.

Marcus Axelsson i Thomas Fransson, technicy produkcji w firmie Brodit, oraz Hans Frick i Marcus Andersson, inżynierowie aplikacyjni SMC

 

Każdego roku Brodit w Karlsborgu w Szwecji produkuje ponad 2 miliony uchwytów i mocowań do telefonów komórkowych, tabletów i terminali płatniczych. W zakładzie produkcyjnym firmy znajduje się około 50 specjalnie skonstruowanych maszyn, które w dużej mierze składają się z produktów SMC.

"SMC rozumie nasze potrzeby i posiada szeroką gamę komponentów do automatyki przemysłowej, które spełniają nasze wymagania" - mówi technik Thomas Fransson. "Na tym etapie mamy najprawdopodobniej większość komponentów z katalogu produktów SMC w naszych maszynach. Tylko w sytuacjach, gdy potrzebujemy specyficznego rozwiązania, którego SMC nie może dla nas zaoferować, wybieramy innych dostawców".

Dzięki tej wieloletniej współpracy istnieje wzajemne zaufanie między firmami Brodit i SMC, a ta ostatnia często angażuje się w rozwój nowoczesnych maszyn. W tym przypadku SMC może wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, aby wpłynąć na wybór optymalnych rozwiązań.

"W pełni ufamy SMC, gdy proponują nowy produkt lub rozwiązanie" - mówi Thomas Fransson.

Głównym wyzwaniem technicznym dla firmy Brodit jest zaprojektowanie maszyn zdolnych do obsługi małych i lekkich części, które produkuje. W tym przypadku napędy elektryczne SMC są inteligentnym rozwiązaniem do przemieszczania i pozycjonowania różnych elementów maszyn.

"Mamy napędy elektryczne w wielu naszych maszynach, a SMC opracowało rozwiązanie dostosowane do naszych potrzeb, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni".

Napędy elektryczne SMC

 

Jedno rozwiązanie dla każdej maszyny
Kolejnym wyzwaniem jest przeprojektowanie maszyny do gięcia w zakładzie produkcyjnym firmy Brodit i znalezienie chwytaka, który poradzi sobie z małymi komponentami, które wytwarzamy. Kluczowym wymogiem jest tutaj minimalizacja masy chwytaka.

Thomas Fransson powiedział: "Aby utrzymać jak najkrótszy czas cyklu, ważne jest, aby zmniejszyć masę chwytaka. Wymaga to kompaktowych komponentów o wysokiej wydajności".

Wśród innych projektów, firma Brodit pracuje obecnie nad uruchomieniem dwóch nowych frezarek z pakietem zaworów SMC i jonizatorami. Jonizatory są ważne, aby uniknąć problemów z elektrycznością statyczną w procesie.

Firma Brodit właśnie uruchomiła dwie nowe frezarki, w których zastosowano jonizatory SMC

 

"Ponieważ produkujemy zdecydowaną większość naszych części z tworzyw sztucznych, mamy problemy z wiórami, które przyklejają się podczas naszych procesów frezowania", wyjaśnia technik produkcji Marcus Axelsson. " Stosujemy jonizator SMC, aby zapobiec przyklejaniu się wiórów".

Globalny dostawca niezawodnych rozwiązań
Firma Brodit planuje również przeprojektowanie innej maszyny i ponownie napędy elektryczne SMC okażą się kluczowym elementem rozwiązania.

"Pracowaliśmy wcześniej z innym dostawcą komponentów dla tej maszyny, ale okazało się, że ich komponenty nie są niezawodne w czasie, a rozwiązanie było ostatecznie droższe" - stwierdza Thomas Fransson. "Komponenty SMC gwarantują długą żywotność, a nowe rozwiązanie napędu elektrycznego oferuje również lepszą kontrolę w porównaniu z rozwiązaniem konkurencji - za połowę ceny!".

Ponieważ 90% produktów firmy Brodit jest wykonanych z tworzyw sztucznych, zużycie maszyn jest dość niskie, co przekłada się na dłuższą żywotność. Najstarsza maszyna pochodzi z 2006 roku i poza kilkoma wymianami komponentów na przestrzeni lat, nadal działa dobrze i nie ma potrzeby jej wymiany w najbliższym czasie.

Bezprzewodowe urządzenie SMC

 

Coraz więcej maszyn jest również wyposażonych w bezprzewodowe rozwiązania SMC, które według Marcusa Axelssona mają kilka zalet: "Jest mniej kabli i nie ma ryzyka ich uszkodzenia, co zmniejsza przestoje i przerwy w produkcji. Wybieramy łączność bezprzewodową wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Pierwsze urządzenia bezprzewodowe SMC trafiły do nas jeszcze przed pandemią i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów ich działania".

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

Potrzebujesz dalszych inspiracji?

Potrzebujesz dalszych inspiracji?

Chcesz omówić swoją aplikację?

Chcesz omówić swoją aplikację?

Nie możesz przegapić kolejnych artykułów Ekspertów SMC

Nie możesz przegapić kolejnych artykułów Ekspertów SMC