Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Trattamento aria
Per gli ingegneri, l'aria compressa è una risorsa così importante che spesso viene definita la quarta utility nell'industria - dopo elettricità, acqua e gas. Gli studi stimano che il 10% di tutta l'energia industriale viene utilizzata solo per comprimere l'aria.
Con la guida di SMC per il trattamento dell'aria, puoi essere sicuro di progettare e costruire un sistema di purificazione dell'aria che risponda a tutte le tue esigenze e adatto al tuo processo produttivo.
“Sia che si utilizzi l'aria compressa per applicazioni standard, sia come mezzo di processo, essa deve sempre essere adattata allo scopo. In questo modo è possibile raggiungere, o superare, la durata di vita dichiarata dei componenti pneumatici utilizzati, cosa che porta a un notevole risparmio in termini di manutenzione, oltre che a una riduzione indiretta delle emissioni di CO2.”
Soluzioni combinate
Filtrazione di particelle e acqua
Rimozione umidità
Rimozione vapori d'olio
di Mark Brinsley, Sales Engineering Group; Air and Fluid Equipment, SMC UK
OTTOBRE 2021 Anche se quasi tutte le fabbriche dispongono di sistemi di trattamento dell'aria per proteggere le apparecchiature pneumatiche, l'argomento non è ancora così conosciuto e nasconde alcuni aspetti interessanti di ottimizzazione. Una delle domande chiave è: quanto deve essere trattata l'aria compressa? Non c'è una risposta semplice a questa domanda, perché la qualità dell'aria compressa dipende da una miriade di variabili, come la qualità dell'aria in ingresso (dal compressore), i requisiti di qualità dell'aria nelle applicazioni di fine linea, il processo o requisiti del settore o anche la posizione delle unità di filtrazione. Con tutte queste incertezze, SMC, esperta nel trattamento dell'aria, sarà in grado di assistervi.
Leggi l'articolo
di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre
OTTOBRE 2021 SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.
di Axel Delsaux, Product Marketing, SMC France
OTTOBRE 2021 Il punto di rugiada può essere un termine assai complesso, ma in parole povere, è la temperatura alla quale l'acqua diventa visibile. Ad esempio, le goccioline d'acqua che potete vedere nella vostra bevanda fredda sono il risultato del punto di rugiada.
di Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe
APRILE 2021 L'argomento è molto più che importante. Le apparecchiature pneumatiche costituiscono circa il 20% del consumo energetico totale di un sito produttivo ed esiste un modo comprovato per migliorare l'efficienza energetica: ridurre la pressione di esercizio.