Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Solutions IO-Link

Production et rentabilité accrues grâce à des solutions de fabrication intelligentes

Production et rentabilité accrues grâce à des solutions de fabrication intelligentes

Dans un monde en constante évolution, il est essentiel que les processus de production suivent également le rythme. L’avenir de la production ne réside pas seulement dans les processus de Lean Manufacturing, mais surtout dans la fabrication intelligente, également appelée Smart Manufacturing. L'accent est mis sur les processus de travail automatisés et l'analyse avancée des données pour augmenter la productivité et maximiser la disponibilité des machines.

Fabrication intelligente avec SMC

SMC, en tant que premier fournisseur mondial de solutions d'automatisation, est votre fournisseur complet et fiable de solutions de fabrication et d'automatisation intelligentes à l'ère de l'industrie 4.0, de la numérisation et de l'optimisation énergétique. Notre gamme de produits comprend une variété de composants intelligents optimisés pour les exigences de l’ère de l’Industrie 4.0. Il s'agit notamment des contrôleurs IO-Link, des capteurs IO-Link et des entraînements compatibles spécialement développés pour améliorer les performances et l'efficacité des systèmes de production.

IO-Link : le pont vers le futur de l'automatisation

La technologie IO-Link permet de combler l'écart entre l’analogique conventionnelle et les systèmes de bus de terrain. Nos clients peuvent par exemple s'appuyer sur les fonctionnalités habituelles des capteurs et des îlots de distribution et bénéficier également des avantages spécifiques à l’IO-Link, tels que le paramétrage automatique et le diagnostic à distance, qui augmentent la disponibilité et la productivité des machines. SMC est votre partenaire fiable pour démarrer avec ces technologies ainsi que pour les conseils et la sélection de produits.

Qu’est-ce que l’IO-Link ?

L’IO-Link (IEC61131-9) est une technologie standard ouverte qui permet l’échange de données bidirectionnel à partir de capteurs et de dispositifs qui prennent en charge la communication IO-Link et sont connectés à un contrôleur. Grâce au contrôleur IO-Link, les données sont transmises sur différents réseaux, bus de terrain ou bus fond de panier, rendant les données accessibles pour une action immédiate ou une analyse à long terme via un système d’information industriel (API, IHM, etc.).

Quels sont les avantages de l'IO-Link ?

  • Gains de temps et d'argent : la réduction des efforts de câblage permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Intelligence et communication : les capteurs standards peuvent communiquer intelligemment sans entraîner de coûts supplémentaires.
  • Simplification de la maintenance : les données de réglages étant enregistrées par le contrôleur, aucun reparamétrage n’est à prévoir lors du remplacement d’un capteur
  • Meilleure disponibilité des machines : la transmission de données cycliques et acycliques permet une maintenance prédictive plus efficace et une augmentation de la productivité
     
io-link-architectures.jpg

Informations relatives à IO-Link

Vous pourriez être intéressé par

Explorez nos contenus experts

IO-Link pour passer facilement aux capteurs intelligents

Par Mile Milovanovic, Ingénieur sénior, SMC Centre Technique Allemagne

Lorsqu'il a été lancé en 2009, l’IO-Link ne ressemblait à rien de ce que l'industrie avait vu auparavant. L’IO-Link n'est pas un bus de terrain, mais un allié du bus de terrain. L’IO-Link connecte les périphériques d'E/S d'automatisation d'une manière que les autres solutions n'ont pas été en mesure d'offrir.

Lire plus >

 

Découvrez les solutions IO-Link de SMC

SMC vous accompagne non seulement avec des produits de première classe, mais nous vous proposons également des conseils et une assistance complète dans la mise en œuvre de solutions de fabrication intelligentes. Nos experts vous aideront à sélectionner les bons produits et à les intégrer de manière optimale dans vos processus de production.

  • Sans-fil

  • Unités contrôleurs

  • Capteurs

  • Actionneurs

Sans-fil

Profitez des dernières technologies grâce à la combinaison des communications sans fil et IO-Link.

Unités contrôleurs

DTransparence des données depuis le niveau des capteurs et des actionneurs jusqu'au niveau de l'automatisation par l'intermédiaire d'une unité IO-Link.

Capteurs

Une gamme variée permet de mesurer le débit, la pression, le vide, la position de l'actionneur et la condensation, ce qui permet d'échanger des données de diagnostic jusqu'au niveau de l'automatisation.

 

 

Débitmètres

 

 

Pressostats

 

 

Vacuostats

 

 

Détecteur de position pour actionneur

 

 

Capteur d'humidité

 

Actionneurs

Transmission des données de paramétrage à l'actionneur par IO-Link

Les avantages de l'IO-Link avec SMC

Augmentation de la disponibilité des données

Disponibilité accrue des données

Il y a trois types de données primaires rendus disponibles, qui sont catégorisés en données cycliques (données transmises automatiquement sur une base régulière) ou données acycliques (données transmises si besoin ou sur demande)

  • Données du processus. Ce que lit le dispositif.
  • Données de service. Informations sur le dispositif lui-même.
  • Données d'évènement. Notifications (diagnostic).
Disponibilité accrue des données

Diagnostic produit

Diagnostic du produit

Il n'est pas nécessaire d'attendre un dysfonctionnement du processus pour remplacer un capteur.

Grâce à la technologie IO-Link, les appareils sont toujours surveillés afin de connaître leur état de santé grâce aux données d'événements.

En fonction du dispositif, vous pouvez suivre s'il endure une température ou une pression excessive, s'il se trouve hors de la plage indiquée, s'il présente un défaut interne, etc. 

Diagnostic du produit

Câblage standard

Câblage standard

L'ensemble de la transmission de la valeur mesurée est numérique, tous les paramètres du périphérique sont donc stockés dans le maître IO-Link. Le transfert de données est basé sur un signal de 24 V et les câbles blindés ne sont pas requis.

Câblage standard

Accès à distance

Accès à distance

Des solutions sur mesure obligent à un changement continu des paramètres. Le contrôle global des paramètres depuis le système de contrôle (PC) minimise le temps de paramétrage, augmentant la disponibilité de la machine.

Accès à distance

Remplacement facile de l’appareil

Remplacement aisé du dispositif

Le remplacement Plug & play simplifie la connexion : un connecteur commun pour la communication et l'alimentation. Les paramètres sont enregistrés dans le maître IO-Link, permettant un réglage automatique une fois que le dispositif est connecté.

Remplacement aisé du dispositif

Sécurité

Inaltérable

La fonction de verrouillage empêche les personnes non autorisées de modifier les réglages.

Inaltérable