Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Webinaires en LIVE & Formation Découverte

• Webinaire de formation en LIVE

Replay du Webinaire de Formation en Live : Evaluez vos économies d’énergie pneumatique !

Lors du webinaire du 9 avril 2021, nos experts ont présenté notre suite logicielle qui vous permet d’évaluer vos économies d’énergie pneumatique. (Re)visionnez ce webinaire de formation.

Contenu :
- Notions fondamentales de l’efficacité énergétique
- Identification des usages de l’air comprimé
- Exemples d’utilisation des logiciels pour l’évaluation des gains énergétiques.

A l’issue de ce webinaire, vous serez capable :
- D’identifier les applications susceptibles de générer des économies d’énergie
- De calculer avec les logiciels le montant prévisible du gain dans chaque cas d’application.

Ce contenu vidéo est hébergé par un site tiers (www.youtube.com) qui utilise des cookies pour la publicité ciblée. Pour pouvoir accéder à notre vidéo, vous devez consentir à l’utilisation des « cookies pour une publicité ciblée ». Pour cela, modifiez vos paramètres des cookies ci-dessous.

• Formation Découverte gratuite

Cycle "Les fondamentaux de la pneumatique"

Senseï, notre département de formation professionnelle, met à votre disposition en replay les webinaires d’approfondissement, des 4 premiers chapitres cycle de formation e-learning « Les fondamentaux de la pneumatique ».
Nos experts vous partagent leur savoir-faire pour découvrir ou redécouvrir les bases de la pneumatique.

  • Programme découverte

  • Pour aller plus loin

Programme découverte

Webinaires d’approfondissement :

  • Chapitre 1 : Les lois fondamentales 

Voir le replay
Vous confondez toujours débit et pression ? Les unités de mesure sont parfois trop complexes ou abstraites pour vous ?  Révisons ensemble les lois fondamentales de la pneumatique !

  • Chapitre 2 : Production de l’air comprimé 

Voir le replay
Comment fait-on pour produire cet air qui nous servira dans de nombreux procédés ? Comment la maîtrise de sa production donne de meilleurs résultats avec nos équipements ? L’air est commun à tous, mais réserve bien des mystères…

  • Chapitre 3 : Préparation de l’air comprimé sur machine

Voir le replay
Qu’est-ce que la qualité de l’air ? Faut-il encore lubrifier une installation pneumatique ? Et la sécurité dans tout ça ? Profitez de nos cas concrets pour répondre à vos questions les plus opérationnelles.

  • Chapitre 4 : Les actionneurs - Partie 1

Voir le replay
Pourquoi parle-t-on de simple effet ? De double effet ? Quelles sont les caractéristiques essentielles à connaître ? Comment fonctionne un vérin ? Entrez dans la technologie pour mieux comprendre et agir.


Contactez-nous pour en savoir +

Pour aller plus loin

Le cycle de formation e-learning « Les fondamentaux de la pneumatique » a été conçu pour être suivi dans l’ordre des chapitres proposés. 

Vous avez visionné les replays des premiers chapitres et souhaitez continuer à approfondir vos connaissances ?

Contactez un expert SENSEI pour complètement suivre ce cycle

Vous pourrez continuer à découvrir ou redécouvrir les bases de la pneumatique avec les chapitres suivants :  

Chapitre 5 : Les actionneurs - Partie 2
Maintenant que vous connaissez les différentes familles d’actionneurs, il vous faut connaître les variantes possibles, mais aussi les façons de les fixer, de les régler (vitesse, détection), tous ces éléments qui vont vous permettre d’obtenir le résultat attendu sur votre process.

Chapitre 6 : Les actionneurs - Partie 3
Configurez avec méthode un actionneur standard, et découvrez également l’étendu des possibilités offertes par les actionneurs linéaires non standards. Le vérin ISO, le vérin tandem ou encore le vérin bloqueur, n’auront plus de secret pour vous !

Chapitre 7 : Les actionneurs - Partie 4
Découvrez le fonctionnement et le bon usage des actionneurs rotatifs, des pinces et de l’amortisseur de choc. 

Chapitre 8 : Les Distributeurs - Partie 1
Découvrez le rôle, le fonctionnement et la construction d’un distributeur afin de cerner les bonnes questions à se poser lors d’un choix de ce composant ou son remplacement.

Chapitre 9 : Les Distributeurs - Partie 2
Apprenez les possibilités offertes par les différents types de montages, les accessoires à prendre en compte. Pour cela découvrez les nombreux exemples d’applications.

Chapitre 10 : Les raccords et Tube
Derrière ces accessoires, il existe de nombreux pièges qu’il vous sera facile d’éviter en connaissant les types de raccords, les technologies à privilégier en fonction des applications...

Chapitre 11 : Le vide industriel
Dans de nombreux procédés industriels, le vide est très présent. Vous aurez besoin de bonnes bases pour comprendre et analyser le système de façon à agir avec méthode.

Chapitre 12 : L'efficacité énergétique
L’air comprimé est avant tout une énergie, il convient de la maîtriser. Véritable levier de compétitivité, travailler sur son économie permet souvent des résultats probants. Vous découvrirez, avec des exemples pratiques, là où il faut agir en priorité pour obtenir les meilleurs résultats.

Vous aimerez aussi...