Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Le volume de câbles est un problème pour vous ? Vous rencontrez des soucis de dégradations et de déconnexions ou bien encore des perturbations entre vos appareils ?
Une communication industrielle efficace est d’une importance capitale pour les applications d’automatisation puissantes. De nombreux éléments et appareils de commande tels que des entraînements, des moteurs, des capteurs ou des vannes doivent être mis en réseau et coordonnés avec précision. Les systèmes de bus de terrain jouent ici un rôle crucial. En tant que premier spécialiste mondial de l'automatisation, SMC vous accompagne dans le domaine de la communication industrielle à deux niveaux : nous vous proposons des systèmes de bus de terrain modernes et adaptables et nous vous accompagnons également dans le développement de solutions de communication industrielle spécifiques.
Un bus de terrain sans fil est un système de communication numérique qui remplace le câblage traditionnel par des technologies sans fil pour connecter des appareils et des instruments dans un réseau industriel. Ils offrent une alternative flexible et fiable aux systèmes de câblage traditionnels pour la communication industrielle. Comme un bus de terrain filaire, il permet l'échange de données en temps réel entre les capteurs, les actionneurs, les automates programmables industriels (API) et d'autres périphériques du système de contrôle.
Si vous aimez la simplicité des produits sans fil, le bus de terrain sans fil des séries EXW1/EX600-W sont votre solution. Ces systèmes de bus de terrain sans fil décentralisés, compatibles avec Ethernet industriel, permettent la connexion de plusieurs unités distantes à une unité de base sans devoir utiliser des câbles.
Bien qu'ils conviennent à tous les secteurs industriels, la plupart des applications à ce jour concernent les robots et leurs périphériques. Par exemple, l’industrie de l’aérospatiale l`utilise pour la mise en place des fibres ou encore l’industrie des boissons, pour les machines de remplissage. Les blocs d'alimentation que l'on trouve dans des systèmes tels que les robots et les plateaux tournants soumettent les câbles de communication qu'ils transportent à des torsions et des virages extrêmes, ce qui finit par les fatiguer et les rompre. D’autres facteurs perturbateurs tels que dans les applications de soudage, appartiennent désormais au passé. Avec le système de bus de terrain sans fil unique de SMC, nous pouvons pratiquement éliminer tous les câbles qui transportent les signaux de commande électriques.
Dans la gamme SMC, vous trouverez deux types de systèmes sans fil aux caractéristiques différentes :
• Distance de communication jusqu’à 10 m
• Gère jusqu’à 1280 entrées et sorties
• Distance de communication jusqu’à 100 m
• Gère jusqu’à 880 entrées et sorties
• Vitesse de communication jusqu’à 1 Mbps
• Grâce à son antenne externe, indice IP67, son installation dans des coffrets/armoires métalliques est possible. Convient aux environnements humides, poussiéreux et sales.
Les deux types de systèmes sont compatibles avec les Air Management System – AMS20/30/40/60. Les avantages de ce système sont les suivants :
• Économise l’énergie, améliore la longévité et renforce les capacités de maintenance.
• Définit les conditions de veille de la machine et diminue automatiquement la pression.
• Contrôle l’état de l’équipement.
• Permet l’analyse des données et l’établissement des actions de maintenance.
Avec notre système de bus de terrain sans fil, vous pouvez profiter des avantages de la technologie sans fil sans sacrifier les performances ou la qualité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité grâce à notre solution innovante.
Téléchargez le rapport d’expert SMC et découvrez comment la technologie sans-fil s'inscrit dans l'industrie de demain. Elle se veut être une solution moderne, réduisant la maintenance et supprimant ainsi tous les problèmes liés aux communications de câbles. Découvrez comment le sans-fil contribue à améliorer le taux de rentabilité global (TRG) et toutes les opportunités qu’il apporte.
Ce contenu vidéo est hébergé par un site tiers (www.youtube.com) qui utilise des cookies pour la publicité ciblée. Pour pouvoir accéder à notre vidéo, vous devez consentir à l’utilisation des « cookies pour une publicité ciblée ». Pour cela, modifiez vos paramètres des cookies ci-dessous.
Où se trouvent les fichiers de description des appareils (EDS) pour l'intégration des systèmes de transmission série ?
Tous les fichiers de description des appareils (ESI, GSD, IODD, ...) sont disponibles en téléchargement sur le site https://www.smcworld.com/manual/en-jp/?c1=A2 . « EDS » est l'abréviation de « Electronic Data Sheet ».
Quelle est la connexion entre le module de communication et les bobines de vannes ?
Les sorties de commutation se réfèrent au côté D de l'îlot de vannes et commencent à 0. Lorsque l'on regarde le côté A/B du raccord de tuyau, le côté D se trouve à gauche. Le câblage interne d'un îlot de vannes standard typique est adapté aux vannes bistables, de sorte que les sorties continues prennent en compte à la fois la bobine A et la bobine B. Lors de l'utilisation de vannes monostables, la sortie « B » est toujours vide. De plus amples informations figurent dans le mode d'emploi. La fiche de montage s'applique aux îlots de vannes avec câblage spécial (îlots de vannes spéciaux).
Par Juanjo Jubete, Spécialiste Produits des unités sans fil, SMC Espagne
MARS 2022
Avez-vous déjà aspiré à un système de communication sans fil pour votre robotique ? Marre des câbles et de leurs bris et déconnexions associés ? Vous souhaitez réduire les coûts d’installation et de maintenance ? Eh bien, la robotique sans fil est maintenant une réalité. En fait, elle est là depuis un certain temps, fournissant une communication totalement fiable et résistante au bruit chez un nombre croissant de fabricants qui ont adopté l’unité sans fil complètement unique de SMC. Pour aider tous ceux qui hésitent encore sur la technologie de communication sans fil, Juanjo Jubete, spécialiste produits d’unités sans fil, chez SMC Espagne, aborde un certain nombre de préoccupations courantes dans ce court Q&R.
Par Alejandro Molinero, Chef produit, SMC Espagne
SEPTEMBRE 2022
La technologie sans fil connaît un essor rapide dans le secteur industriel, notamment dans les ateliers où un certain degré de mobilité et de liberté est requis, comme dans les applications de robots, de véhicules guidés automatisés (AGV) et de dispositifs de suivi RFID. Mais il reste de nombreux autres domaines où cette technologie pourrait faire une réelle différence dans les opérations en termes de réduction des coûts et d'amélioration de la fiabilité.