Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

SMC envisage des gains futurs grâce à un solide plan de continuité des activités

SMC envisage des gains futurs grâce à un solide plan de continuité des activités

En tant que fabricant complet d'équipements d'automatisation, SMC vise à assumer ses responsabilités en matière de fourniture de produits et à conserver la confiance de ses clients en contribuant à une croissance durable et à l'expansion d'innovations technologiques fiables. Pour atteindre ces objectifs, SMC dispose d'un Plan de Continuité des Activités (PCA) solide comme le roc, que la société est en train de renforcer pour proposer une offre d'automatisation et de contrôle du mouvement encore plus solide à sa clientèle mondiale.

L'approche PCA renforcée est centrée sur l'investissement continu de SMC Corporation dans des projets majeurs tels que la protection et l'expansion des chaînes d'approvisionnement, ainsi que la construction de nouvelles installations de fabrication et de sièges sociaux.

Bien que SMC détienne déjà 39 % de la part du marché mondial des équipements de traitement de l'air comprimé, l'entreprise est consciente des défis que représentent les événements mondiaux qui échappent à son contrôle. Compte tenu des responsabilités de SMC en matière de chaîne d'approvisionnement mondiale, l'entreprise a renforcé son plan de continuité de l'activité, avec le double suivi des sources de production, par exemple.

Les investissements soutiennent l'ambition

Le PCA de SMC est renforcé dans tous les domaines, y compris le développement de produits, l'informatique et la capacité de production, une stratégie qui aidera finalement l'entreprise à doubler ses ventes d'ici 2026 (par rapport aux niveaux de 2020).

Par exemple, SMC dispose actuellement de centres de développement sur cinq sites dans le monde. Dans le domaine de l'informatique, l'entreprise construit 11 centres de données à travers le monde pour assurer un stockage redondant des données, un facteur bénéfique majeur qui favorise la stabilité en cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement.

Le plan d'investissement de la société prévoit également la construction d'usines SMC supplémentaires dans la préfecture d'Iwate (à Tono et Kamaishi) afin de répondre à la demande croissante à moyen et long terme. En outre, SMC a lancé l'initiative de construction du "Tono Supplier Park" pour attirer les fournisseurs. Même s'ils ne commenceront pas leurs opérations à grande échelle avant le printemps 2025, six fournisseurs clés de SMC, comptant une centaine d'employés au total, commenceront leurs pré-opérations en utilisant une partie de la nouvelle usine de Tono au printemps 2023.

"Nous voulons fabriquer le même produit sur plusieurs sites et ne pas perturber le système d'approvisionnement mondial, quoi qu'il arrive", déclare Yoshiki Takada, président de SMC. "Nous construisons un réseau d'approvisionnement pour le monde entier ; un système qui nous permet de nous déplacer indépendamment, même en amont des pièces et des matériaux."

Un avenir durable

L'entreprise construit également un nouveau siège social dont le coût s'élève à plusieurs dizaines de milliards de yens. Conçu dans le respect du PCA, l'emplacement choisi pour le siège de SMC, qui s'étend sur 11 étages et 11 467 m2 au centre de Tokyo, présente un risque très faible de catastrophes naturelles. Notamment, en plus d'une salle d'exposition pour les clients, l'installation comprendra également une salle d'exposition pour le grand public, exposant les nouvelles générations à l'automatisation et à sa contribution à la société.

Conformément aux engagements de SMC en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), le nouveau siège sera certifié "ZEB ready" (net Zero Energy Building), ce qui signifie qu'il permettra de réaliser des économies d'énergie de 50 % ou plus par rapport à la norme grâce à une meilleure isolation thermique, à des protections solaires, à une ventilation naturelle et à la lumière du jour, à des équipements à haut rendement, etc.


Basé sur une plateforme de fiabilité et de confiance, le renforcement du PCA de SMC peut aider à répondre à la demande continue d'automatisation tout en protégeant les importantes chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui contribuera à une société future sûre, durable et rentable.

24 févr. 2023