Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Sécurité renforcée et communication rapide avec le contrôleur de moteur pas à pas de SMC

Sécurité renforcée et communication rapide avec le contrôleur de moteur pas à pas de SMC

Tout constructeur de machines cherchant à simplifier et réduire le coût du renforcement de la sécurité et, simultanément, le renforcement des capacités de communication plus rapides devrait se pencher sur le contrôleur de moteur pas à pas de SMC. Avec son interface de communication IO-Link et sa fonction Safe Torque Off (STO) ou suppression sûre du couple, la série JXCLF permet aux constructeurs de machine de renforcer le contrôle du process de fabrication et d'accroître le niveau d'intégrité de sécurité (SIL 3) et le niveau de performance (PL e) de leur système de façon rentable.

Sécurité et sérénité
La fonction STO est une fonction de sécurité qui garantit qu'aucun couple ne peut s'exercer sur le moteur. Les utilisateurs peuvent déployer la fonction STO comme une fonction d'arrêt d'urgence qui réduit immédiatement l'énergie générant le couple, et amène le moteur au point mort par l'inertie naturelle et le frottement de la charge. Point important, le moteur reste à l'état zéro couple et ne peut pas redémarrer tant que la fonction STO n'est pas désactivée. 

Le nouveau contrôleur de moteur pas à pas série JXCLF de SMC combine les fonctions STO et SS1-t (temps contrôlé). Cette dernière déclenche la décélération du moteur et la fonction STO après un délai spécifique à l'application. Une fois l'arrêt contrôlé achevé, le contrôleur SMC passe le moteur à l'état STO.

Les utilisateurs de la série JXCLF de SMC pourront constater que la fonction STO, utilisée dans un environnement adéquat et conformément aux réglementations spécifiques, renforce le niveau de sécurité de l'installation. Autre avantage, la réduction du câblage qui limite les erreurs et le temps de travail. Moins de composants machine sont nécessaires, ce qui permet des économies additionnelles : sans fonction STO, les éléments supplémentaires augmenteraient le coût du système.

La fonction STO satisfait aux exigences des normes EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e et EN 61800-5-2 STO, SS1-t. Cette conformité fait du contrôleur pour moteur pas à pas série JXCLF de SMC avec fonction STO l'hôte idéal des applications de construction de machines, en particulier les machines semi-automatiques qui exposent les opérateurs à des risques lors du chargement, la prise, la pose, le positionnement ou le déchargement de matériaux, outils ou pièces. 

Communiquer efficacement
Dans l'ensemble du secteur de la fabrication, la technologie IO-Link est une tendance montante de l'IoT, qui fait progresser les capacités de communication de toutes les applications impliquant de l'automatisation. Son interface de communication IO-Link permet à la série JXCLF de SMC de mieux contrôler le process de fabrication et l'état de l'équipement. Ici, la facilité de communication via IO-Link permet d'accéder à toutes les valeurs numériques du contrôleur et simplifie le contrôle à distance des réseaux industriels.

Parallèlement à ce meilleur contrôle des process, IO-Link permet de collecter instantanément des données plus utiles, telles que les distances et les pressions d'alimentation et de sortie pour les stratégies de maintenance préventive. Les diagnostics produit intégrés et le câblage standard sont des avantages supplémentaires. C'est aussi une solution rentable, qui réduit les coûts de matériel et de programmation, ainsi que le temps de travail et les erreurs éventuelles lors de la configuration. 

Les équipementiers qui adoptent la nouvelle série JXCLF de SMC apprécieront le signalement par le contrôleur de toutes les actions erronées. En outre, il est possible d'apporter des modifications pendant que le système est en fonctionnement. Dernier point, il est possible de détecter une manipulation des paramètres du contrôleur durant le process, et même de verrouiller le dispositif si nécessaire.

Dans l'arène hautement concurrentielle de la construction de machines, les équipementiers doivent trouver des solutions produit offrant une différenciation technique et contribuant à réduire les coûts. Le contrôleur de moteur pas à pas série JXCLF de SMC, avec interface IO-Link et fonction STO, offre un avantage décisif aux constructeurs de machine et aux utilisateurs finaux, à un prix compétitif. 

1 juil. 2022