Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Moins de câblage et plus de compatibilité avec les bus de terrain grâce à la nouvelle embase combinée distributeur/générateur SMC

Moins de câblage et plus de compatibilité avec les bus de terrain grâce à la nouvelle embase combinée distributeur/générateur SMC

La nouvelle embase combinée distributeur/générateur SMC séries JSY & ZK2-A ne simplifie pas seulement les systèmes pneumatiques dans les applications nécessitant une pression et du vide, elle réduit également les exigences de câblage, offre une compatibilité totale avec de multiples protocoles de communication par bus de terrain et élimine les fluctuations de pression.

Jusqu'à présent, si un client avait besoin d'une pression et du vide, il devait monter deux embases différentes : l'un pour les distributeurs commandant les actionneurs pneumatiques, l'autre pour les générateurs de vide et les ventouses. Aujourd'hui, SMC a combiné deux produits éprouvés - son embase compacte d'électrodistributeurs 5/2, 5/3, 2x3/2 de la série JSY et son embase de générateurs de vide série ZK2-A – en une seule unité, l'embase JSY & ZK2-A.

Moins de câbles, plus d'espace
Facilement adaptable à tous les types d'installation, le principal avantage est la réduction du câblage puisqu'il n'y a qu'une seule entrée électrique pour l'ensemble de l'embase. Ce concept permet non seulement de réduire les coûts de câblage et le temps de connexion, mais aussi de gagner un espace précieux dans les systèmes mobiles tels que les robots et de réduire le nombre de modules à connecter/déconnecter. En outre, la longueur totale de l'embase est plus courte que celle des embases séparées, bien qu'elle fournisse jusqu'à 32 sorties combinées (2 à 24 stations de distributeurs, et 1 à 8 générateurs de vide).

Compatible avec le bus de terrain
Avec les séries JSY & ZK2-A , il existe davantage d'options de protocole de communication par bus de terrain pour le contrôle et la surveillance à distance des processus de fabrication, car les utilisateurs peuvent tirer parti des unités d'interface série qui accompagnent la série JSY pour assurer le contrôle simultané des générateurs de vide. Il devient donc possible de contrôler à la fois les distributeurs et les générateurs de vide avec jusqu'à 15 protocoles - dont EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT et IO-Link - ainsi que le système sans fil de SMC. 

Garder son calme sous la pression
Par rapport aux très rares produits combinés disponibles sur le marché, l'embase JSY & ZK2-A de SMC offre une différence notable. L'unité relie l'embase de distributeurs et l'embase du générateur de vide à l'aide d'une plaque d'extrémité spéciale, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'un système séparé pour l'alimentation et l'évacuation de chaque partie de l'unité. Cette configuration contraste avec les solutions concurrentes où la même alimentation et le même échappement servent à la fois aux distributeurs et aux générateurs de vide. L'avantage de l'embase JSY & ZK2-A de SMC est qu'elle élimine les fluctuations de pression et le fonctionnement instable des distributeurs, car chaque produit a sa propre structure indépendante d'alimentation et d'échappement. À noter qu'il n'y a aucun compromis en matière de niveau de vide, de débit d'aspiration ou de réactivité.

Grâce à l'impressionnant rapport débit/taille du distributeur (jusqu'à 567 l/min), les utilisateurs peuvent réduire la durée totale du processus et améliorer le taux d'utilisation des équipements, tandis que le système d'embase de vide, qui peut comporter jusqu'à huit générateurs de vide, offre une solution très souple aux ingénieurs concepteurs. La réduction du temps d'installation et de la maintenance s'ajoute à la liste des avantages offerts par la nouvelle embase JSY& ZK2-A de SMC. Ce produit est destiné à une multitude d'applications d'assemblage, de transfert et de manipulation, notamment le transport de pièces présentant des trous, des surfaces irrégulières ou des formes complexes, ainsi que les processus de formation de boîtes en carton.

1 juil. 2022