Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
SMC a développé l’unique système sans fil pour bus de terrain comme une solution éprouvée en réponse aux exigences de l'atelier moderne, qui demande une grande mobilité et une liberté de mouvement dans le cadre de l'utilisation accrue de robots et d'autres équipements où les solutions câblées deviennent un cauchemar. La nouvelle série EXW1 intègre davantage d'innovations en réponse aux commentaires des clients reçus pour la série EX600-W. Elle pousse plus loin le concept de système sans fil pour bus de terrain décentralisé, offrant une vitesse de réseau allant jusqu'à 1 Mbps (250 kbps dans le cas de la série EX600-W) tout en permettant de connecter jusqu'à 880 entrées/880 sorties à un contrôleur sans fil sans devoir utiliser de câbles de communication. La taille de la combinaison contrôleur et périphérique de la série EXW1 a été réduite de 86 % en volume et de 83 % en poids, par rapport au type modulaire série EX600-W. L’EXW1 est un système de signaux d'E/S qui peut être utilisé en combinaison avec la série EX600-W, offrant ainsi une plus grande flexibilité afin que des embases de distributeurs et des contrôleurs IO-Link puissent être ajoutés pour répondre aux différents besoins des applications.
Communication fiable
Comme la série EX600-W, la série EXW1 assure également une communication robuste et sécurisée, mais avec une portée étendue jusqu'à 100 m, ce qui facilite sa connexion avec une grande variété de dispositifs d'entrée / sortie répartis dans l'usine. Tout comme son prédécesseur, la série EXW1 transmet également par propagation d'ondes radio dans la bande de haute fréquence ISM de 2.4 GHz - une bande non commerciale réservée à des fins industrielles, scientifiques et médicales. Il utilise les fonctions de saut de fréquence (FH) et de sélection de canal de fréquence (FCS), qui empêchent les interférences d'autres appareils sans fil, en plus du cryptage des données qui exclut tout accès non autorisé de l'extérieur. Grâce à la possibilité d'ajouter une antenne externe (IP67), le contrôleur / périphérique sans fil peut même être installé dans un boîtier blindé ou un panneau / une boîte de commande dans un environnement poussiéreux ou difficile, sans affecter la portée ou les performances de la communication. Compact et léger, la série EXW1 est parfaitement adapté au montage sur des gabarits ou sur les parties mobiles des robots. Avec une vitesse de communication, des temps de réponse et une capacité de transmission de données améliorés, la série EXW1 s'adapte parfaitement aux industries et aux équipements, répondant ainsi aux besoins croissants des concepteurs d'équipements et des ingénieurs de production et de maintenance. La série EXW1 peut être largement utilisé dans toutes les industries qui ont la possibilité de communiquer avec différents réseaux et la version compatible IO-Link ajoute encore plus de capacités de communication.
Le système sans fil pour bus de terrain de SMC résout les problèmes liés à la présence de câbles dans les parties mobiles des machines, telles que les tables rotatives ou d'indexation ou les bras de robot pour les changements d'outils. Il s'agit notamment du risque élevé d'endommagement ou de déconnexion des câbles dans les pièces mobiles, des complications dues à un câblage trop important, du manque d'espace et de la pénurie de personnel spécialisé pour le dépannage. La perte de communication qui en résulte en raison de la rupture ou de la déconnexion des câbles entraîne non seulement une perte de productivité, mais aussi des coûts en temps et en ressources pour installer les câbles de remplacement et rétablir toutes les connexions. Le système sans fil décentralisé permet de maintenir la productivité pendant toute la durée des perturbations, et de réaliser des économies en réduisant le nombre de câbles, de connecteurs et d'autres équipements auxiliaires tels que les joints rotatifs coûteux. Même si plusieurs contrôleurs sans fil sont utilisés dans la même zone de communication, comme c'est le cas dans l'automatisation des usines, chaque contrôleur sans fil est capable de communiquer efficacement avec les périphériques auxquels il est associé.
En résumé, la série EXW1 offre les principales caractéristiques suivantes :
• Compact et léger
• Augmentation de la portée de la communication
• Antenne externe
• Une réponse plus rapide aux communications, et
• Peut être utilisé en combinaison avec les modèles EX600-W existants.