Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Le PF3A8#H est l'une des dernières nouveautés de la famille de débitmètres SMC qui couvre une plage de mesure de débit élevé et il présente un affichage clair et facile à lire, ce qui est essentiel dans la surveillance de la ligne principale, de la ligne secondaire ou de l'équipement spécifique.
Dans l'optique d'une solution tout-en-un, le PF3A8#H récemment lancé, intègre un capteur de pression (mesurant de 0 à 1.0 MPa) et un capteur de température (mesurant de 0 à 50ºC). Il n'est donc pas nécessaire d'installer un pressostat numérique supplémentaire, ce qui permet de réduire les dimensions face à face et profondeur.
En outre, il donne aux clients la possibilité d'installer ensemble des unités de traitement d'air et des débitmètres. Tout cela d'une manière simple et facile, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des opérations supplémentaires de raccordement lors de l'installation ou du retrait du capteur.
La précision des informations est au cœur du PF3A8#H, avec un affichage à 3 couleurs et à 4 zones permettant de contrôler d'un coup d'œil le débit instantané, le débit cumulé, la pression et la température. L'écran peut pivoter par incréments de 90°, ce qui permet aux opérateurs de prendre des notes et de régler le débitmètre tout en vérifiant la valeur mesurée.
Avec un ratio de débit de 100:1, ce qui est défini comme l'apport entre la plage à pleine échelle et le point minimum de mesure, le PF3A8#H peut détecter les fuites et surveiller la consommation en air de la chaîne.
Il fournit des informations plus détaillées sur les performances d'une application, grâce à la compatibilité IO-link, ce qui permet aux clients d'obtenir des informations instantanées sur les principaux paramètres de l'installation.
Un représentant de SMC déclare : « Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et cherchons des moyens d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts d'exploitation. Ce débitmètre de dernière génération offre à nos clients une solution tout-en-un avec une plus grande flexibilité et fonctionnalité, tout en étant très simple à régler et à utiliser ».
Avec une structure réalisée en alliage d'aluminium, le PF3A8#H est incroyablement durable, car l’unité de mesure est située en dérivation du passage principal ce qui le rend beaucoup moins sensible à l’humidité de l’air comprimé ou encore aux corps étrangers, garantissant une durée de vie prolongée.
Pour en savoir plus sur la série PF3A8#H, veuillez consulter la section des nouveaux produits SMC sur www.smc.eu/fr-fr
17 déc. 2021