Avez-vous déjà aspiré à un système de communication sans fil pour votre robotique ? Marre des câbles et de leurs bris et déconnexions associés ? Vous souhaitez réduire les coûts d’installation et de maintenance ? Eh bien, la robotique sans fil est maintenant une réalité. En fait, elle est là depuis un certain temps, fournissant une communication totalement fiable et résistante au bruit chez un nombre croissant de fabricants qui ont adopté l’unité sans fil complètement unique de SMC. Pour aider tous ceux qui hésitent encore sur la technologie de communication sans fil, Juanjo Jubete, spécialiste produits d’unités sans fil, chez SMC Espagne, aborde un certain nombre de préoccupations courantes dans ce court Q&R.
Par Juanjo Jubete, Spécialiste Produits des unités sans fil, SMC Espagne
Q1. Comment les utilisateurs potentiels peuvent-ils surmonter leur peur de l’inconnu en termes de fiabilité sans fil ?
R1. C’est une idée fausse commune que le sans fil n’est pas aussi fiable que le filaire, mais combien de systèmes sans fil avons-nous en fonctionnement dans nos maisons ? Casques, combinés de téléphone fixe, touches de voiture et claviers d’ordinateur pour n’en énumérer que quelques-uns. La technologie de communication sans fil est devenue si robuste que la plupart d’entre nous la tiennent pour acquise, alors pourquoi ne pas laisser nos systèmes industriels en profiter aussi ? Au cours des sept années qui se sont écoulées depuis le lancement de notre unité sans fil, aucun problème notable n’a été signalé. Il a même été standardisé en tant qu’équipement de communication fiable chez les principaux fabricants de l’industrie automobile.
Q2. Que se passe-t-il si mon service informatique est réticent à accepter l’ajout de nouveaux réseaux sans fil externes, pensant qu’ils peuvent entrer en conflit avec les paquets réseau internes ?
R2. Il est important de noter que notre équipement sans fil n’envoie des informations que lorsque cela est nécessaire, et non en permanence, dans de très petits paquets réseau. En outre, le système intègre la technologie FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années pour fonctionner sans problème dans les zones où plusieurs appareils transmettent simultanément des informations dans la même bande passante. Tous ces facteurs contribuent à assurer une communication robuste et fiable.
Q3. Les équipements de communication sans fil fonctionneront-ils de manière stable et fiable dans des environnements où il y a un niveau élevé de bruit électromagnétique, comme le soudage par points ?
R3. Les origines du développement du produit se trouvent dans le secteur automobile, dont l’habitat naturel est une mer de bruit électromagnétique dérivé des moteurs, des onduleurs, des appareils de chauffage, des équipements de soudage par points, des RFID, etc. Il n’y a aucun risque que l’équipement soit susceptible de tomber en panne en raison du bruit électromagnétique. En fait, nous savons qu’il est beaucoup plus immunisé contre le bruit que la communication en cuivre, se comportant presque comme la fibre optique, mais sans les coûts élevés associés et les exigences de soins délicats.
Q4. Quelles sont les applications industrielles optimales pour la technologie des communications sans fil ?
R4. Bien qu’ils conviennent à tous les secteurs industriels, la plupart des applications à ce jour ont été pour les robots et les périphériques de robot. Les blocs d’alimentation présents dans des systèmes tels que les robots et les platines vinyles soumettent les câbles de communication qu’ils transportent à des torsions et des virages extrêmes, ce qui finit par les fatiguer et les casser. Il en résulte des arrêts aléatoires du système qui prennent souvent beaucoup de temps à identifier et à réparer, et qui finiront par réapparaître car ils sont endémiques. Avec le sans fil, nous pouvons essentiellement éliminer tous les câbles qui transportent des signaux de commande électriques.
Positionnement et orientation des pièces - Pick & Place - Unité sans fil EX600 de SMC
Q5. Pouvez-vous exposer les avantages les plus importants du sans-fil ?
R5. L’adoption d’une solution sans fil évite les arrêts improductifs dus à des câbles de communication lâches ou cassés ou à de mauvais contacts. Il évite également les défaillances causées par le bruit électromagnétique grâce à une meilleure immunité de la communication sans fil. En outre, il n’y a plus besoin de câbles ultra-flexibles, de joints pivotants spéciaux, de connecteurs hautement protégés, etc.
Unité sans fil SMC – Série EX600-W