Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Pourquoi une sécurité optimale des machines entraîne une meilleure rentabilité

Bien que les circuits de sécurité des machines servent à protéger les employés, chez SMC, nous savons par expérience que vous pouvez obtenir beaucoup plus d'avantages en créant une sécurité inhérente aux machines - y compris une meilleure rentabilité. Cela résulte en grande partie de la possibilité d'augmenter la productivité et d'exploiter des solutions entièrement conçues.

  Par Clement Pucher, Manager European Working Group Safety Technology, SMC Europe

OCTOBRE 2022
Une conception sûre et avancée des machines est synonyme de productivité accrue et de meilleur contrôle des opérations. Parallèlement, le fait de considérer les choses de manière holistique conduit à plusieurs résultats de valeur compétitive, dont certains sont évidents. Par exemple, des niveaux de sécurité élevés réduisent le risque d'accidents. Les accidents du travail sont coûteux à plus d'un titre : réclamations d'assurance potentielles, perte de production due à l'absence du travail, personnel supplémentaire pour remplacer les absents et frais de santé. 

Il existe également des coûts indirects, tels que le temps productif perdu lié à un accident réel et le temps opérationnel perdu en raison de l'accident. Toute mesure de conversion nécessaire à une machine peut constituer une charge supplémentaire. Ces coûts ont un impact sur la rentabilité de votre entreprise.

Par ailleurs, nous savons que des circuits de sécurité machine correctement conçus réduisent les temps d'arrêt machine non planifiés - grâce à la qualité du système et des composants. Cependant, cette stratégie réduit également les courtes périodes d'arrêt planifié des machines. Des pratiques et des procédures de travail sûres et bien étudiées contribuent à protéger les employés. Pourquoi ? Parce que des mesures de sécurité spécifiques protègent les personnes pendant leurs activités professionnelles dans différents modes de fonctionnement. Ainsi, les arrêts nécessaires pour les opérations de réglage, les réparations, les procédures de maintenance ou le nettoyage sont plus clairs, plus courts et exempts de sources potentielles de danger. Par exemple, avec les circuits de sécurité optimaux en place, il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en air comprimé pour ces courts arrêts, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente ainsi la productivité d'environ 5 à 7 %.

Outre l'amélioration du temps de fonctionnement des machines, les fonctions de sécurité peuvent également améliorer la productivité - par exemple, en facilitant le dépannage, en réduisant les rebuts et en augmentant l'efficacité des opérateurs.

Opportunités internationales
Un autre avantage souvent négligé de la sécurité des machines bien mise en œuvre : les opportunités internationales ! La sécurité des machines ne protège pas seulement les marchés européens et leurs constructeurs de machines, mais offre également des opportunités de ventes internationales. Le commerce extérieur renforce la compétitivité des entreprises européennes, tout en mettant à profit le développement durable dans le monde entier.

Selon les prévisions, 90 % de la croissance économique mondiale des 10 à 15 prochaines années aura lieu en dehors de l'UE. Par conséquent, les machines technologiquement avancées et sûres constituent un avantage concurrentiel pour l'Europe, car la sécurité garantit une grande disponibilité des machines et, partant, une rentabilité accrue. 

Bien entendu, les exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail sont de plus en plus strictes dans le monde entier. Au-delà de la nécessité évidente d'empêcher les employés de se blesser ou de subir des dommages plus graves, cette tendance s'explique par de nombreuses raisons, notamment une sensibilisation accrue du public aux conditions de travail, ainsi que par les exigences des accords commerciaux et les lois économiques.

Partenariats techniques
Avec tant de choses à prendre en compte, un nombre croissant d'équipementiers se tournent vers l'approche basée sur le service et le savoir-faire de nos équipes d'experts ici chez SMC. Nous savons que des partenariats techniques fiables fondés sur la confiance sont la clé de la réussite des projets. Relever les défis et favoriser la réussite de nos clients est ce qui nous motive.

Nos experts peuvent fournir des informations sur les tendances et les réglementations en matière de sécurité des machines. De plus, ils vous conseillent et vous guident pour répondre à vos questions. La sécurité fonctionnelle est la partie essentielle du processus de conception, de test et de preuve que les composants et circuits de sécurité d'une machine répondent aux exigences prévues en matière de fiabilité et de réduction des risques. 

C'est pourquoi il faut d'abord définir les fonctions de sécurité spécifiques liées à la machine ou à l'application. Une fois identifié, le niveau de sécurité requis doit être déterminé, ainsi que les composants optimaux nécessaires pour obtenir une réduction acceptable des risques. Pour confirmer que les exigences minimales ont été respectées ou dépassées, il est nécessaire d'effectuer et de documenter des procédures de vérification. Nos experts SMC et nos outils SMC peuvent vous aider à mettre en œuvre la sécurité fonctionnelle.

Solutions d'ingénierie
Pour assurer la sécurité des machines, nos clients ont besoin de solutions techniques. Bien entendu, nous fournissons des produits standard adaptés et hautement fiables (validés). Mais nous proposons également des idées innovantes pour créer des valeurs ajoutées et des avantages concurrentiels.

Il va sans dire que chaque machine est différente et nécessite une approche spécifique. Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de leur machine ou de leur système et, pour toutes les questions de sécurité pertinentes, nous disposons de solutions compétentes et professionnelles. Qu'il s'agisse de machines conçues individuellement ou de systèmes très complexes, nous répondons non seulement à toutes les exigences en matière de sécurité des utilisateurs et des opérations, mais aussi de flexibilité et de productivité.

Nous vous soutenons par une approche globale. Par exemple, nous pouvons entreprendre des recherches sur les directives et les normes, afin de répondre à vos questions sur ce sujet crucial. Nous pouvons également vous aider à définir l'ensemble de la chaîne de sécurité, en vous aidant à déterminer toutes les fonctions de sécurité et à conceptualiser leur mise en œuvre conformément à la norme ISO 13849 (parties des systèmes de commande relatives à la sécurité) et aux réglementations de sécurité en vigueur.

 Électrodistributeur 3/2 modulaire/ Avec purge de pression résiduelle SMC, série VP#46

Assistance complète
Les autres services et l'expertise de SMC couvrent toutes les données relatives à la sécurité, telles que le MTTF (temps moyen jusqu'à la défaillance) et le B10 (un paramètre statistique qui indique le nombre de cycles au-delà duquel 10% des composants examinés peuvent subir une défaillance). En outre, nous proposons la bibliothèque SISTEMA SMC, un outil logiciel gratuit sur l'intégrité de la sécurité pour évaluer les applications des machines, fourni par l'Institut IFA pour la sécurité et la santé au travail en Allemagne. 

Bien entendu, SMC vous apporte une aide complète pour la conception et l'élaboration des schémas de câblage ainsi que pour les essais et l'analyse du système de sécurité. Un conseil : jetez un coup d'œil à PneuSAFE, le dernier outil en ligne gratuit de SMC, qui propose diverses solutions de circuit vérifiées par le TÜV pour les fonctions de sécurité les plus courantes et les applications connexes. Enfin, des formations sont également disponibles pour garantir des connaissances efficaces.

La sécurité des machines est une partie intégrante et importante du processus de développement. En tant que partenaire technologique compétent et éprouvé, SMC vous aide à mettre en œuvre des solutions sûres, fiables et économiques - créant ainsi une valeur ajoutée tangible et une rentabilité accrue.
 

 

Par Clement Pucher | Manager European Working Group Safety Technology

Clement, ingénieur en conception automobile, a rejoint la famille SMC Autriche en 1998. Au fil des ans, il a été impliqué dans les activités commerciales et techniques, et s'est totalement engagé dans les services d'efficacité énergétique pendant 15 ans. Depuis 2021, il est totalement immergé et apprécie les défis de la sécurité des machines. 

Peu enclin à la sécurité pendant son temps libre, Clement se définit comme un passionné d'essence. Il est occasionnellement instructeur de drifting et aime la littérature, l'histoire et les voyages.

Vous souhaitez rester à jour sur SMC, nos produits et nos services ?

Inscrivez-vous pour recevoir nos emails concernant nos dernières nouveautés, nos différents services et autres !

 

Suivez-nous

 

 

Vous pourriez également trouver intéressant

 

 

Créer un circuit de sécurité pneumatique en seulement 3 minutes
Par Richard Driver, Technical Manager, Centre Technique Européen SMC
Lire l'article 

 

La sécurité des machines est au centre des préoccupations
Par Ferdinand Rein, Manager Centre Technique d'Allemagne R&D 2
Lire l'article 

Expertise dans : la compréhension de vos besoins quotidiens. 
Découvrez comment nos clients donnent vie à nos produits.