Malgré les nombreux avantages d'un système IO-Link - tels que le câblage standardisé et réduit, la disponibilité accrue des données, la configuration et la surveillance à distance, le remplacement simple des dispositifs et les diagnostics avancés - nous savons que certains d'entre vous hésitent à adopter cette technologie car ils pensent que la configuration et la programmation sont complexes. Eh bien, aujourd'hui, SMC dispose des solutions produits et de l'expertise interne pour rendre votre transition vers ce protocole de communication rentable beaucoup plus simple et rapide que vous ne pourriez l'imaginer.
Par Bruno Salami, Chef produit Axes électriques et Bus de terrain, SMC France
SEPTEMBRE 2022
IO-Link (IEC61131-9) est un protocole de communication série indépendant du fournisseur qui permet l'échange bidirectionnel de données provenant de capteurs, de commutateurs, de vannes et d'actionneurs (qui prennent en charge IO-Link). Ces dispositifs distants se connectent à une unité IO-Link qui peut transmettre ces données sur divers réseaux, bus de terrain ou bus de plaque arrière, rendant les données accessibles pour une action immédiate ou une analyse à long terme via un automate ou une IHM, par exemple.
Une stratégie différente
Notre unité IO-Link adopte une approche différente de celle de nombreux fournisseurs. Intégrée dans un distributeur SMC sous forme de modules supplémentaires, notre unité IO-Link présente les avantages suivants : une conception et un câblage plus simples, une plus grande proximité avec les actionneurs et une adresse IP unique.
Vous pouvez intégrer à la fois des signaux d'E/S et des signaux analogiques, que les dispositifs à distance proviennent de chez nous ou d'autres fournisseurs. La modularité de l'unité permet d'ajouter jusqu'à neuf cartes de communication, tandis que des économies de coûts sont probables car beaucoup moins de paramètres de communication sont nécessaires.
Unité IO-Link de SMC - Série EX600-LAB1/LBB1 Augmentez les capacités de vos communications.
Mise en œuvre simple
Notre serveur web vous permet de configurer les appareils distants IO-Link en intégrant simplement les paramètres de communication. Le processus est très simple : connectez un PC à l'unité de communication à l'aide d'un câble Ethernet et saisissez l'adresse IP unique. Une fois que les ports de l'unité IO-Link apparaissent, sélectionnez le port sur lequel connecter le dispositif IO-Link. Après la connexion, une interface graphique affiche tous les dispositifs intégrés à l'unité IO-Link, ce qui vous permet de les visualiser facilement.
Cette solution simple permet la communication de données à l'ensemble du réseau et vous offre des fonctions utiles comme la sauvegarde et la restauration, permettant le remplacement instantané des dispositifs IO-Link tout en conservant tous les paramètres.
IO-Link est parfaitement adapté à la communication cyclique : un dispositif IO-Link en mode cyclique fonctionne de la même manière qu'un dispositif standard. Bien sûr, vous devriez programmer des fonctions plus avancées à l'aide d'un automate, ce qui présente des avantages tels que la possibilité d'adopter des stratégies de maintenance prédictive et d'accélérer le retour sur investissement. Toutefois, le processus est moins instantané. Nous parlons de communication acyclique puisque nous allons envoyer une requête pour lire et enregistrer des données. Toutefois, même si ce niveau de support est nécessaire, nous pouvons le rendre rapide et facile grâce à la disponibilité de logiciels de configuration de périphériques IO-Link éprouvés et de bibliothèques API pour automates, par exemple.
Contrôleur pour moteur pas à pas de SMC avec IO-Link et fonction STO - Série JXCLF Un contrôle plus large maintenant avec IO-Link
Le lien le plus fort
En définitive, quelles que soient l'application ou les ambitions du projet, chez SMC, nous disposons des technologies, du savoir-faire et de l'expérience pour faire en sorte que l'adoption de IO-Link soit rapide et simple. Les avantages sont susceptibles d'être notables, en particulier si votre production nécessite des changements fréquents ou si vous souhaitez réduire vos coûts hors production liés aux temps de maintenance. Pour conclure, le déploiement de IO-Link ne doit pas nécessairement être une approche " tout ou rien ", il est possible de le mettre en place de manière flexible et progressive, en fonction du temps et des budgets disponibles.