Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Calidad y tratamiento del aire comprimido

Aire comprimido de calidad para una neumática eficiente

¿Por qué es importante el tratamiento de aire comprimido?

 

Para los ingenieros, el aire comprimido es un recurso tan importante que suele citarse como la cuarta utilidad de la industria, después de la electricidad, el agua y el gas. Los estudios estiman que el diez por ciento de toda la energía industrial se utiliza únicamente para comprimir el aire.

Prestar atención a la calidad de tu sistema de aire comprimido es importante porque permite incrementar tanto el rendimiento, como la disponibilidad de las máquinas y procesos.

Teniendo esto en cuenta, queda patente que es necesario diseñar y construir un sistema de tratamiento de aire comprimido que se ajuste exactamente a las necesidades de la aplicación en cuestión.

 

¿Cómo se debe tratar el condensado de la red neumática?

 

La humedad del aire comprimido tiene diversos efectos sobre los componentes de un sistema neumático, que afectan negativamente en su rendimiento y vida útil.

Identifícalos y descubre cómo solucionarlos en nuestro leaflet de Soluciones para la Eliminación del Agua.

En este leaflet identificamos las principales problemáticas derivadas de una mala calidad de aire comprimido y presentamos las soluciones que ofrece SMC para eliminar el agua y la humedad del sistema, prolongando así la vida útil y el rendimiento de tus aplicaciones industriales.

 

Herramientas

Estas herramientas te ayudarán a diseñar tu sistema de aire comprimido

“El tratamiento del aire comprimido es la base del funcionamiento fiable de cualquier sistema neumático.  
Tanto si se utiliza el aire comprimido para aplicaciones estándar como para aplicaciones especiales, siempre debe estar adaptado a cada casuística. De este modo, es posible alcanzar, o superar, la vida útil de los componentes neumáticos, lo que permite ahorrar considerablemente en costes de mantenimiento, reducir directa e indirectamente la huella de carbono de la empresa y mejorar las condiciones higiénicas del entorno donde se utiliza el aire comprimido.

Vit Reichelt | Ingeniero de aplicación| SMC República Checa

Información relacionada

 

Debido a la heterogénea gama de aplicaciones que requieren aire en la industria, hay diversas calidades de aire industrial estandarizadas según ISO 8573.1   

¿Quieres saber cómo optimizar la calidad del aire comprimido? Descubre la opinión de nuestros expertos a continuación.

¿Quieres diseñar el sistema de tratamiento de aire más adecuado para tu aplicación? Descubre nuestra guía de tratamiento de aire comprimido a continuación.

¿Quieres saber cómo identificar y solventar las principales problemáticas derivadas de una mala calidad de aire comprimido? Descubre nuestro whitepaper a continuación.

Descubre el SMC Expertise Hub

 

¿Qué es el punto de rocío en el aire comprimido y cómo gestionarlo?

 Por Axel Delsaux, Marketing de producto, SMC Francia

OCTUBRE 2021

El punto de rocío puede resultar un término abrumador, pero de manera sencilla, es la temperatura a la que el agua se hace visible. Por ejemplo, las gotas de agua que se ven en una bebida fría se producen por el punto de rocío.

Leer más 

Propuestas SMC de ahorro energético en el aire comprimido

 Por Andy Still, Director de Proyectos Industriales y Energía en Europa

NOVIEMBRE 2021

El tema es más que serio. Los equipos neumáticos representan alrededor del 20% de todo el consumo de energía de las fábricas y hay una forma probada de mejorar la eficiencia energética: reducir la presión de funcionamiento. En SMC estamos comprometidos con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Leer más