Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Acceda a asistencia remota para sus equipos

Aunque la adopción de las comunicaciones industriales tiene muchas más ventajas, una de las que puede aprovechar muy rápidamente es la habilitación de la asistencia remota. Al implantar un sistema como el servidor web SMC, nuestros equipos remotos pueden acceder a sus datos históricos y analizar fácilmente las posibles causas de su avería o mal funcionamiento. Nuestro servidor web ofrece un corto retorno de la inversión tanto para los usuarios como para los fabricantes de maquinaria, ya que pueden evitar costosos gastos de desplazamiento y ofrecer un servicio extremadamente reactivo.

  Por Massimo Gazzaniga, Ingeniero de soporte técnico mecatrónico y gestor de redes, SMC Italia


SEPTIEMBRE 2022
¿Cómo funciona?
La lectura de datos a través de nuestro servidor web es extremadamente sencilla; sólo necesita un PC estándar con una tarjeta de red. Con el servidor web de SMC es posible leer distintos tipos de datos, en función del dispositivo que se esté utilizando. Nuestros controladores de actuadores eléctricos e interfaces serie son compatibles con el servidor web.

¿Qué tipo de datos obtiene?
En cuanto a los controladores de actuadores eléctricos, los conjuntos de datos más importantes que hay que leer son los de velocidad y par. Otros requisitos destacables son la posibilidad de cambiar los ajustes de los parámetros para una puesta en servicio muy rápida en aplicaciones remotas (a través de un servidor web) y la retransmisión de alarmas comunes de los controladores, como la sobrecarga.

En cuanto a las interfaces serie, los datos más importantes que hay que configurar son el rango de valores analógicos. Cabe destacar que es posible integrar la unidad maestra IO-Link con nuestra plataforma de sistema de bus de campo EX600, una solución modular para la lectura de muy distintos tipos de sensores y dispositivos. La capacidad de comandar sus válvulas sin necesidad de utilizar un PLC también es importante.

Recreation – SMC´s IO-Link system configuration

 

Múltiples ventajas
Si se cuenta con la plataforma IIoT adecuada, nuestros dispositivos generan muchos datos que ofrecen un sinfín de ventajas a los usuarios, como el mantenimiento inteligente o el ahorro de energía. En resumen, cualquier aplicación puede beneficiarse de nuestros dispositivos inteligentes con capacidades de comunicación de protocolo industrial.

Como siguiente paso, aquí en SMC Italia empezamos a utilizar gafas de realidad aumentada (RA), que ayudan al usuario a ejecutar tareas de mantenimiento o de resolución de problemas con la ayuda de un experto de SMC. Como puede ver, nos esforzamos constantemente por ofrecer a nuestros clientes soluciones sencillas, rentables y con valor añadido que marquen una verdadera diferencia en las operaciones empresariales a través de la mejora de la eficiencia. Es hora de que nos comuniquemos.

Descubra cómo SMC es su socio para la IIoT

Por Massimo Gazzaniga | Ingeniero de soporte técnico mecatrónico y gestor de redes, SMC Italia

"Desde pequeño la electricidad ha sido mi pasión, con 8 años me di el susto intentando reparar el interruptor de la luz de mi habitación y a los 12 probé los primeros programitas con el commodore 64".
25 años de experiencia laboral inmerso en la automatización industrial, creación de software plc y siempre cautivado por el mundo hecho de cableado, procesos, energía, protocolos de comunicación. Un bagaje muy útil en este periodo histórico marcado por la industria 4.0 y la fábrica inteligente. Massimo se enfrenta a todos esos retos en su increíble trabajo en mecatrónica y soporte técnico de dispositivos de interfaz serie en SMC Italia.
Las aficiones de Massimo son correr y nadar y volver a ser un niño, jugando con su hija Margherita.

Descargas

 

Nuestras redes sociales

 

 

También le puede interesar

 

Es hora de dejar de dudar sobre la tecnología inalámbrica
Por Alejandro Molinero, Jefe de producto, SMC España
Seguir leyendo 

Adoptar IO-Link, el camino más fácil
Por Bruno Salami, Jefe de Producto de Ejes Eléctricos y Buses de Campo, SMC Francia
Seguir leyendo 

SMC Expertise: Comprendemos sus retos diarios

Siga leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos