Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Cree un circuito neumático de seguridad en sólo 3 minutos

Todos los fabricantes de maquinaria son conscientes de la necesidad de diseñar circuitos de seguridad. Sin embargo, esta tarea ya no tiene por qué ser onerosa. Gracias a una nueva herramienta en línea desarrollada por nuestro equipo de expertos, podrá crear un circuito neumático de seguridad en cuestión de minutos.

  Por Richard Driver, Director Técnico, Centro Técnico Europeo de SMC

OCTUBRE 2022
PneuSAFE es el nombre de nuestra exclusiva herramienta en línea. Con una completa lista de funciones y aplicaciones, encontrará rápidamente los circuitos que necesita, todos ellos confirmados por TÜV Rheinland para cumplir la categoría y el nivel de rendimiento ISO 13849 establecidos. PneuSAFE también proporciona información propuesta sobre productos y circuitos.

Circuitos establecidos
Por fin, los fabricantes de máquinas disponen de un medio para simplificar y acelerar el diseño de sus sistemas de seguridad, lo que resulta útil si se tiene en cuenta que los circuitos contienen muchos componentes. También queremos hacerles saber que todos los circuitos se basan en diseños existentes desarrollados para aplicaciones en funcionamiento.

Y lo que es más importante, la interfaz es muy fácil de usar y dispone de opciones que cubren la mayoría de las funciones típicas de seguridad de las máquinas.

Si ya dispone de conocimientos técnicos sobre seguridad de máquinas, sólo tiene que elegir entre una lista de funciones de seguridad fáciles de usar. Estas funciones incluyen venteo seguro, parada y cierre seguros, velocidad limitada de seguridad, prevención de arranque inesperado, presión reducida de seguridad, control de freno seguro, dirección segura, control a dos manos, última posición segura, control de presión seguro, liberación de presión residual y equilibrio de fuerza seguro. Al hacer clic en cualquiera de estas opciones, accederá directamente a su elección de arquitectura monocanal o bicanal y, a continuación, a los circuitos disponibles.

También puede utilizar el menú de aplicaciones para orientarse hacia las soluciones adecuadas. Aquí, las aplicaciones no específicas de la máquina incluyen pick and place, sujeción, cortinas de luz, control a dos manos, agarre, puertas de máquinas, sujeción de cargas pesadas, parada de cintas transportadoras y puertas de cintas transportadoras. Haciendo clic en la aplicación deseada, accederá inmediatamente a una lista de funciones de seguridad típicas para esa tarea. También se incluye la arquitectura SRP/CS (Safety-Related Parts of Control System) que define la categoría, la cobertura de diagnóstico, el nivel máximo de rendimiento y la información relacionada con el circuito. Utilizando nuestros datos publicados, resulta sencillo determinar el nivel de rendimiento real alcanzable.

Ejemplos de PneuSAFE de SMC

 

Resultados inmediatos
Una vez seleccionada la opción de seguridad y el dimensionamiento de la aplicación, PneuSAFE proporcionará la descripción del circuito, la lista de materiales (con todas las referencias del producto), el informe de circuito TÜV y orientación para su correcta implementación.

Además, para los datos relacionados con la seguridad, como B10D, SMC dispone de una biblioteca SISTEMA. SISTEMA es una herramienta de software de integridad de la seguridad para la evaluación de aplicaciones de máquinas proporcionada por el Instituto IFA de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alemania. Este software gratuito le ayudará a evaluar su sistema de seguridad y le proporcionará un documento de síntesis para su expediente técnico.

En definitiva, nuestra herramienta en línea PneuSAFE ofrece una forma sencilla de compartir nuestros amplios conocimientos en seguridad, ayudándole a diseñar circuitos en cuestión de minutos. Descúbralo usted mismo en https://etools.smc.at/pneusafe/ 

Descargas

 

Nuestras redes sociales

 

 

También le puede interesar

 

Por qué una seguridad óptima de las máquinas aumenta la rentabilidad
Por Clement Pucher, Director del Grupo de Trabajo Europeo de Tecnología de Seguridad, SMC Europe
Seguir leyendo 

 

La seguridad de las máquinas, centro de atención
Por Ferdinand Rein, Director del Centro Técnico Alemán de I+D 2
Seguir leyendo 

SMC Expertise: Comprendemos sus retos diarios

Siga leyendo para descubrir cómo nuestros clientes dan vida a nuestros productos