Aunque la mayoría de las máquinas y equipos neumáticos funcionan a 7 bares, sé por experiencia que tomar medidas para reducir la presión de funcionamiento del sistema a 4 bares puede mejorar la eficiencia energética, el ahorro de costes y las credenciales medioambientales. Al fin y al cabo, todas las empresas suelen querer ahorrar algo, ya sea dinero, aire, CO2 o incluso el planeta. Por desgracia, en la mayoría de los casos, los grandes ahorros no se consiguen de la noche a la mañana. Sólo aplicando pequeñas mejoras paso a paso es posible conseguir los beneficios globales deseados. En SMC tenemos un producto sencillo pero muy eficaz que puede ser uno de esos pasos.
Por Marek Strojil, Servicios personalizados, SMC República Checa
ENERO 2022
Nuestro amplificador de aire ZHV multiplica el soplado/succión de aire por 4 y 3, respectivamente. El resultado es que puede ahorrar hasta un 70% en el consumo de aire gracias a la posibilidad de reducir la presión de entrada, sin que ello afecte a los resultados. De hecho, el ZHV supera a los productos alternativos de otros proveedores europeos, normalmente en un 20%.

Amplificador de aire - Sople su consumo de aire
Un amplificador de aire tiene muchos usos, como soplar virutas de mecanizado y gotas de agua. En aplicaciones de aspiración, el dispositivo puede recoger polvo/polvo al realizar el marcado de piezas de resina, y transferir o reubicar elementos sueltos, como pellets, en tareas de manipulación de materiales. Nuestro ZHV no requiere mantenimiento, es fácil de usar y seguro.
Y lo que es más importante, un amplificador de aire puede ser la solución a muchos de los retos cotidianos de su taller, como cuando un dispositivo existente no sopla lo suficiente, cuando el elevado consumo de aire resulta costoso o cuando el caudal de aire es demasiado lento. En estos casos, soy consciente de la tentación de aumentar la presión, pero esto tiene un precio. La realidad es que existe una alternativa rentable cuando se necesita un mayor caudal: un amplificador de aire. Aunque a menudo no se tiene en cuenta esta solución, debería hacerse, porque puede suponer un ahorro notable.
En cuanto a su impacto en la reducción de los costes energéticos, le complacerá saber que los amplificadores de aire no son dispositivos caros, como demuestra una importante fábrica de cerveza de Europa del Este. La línea de embotellado de la cervecería sufría de una incapacidad para adherir las etiquetas de forma consistente debido a la humedad del vidrio. Sin embargo, al adoptar nuestro ZHV fue posible secar las botellas por soplado lo suficiente como para permitir una adhesión adecuada de las etiquetas. Además de un proceso muy mejorado, puedo informar de que el ROI (retorno de la inversión) se consiguió en sólo 7½ meses gracias al ahorro anual en consumo de aire. La fábrica de cerveza también disfruta de una mayor seguridad y un mantenimiento simplificado.
Seguramente sabrás que un enfoque alternativo es utilizar una boquilla de aire común, que a veces puede ser la adecuada en aplicaciones en las que se requiere una presión de pico elevada. Con un amplificador de aire, la presión de salida es menor pero el volumen de aire es mayor para conseguir un resultado similar. Y lo que es más importante, un amplificador de aire necesita menos presión para conseguir el mismo caudal de aire, lo que le permite reducir el consumo de aire y disfrutar del ahorro energético que supone generar menos aire comprimido.
En todos los casos, lo mejor es solicitar el asesoramiento de uno de nuestros especialistas en SMC.