Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Lebensmittelindustrie

Ergänzen Sie Ihr Automatisierungsrezept um Hygienic Design

 Von Torsten Klein | Strategic Market Manager KAM - Food & Packaging, SMC Deutschland

FEBRUAR 2025
Für die Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist eine umfassende Lebensmittelsicherheit unerlässlich, um die öffentliche Gesundheit zu schützen, das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Als Ingenieur für die Produktion von Lebensmittelanlagen oder als Maschinenbauer in diesem sensiblen Sektor müssen Sie das Hygienedesign von Systemen und Komponenten besonders sorgfältig berücksichtigen. Die Maschinen sollten nicht nur eine effektive und effiziente Leistung erbringen, sondern auch ein Höchstmaß an Schutz vor Verunreinigungen bieten und eine einfache Reinigung ermöglichen.

Weiterlesen 

Die hohe Kunst der Schokoladenherstellung mit SMC-Lösungen

 Von Paolo Tornavacca, Client Group Manager, SMC Italien

MÄRZ 2022 
Beim Raffinieren der Schokolade werden üblicherweise 3 bis 5 große, übereinander montierte Walzen mittels eines Kühlwasserkreislaufs temperiert. Das Kühlwasser senkt jede durch die Walzenbewegung erzeugte Reibungswärme. Die Walzentemperaturregelung ist außerdem erforderlich, um das Anhaften der Schokoladenmasse an die Walze entweder zu verringern oder zu verstärken. Zusätzlich wird kaltes Wasser zur Kühlung der Motoren sowie sonstiger beweglicher mechanischer Teile benötigt.

Weiterlesen 

SMC trifft den Geschmack bei einem Schokoladenmaschinenhersteller

 Von Wim de Vos,  Sales Engineer, SMC Belgien

MÄRZ 2022
Die Produktionsstätte von HACOS befindet sich in Belgien, einem Land, das für seine hervorragende Schokolade weltberühmt ist. Während es allein in Belgien bereits mehr als 320 Chocolatiers gibt, genießt HACOS einen Ruf, der weit über die Landesgrenzen hinausreicht – die Firma exportiert ihre Produkte in mehr als 70 Länder. Als einer der fünf größten Schokolademaschinenhersteller der Welt fertigt HACOS Anlagen für Prozesse wie beispielsweise Formen, Gießen, Überziehen, Schleudern, Schmelzen und Temperieren – grundsätzlich alles, was nötig ist, um aus roher Schokolade veredelte Endprodukte herzustellen.

Weiterlesen 

Waffelbackofen-OEM genießt Erfolg mit SMC-Lösungen

  Von Karl-Heinz Ursch, Senior Sales Expert, SMC Österreich

MÄRZ 2022
In einer herkömmlichen Fabrik sind rund 70 % des für Druckluftaktivitäten anfallenden Stromverbrauchs auf Blasluftanwendungen zurückzuführen. Durch einen Wechsel auf Ventile, Druckluft-Blaspistolen und Düsen von SMC lässt sich dieser Wert jedoch auf rund 56 % reduzieren – eine bemerkenswerte Ersparnis. Heutzutage wissen Endverbraucher um die Möglichkeit dieser Einsparungen und fordern daher OEMs auf, sicherzustellen, dass ihre Lösungen den Druckluftverbrauch und folglich auch den Stromverbrauch senken.

Weiterlesen 

Automatisierungsspezialisten vor Ort für die Herausforderungen der Lebensmittelindustrie

 Von Diego Mirabelli, Industry Manager Food, Europa 

JUNI 2021
Zwischen 2020 und 2027 wird das Marktvolumen für Lebensmittelverarbeitung laut Verified Market Search voraussichtlich im Durchschnitt um 6,04 % jährlich wachsen. Die Industrie wird demnach ihre Produktivität steigern müssen, ist aber gleichzeitig mit einem Fachkräftemangel und Kostendruck konfrontiert.

Weiterlesen 


Ein ausführlicher Überblick zu folgenden Themen:
Energieeffizienz 
Luftaufbereitung 
Industrie 4.0 
Robotik 

 

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben?

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und erhalten Sie diese und weitere Inhalte direkt in Ihre Mailbox.