Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

My account

×

Lad ikke vedligeholdelse af dine aktuatorer glide væk

Afhængig af serien estimerer vi hos SMC levetiden for vores elektriske aktuatorer til 5000 km eller 30 millioner cyklusser uden behov for service eller vedligeholdelse. Dette imponerende præstationsniveau skyldes flere faktorer, herunder solid konstruktion og omfattende test samt intern smøring, der er tilstrækkelig til hele aktuatorens levetid. Dog kan implementeringen af en simpel, men velovervejet vedligeholdelsesplan yderligere beskytte din investering.

  Af Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Østrig 

APRIL 2023

Du behøver ikke at tvivle på levetiden af din elektriske aktuator. Tests udført i vores hovedkvarter i Japan har vist, at SMC's elektriske aktuatorer kan overstige den officielle levetidsklassificering uden behov for vedligeholdelse, og faktisk nå mere end det dobbelte af forventet levetid. Men hvorfor stoppe der? Selvom vedligeholdelse indebærer visse omkostninger, er det langt mindre end at skulle investere i en erstatningsaktuator.

Vedligeholdelsesintervaller

Så hvor hyppigt skal du vedligeholde din elektriske aktuator? I virkeligheden afhænger bestemmelsen af vedligeholdelsesintervaller i høj grad af de specifikke driftsforhold i din applikation, såsom arbejdsbelastning, hastighed, udhæng og forurening. For at opnå optimal levetid for SMC's elektriske aktuatorer anbefaler vi vedligeholdelsesaktiviteter hver 6. måned, efter 1000 km eller efter 5 millioner cyklusser - alt efter hvad der indtræffer først. Ved at følge disse anbefalinger kan du sikre, at din aktuator fungerer optimalt og forbliver driftssikker i lang tid.

SMC´s Electric Actuator, High Rigidity and High Precision Slider Type – LEKFS Series

Vedligeholdelse behøver ikke være besværlig; det kan gøres simpelt ved at udføre nogle få kontroller. En visuel inspektion er ofte tilstrækkelig til at identificere eventuelle løse skruer eller kabelforbindelser. Det er også vigtigt at være opmærksom på eventuelle stigninger i vibrationer eller støj, da dette kan indikere potentielle problemer. Yderligere vedligeholdelsestips inkluderer at kontrollere smøremidlets tilstand på bevægelige dele, vurdere om der er mekanisk slør i faste komponenter og lede efter tegn på slid eller snit på remmen. Ved at udføre disse simple kontroller kan du opdage potentielle problemer tidligt og forhindre større skader eller nedetid.

Båndet spiller en afgørende rolle, og det er derfor vigtigt at kontrollere spændingen. Hvis båndet bliver løst, kan det hoppe en tand over på båndskiven, hvilket kan resultere i unøjagtige positioner eller endda føre til, at aktuatorstangen rammer enden af sin slaglængde. For at undgå sådanne problemer er det vigtigt at opretholde den korrekte spænding på båndet og regelmæssigt kontrollere, om det er korrekt strammet. Dette sikrer en pålidelig og præcis bevægelse af aktuatoren.

Hvis du ikke er tryg ved at udføre vedligeholdelse på din elektriske aktuator, er du velkommen til at overlade denne opgave til SMC. Vi står klar til at hjælpe dig.

Udvælgelse er vigtig
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du vælger den rette elektriske aktuator, så fortvivl ikke. Vi har et online udvælgelsesværktøj, der kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. Det er en nem og bekvem måde at få en anbefaling baseret på dine specifikke behov, herunder arbejdsbelastning og hastighed. Du skal bare indtaste dine detaljer, og vores værktøj vil give dig en skræddersyet anbefaling. Hvis du foretrækker det, kan du også tale direkte med vores eksperter. Vores team står altid klar til at hjælpe dig med at vælge det optimale produkt. Ved at vælge den rigtige aktuator undgår du både økonomiske omkostninger og besværet ved at installere et produkt, der ikke passer til dine behov.

Når du har specificeret din elektriske aktuator, er vi også her for at hjælpe med opsætningen. Vi sørger for at finde de optimale parametre og undgå uønskede effekter som f.eks. vibrationer. Denne tuning-proces er afgørende for aktuatorens levetid. Ved at undgå vibrationer, der påvirker den elektriske motor, kan vi forhindre skader på interne komponenter som f.eks. lejer.

I sidste ende er elektriske aktuatorer konstrueret til at være robuste og have lang levetid. Men der er stadig mulighed for at forlænge denne levetid endnu mere. Så hvorfor ikke give din investering endnu bedre beskyttelse?

Opdag hvordan du med SMC's industrielle vedligeholdelsesløsninger ikke behøver bekymre dig om maskinstop.

Af Gerald Rammel | Product Manager Electrical Technology, SMC Østrig

Gerald startede sin karriere hos SMC Østrig i 2011, hvor han arbejdede med lokal produktion og fik en god forståelse for SMC's produkter. I 2012 begyndte han sin uddannelse inden for anvendt naturvidenskab og blev samtidig tilknyttet et teknisk ingeniørkontor. Hans naturlige interesse for tekniske ting førte ham til sit nuværende job i Elektrisk teknologi-teamet, hvor han beskæftiger sig med produktmarkedsføring og ekspertise inden for elektriske aktuatorer og Fieldbus-produkter.

I sin fritid nyder Gerald at spille musik og tilbringe tid med vennerne. Selvom han har mindre fritid efter at have fået to børn, glæder han sig over at se dem vokse op.

Vil du være opdateret?

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få nyheder og mere indhold som dette direkte i din indbakke

 

Følg os

 

filer

 

Måske er du også interesseret i:

 

Minimise maintenance by extending the lifetime of your automation components
By Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spain
Read more 

Counting the real cost of incorrect or poor maintenance
By Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC France
Read more 

IO-Link gør det nemt at skifte til smarte sensorer
Af Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC's Tekniske Center i Tyskland
Læs mere 

Få fornuft ud af sensorer
Af Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien
Læs mere 

SMC har ekspertise i at forstå dine behov

Læs her, hvordan SMC's kunder bringer SMC's produkter til live