Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

SMC řešení pro vakuum

Nastal čas získat kontrolu nad efektivitou

Máte pocit, že od vašeho vakuového systému nedostáváte to, co jste očekávali? Potom si zasloužíte efektivnější řešení.

Odbornost od společnosti SMC pomůže vašemu systému dosáhnout efektivity, kterou očekáváte. Odborníci společnosti SMC nabízí optimální řešení, které přesně vyhoví vašim požadavkům. Dlouholeté zkušenosti s vakuovými aplikacemi společně se širokou nabídkou prvků od SMC jsou tou správnou kombinací, aby překonaly očekávání od vaší vakuové aplikace.

SMC vás podporuje napříč celým vakuovým systémem, od filtrace a regulace po koncové efektory (End of Arm Tooling = EOAT), se snahou nabídnout to nejefektivnější a energeticky nejúspornější řešení při zachování vysokého výkonu a spolehlivosti. Jako dodavatel kompletního portfolia prvků pro průmyslovou automatizaci, společnost SMC nabízí unikátní řešení na trhu: kombinovaný blok ventilů a ejektorů, bezdrátový systém sériového přenosu dat, válec s přívodem vakua, zesilovač průtoku / ejektor a mnoho dalších.

Při návrhu vakuového systému je důležité věnovat pozornost mnoha aspektům, primárně to budou pravděpodobně inteligentní vakuová řešení díky možnostem, které nabízejí. Společnost SMC nabízí inteligentní bloky ejektorů, volitelně kombinované s ventilovými bloky, které poskytují přesné řízení a rychlou komunikaci, a které umožňují zavést monitorování provozních podmínek a strategii prediktivní údržby pro připojení vašeho stroje do IIoT.

Zjistěte více o technologiích pro vakuum skrze úhel pohledu našich expertů. Kontaktujte nás.

Objevte SMC řešení pro vakuum

Zjistěte, které prvky vám pomohou zvýšit vaši produktivitu a dosáhnout tak vynikající efektivity díky řešením na míru pro konkrétní vakuovou aplikaci.

Výběr vakuových řešení, která odpovídají vašim potřebám

Vyberte si produkty pro doplnění vakuového systému a přehledně zkontrolujte dostupnost.

Mohlo by vás také zajímat

Přesvědčte se sami, že "Nastal čas získat kontrolu nad efektivitou" díky řešením pro vakuum od společnosti SMC.

 

 

Objevte naše klíčová řešení pro vakuum

Přísavky

Detailní informace o parametrech manipulovaného předmětu a samotné aplikaci by měly být vždy výchozím bodem každého projektu zahrnujícího manipulaci pomocí vakua. Společnost SMC proto nabízí široký výběr vakuových přísavek splňující nejrůznější požadavky aplikací.

Ejektory

Vyhněte se problémům s kabely u průmyslového robota

S pomocí integrovaného bezdrátového systému pro řízení ventilového bloku, prvnímu na světě, může každá robotická aplikace mít přínos ze zkrácení doby montáže a nákladných prostojů ve výrobě. Snadnější a cenově výhodnější bez průmyslových komunikačních kabelů.

Filtry

Objevte vakuové filtry od SMC, se kterými se vyhnete problémům vakuového systému způsobeným nečistotami obsaženými v nasávaném vzduchu. Díky těmto filtrům snadno prodloužíte dobu servisního intervalu předepsaného pro prvky vakuového systému a výrazně tak ušetříte na nákladech na údržbu.

Senzory a snímače

Potebujete vědět, jak dobře funguje váš vakuový systém?
Požadavky v oblasti senzoriky jsou stejně rozsáhlé jako je naše nabídka řešení pro tyto požadavky.

Regulátory vakua

Výměna nástrojů vašeho robota nebyla nikdy snazší

Pokud se ve stejné robotické aplikaci musí použít několik nástrojů, neváhejte a podívejte se na další produkt.

Kolaborativní roboti

Získejte flexibilní a jednoduché řešení spojením kolaborativních robotů s efektory od SMC.
Flexibilita, snadná integrace a rychlé uvedení do provozu jsou 3 hlavní požadavky průmyslové automatizace. Jedná se také o 3 hlavní přínosy, které s SMC efektory získá každá robotická aplikace.

Přesvědčte se, jak mohou řešení od SMC konkrétně zlepšit vaše robotické aplikace

  • Pokročilá řešení

  • Efektivita energií

  • Chytrá komunikace

Pokročilá řešení

Máte pro nás výzvu? Jsme na ni připraveni!
Specializovaná řešení od SMC umožňují vyřešit jakékoliv požadavky a potřeby.

Efektivita energií

Najděte inspiraci v našich řešeních pro úsporu energie, které vám pomůžou ve vaší společnosti intuitivně a jednoduše nastavit výhodnou energetickou strategii.

Chytrá komunikace

Společnost SMC pracuje na průmyslové komunikaci dvěma způsoby: podporuje naše zákazníky ve specifických řešeních a nabízí nejmodernější produkty, jako náš jedinečný bezdrátový systém sériového přenosu dat a naše široké portfolio IO-Link řešení, čímž poskytuje vaší továrně chytrou digitalizaci a automatizaci.

Přesvědčte se sami, že s SMC přísavkami "Nastal čas pro správné uchopení"

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

Explore The SMC Expertise Hub

 

Give your vacuum handling system a lift

 By Irina Hermann, Product Manager, SMC Germany

JUNE 2022
We all know that the centrepiece of any vacuum system is the application and system layout, typically involving the method of vacuum generation, and thus whether you use ejectors or pumps to generate the negative pressure and transfer the workpieces. However, there are many more important system components which, if overlooked, could mean that your vacuum handling unit fails to perform at its optimum level.

Read more 

Don’t get sucked into poor vacuum system configuration

 By Tom Litster, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

JUNE 2022
The performance of your vacuum handling system is typically only as good as its configuration for the specific application in hand. This of course makes direct reference to the workpiece you are looking to lift or transfer in terms of its weight and shape, for example, while further considerations include target cycle time and stroke travel. Upon establishing these factors it becomes possible to experiment with vacuum level, pad diameter and number of pads to deliver the optimal-performing vacuum handling system, one that is fast, reliable and energy-efficient.

Read more