Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Saha İletişim Sistemi

Endüstriyel Kablosuz Wireless Sistemi

Kabloların fazla oluşu sizin için sorun mu teşkil ediyor? Tesislerinizde elektriksel gürültüden kaynaklanan herhangi bir aksaklık mı var?

Ya da sadece kablosuz ürünleri kullanma kolaylığını mı keşfetmek istiyorsunuz? Hoşlanacağınızı düşündüğümüz için EX600-W kablosuz seri haberleşme sistemi çözümümüz tam size göre. Birkaç bağımlı ünitenin kablo kullanmak zorunda kalmadan bir ana üniteye uzak bağlantısına izin veren, endüstriyel Ethernet ile uyumlu, merkezi olmayan bir kablosuz seri haberleşme sistemi.

SMC'nin Kablosuz Seri Haberleşme Sisteminin sizin için avantajları:

  • Daha az kablo & konektör, daha az kurulum & bakım, daha az kırılma ve bağlantı kopma riski. - Kablosuz sistem
  • Tamamen güvenilir, gürültüye dayanıklı iletişim sağlayın - 2,4 GHz ISM bandında frekans atlama ve veri şifreleme
  • İstediğiniz her yerde sorunsuz çalıştırın - Her türlü uygulama için uygundur, kaynak ortamları, robot kollarında veya döner / indeksleme tablalarında takım değişiklikleri için idealdir.
  • Makinelerinize esneklik kazandırın -Sisteme kolay müdahale ve hızlı bağlantı.

Wireless fieldbus sistemiyle ilgili bilgiler.

See for yourself how with EX600-W Series "Less is definitely more"

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Our wireless solutions

FAQs

What does the term “wireless” refer to?

Wireless is the transfer of information between two or more points that are not connected by an electrical conductor. In wireless systems, the transmission medium used is the air through electromagnetic radio signals. There are different wireless signals depending on the range of frequencies they occupy. Some wireless networks currently being used: - Wi-Fi: 2.4 GHz, 5.8 GHz - Bluetooth: 2.4 GHz - Wibree: 2.4 GHz.

Is wireless being used in factory automation?

The use of wireless communication in instrumentation and the control level of the automation system is considerably reduced when compared to other scopes. There is, however, a clear trend and interest to apply wireless solutions in automation systems as it provides several benefits:
- Savings related to the cost of cables
- Easier communication configuration
- Positioning the sensors in positions that cannot be reached with wired units
- The growth of information and reliability on redundancy as more sensors can be installe

Is the communication response as reduced as far as 2 ms?

Theoretically, the signal response time could be as low as 2 ms. However, although the system can communicate every 2 ms, it cannot send information every 2 ms. The real communication response will vary depending on the number of remotes connected to one base and the effect of the frequency hopping, as such the system is suitable for an application where the response time is not critical. In short, what it is really important for customers is the reaction time, a time that depends on the number of connected devices and other factors.

What is frequency hopping or FHSS?

FHSS refers to Frequency Hopping Spread Spectrum, and is a communication technology that consists of rapidly changing the frequency used for transmission to another frequency, so as to prevent interferences from other wireless equipment.
When the frequency that is being used is also being used by for example WiFi, or any other radio wave signal, the frequency hops or switches to another frequency. In this case, the frequency is hopping every 2 ms.
Given that the frequency is changing continuously, this communication method is resistant to radio wave interferences due to reflections or noise from other wireless equipment, while ensuring a high level of data security. With this method, a multiple wireless system can be installed in the same area, and it is a suitable technology for point-to-multipoint communication.

Bizimle iletişime geçin

The evolution of tyre manufacturing, Expert Report

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Not valid
Not valid
Your email is not valid
Not valid

(*) Mandatory fields